强大的后处理性能:jBEAM功能概述

作为一款综合性后处理工具,jBEAM可帮助用户最大限度地利用测试数据。jBEAM将通用处理方法与针对特定应用的算法相结合,轻松应对当今日益复杂的测量程序和与日俱增的原始数据量。此外,jBEAM拥有一系列令人瞩目的创新功能,其强大的后处理性能可以满足几乎任何应用领域的后处理需求。

分布式工作流程

jBEAM主要用于测量数据的编辑和可视化,是一套具备极高灵活性的软件解决方案。jBEAM同时支持在线和离线数据编辑。15年前,AMS在启动jBEAM项目时,已定下明确目标——即为分布式工作流程中的测量数据处理提供最佳支持。要实现这一目标,jBEAM必须满足一项基本要求,即能够在Windows(32位和64位)、Linux(64位)、Mac OSX(64位)等不同操作系统上运行。

本地应用

jBEAM不仅可以用于分布式应用,也可以用于本地应用。用于后者时,jBEAM具有比其他Windows桌面程序更胜一筹的速度和灵活性。jBEAM的广阔应用范围,使其成为用户部门和公司层级的首选解决方案。

可扩展ASAM-CEA框架

作为开放式框架,jBEAM符合ASAM-CEA 标准。服务提供商和最终用户可以开发自己的功能组件来扩展jBEAM的功能。jBEAM同时支持ASAM-CEA和ASAM-ODS标准。此外,jBEAM可读取ATFX文件,也支持从ODS数据库中导入数据。

数据输入

jBEAM支持在线和离线数据处理,提供用于连接放大器、测量模块或PLC的各种输入组件。借助适当的输入组件,jBEAM还可适用于自动化系统;该情况下,jBEAM能够发挥完整的图形用户界面功能。
离线使用时,jBEAM可依靠大量文件导入器批量导入数据,该等导入器支持 100余种文件格式。此外,还可使用针对GPS格式视频格式、音频格式、图片格式的专用导入器。

数据处理

jBEAM可通过数学分析和评估功能,对已导入数据进行后处理,该功能旨在更好地向用户呈现数据内容。jBEAM适用于多个应用领域,如FFT、阶比分析、滤波、计数法、高原分析、NCAP碰撞、UIC 518、发动机特性曲线测定、触摸力反馈、校准等。

数据可视化/导出

除数据导入、数据计算外,jBEAM更具备数据可视化功能。控制元素和离线图形相结合,使jBEAM能够现独具拓展性的可视化性能。jBEAM能够完全发挥所见即所得(WYSIWYG)理念的优势。可视化报告和在线图形在软件内部完成,用户可随时打印所有输出结果。jBEAM报告可使用目录、页眉、页脚等专用功能。此外,触摸屏用户还可选用手势控制。除报告打印件外,还支持了pdf、WORD、PowerPoint等图形输出格式。

大数据

在“大数据”的概念诞生之前,许多测量数据应用早已开始生成大数据。在当今汽车行业,研发部门开展的每一次测试普遍涉及多达3000个数据通道,预计生成1000万项测试值和1GB视频材料,——而仅需部署jBEAM,即可完全掌控如此庞大的数据!

本地化用户界面/报告

友好的用户体验,始于jBEAM用户界面。jBEAM现已支持11种语言,随着jBEAM在全球的流行,开发方会陆续添加更多语言版本。
jBEAM可生成多语言报告。仅需提前定义语言,即可生成对应报告文本。打开报告文件后,报告内容将自动以用户选定的语言呈现。

视频

视频已成为被动安全(碰撞)测试的标配功能,如今,该功能也在许多其他测试应用中日益普及。除同步播放多个视频外,jBEAM还提供了专门技术,用以提取单独的图像,力求以渐变方式呈现测试过程。借助这些功能,用户可利用测试视频,完善测试报告内容。

EnCom

EnCom企业通信软件的应用,使多个分散的jBEAM实例能够进行数据通信和交换。
AMS采取多种优化措施,最大限度减少jBEAM的网络流量消耗。只有减少流量消耗,jBEAM才能成为同时支持数百个用户的分布式系统,为用户带来收益。

地理坐标参考(GPS)数据

jBEAM支持诸多特殊GPS格式(如GPX、KML、FIT、NMEA等)。jBEAM还支持各种服务提供商(OSM、谷歌、必应)的地图显示功能,且不会向国际服务提供商发送数据,地图提供商仅提供地图图块。jBEAM仅于本地在地图图块上绘制曲线,因此不会向外部传递数据。jBEAM可以重复播放实验记录,同时配备被测对象与视频和地图数据的同步动画资料,辅助用户完成实验分析。

MDM系统中的jBEAM

jBEAM专为分布式工作流程而设计,因此,该软件与测量数据管理(MDM)系统的集成兼容性十分良好。不论用户选用奇石乐自研MaDaM系统,亦或是第三方MDM系统,高性能解决方案jBEAM都能为用户的分布式数据访问工作带来收益。

联系方式
文件大小不超过 25 MB