模态分析是一种通过实验,研究结构振动特性的分析方法。通过模态分析,可以确定车身、桥梁、飞机结构体的特性。开展模态分析需要使用至少一个激振器(如脉冲力锤或振动筛)、一个加速度计以及 一个数据采集器。
模态分析可以确定哪些参数?
模态分析通常可以确定结构体的下列动力特性:
- 固有频率
- 模态振型
- 模态质量
- 模态阻尼
根据模态分析得到的加速度信号,采用傅里叶变换方法,即可计算得出上述参数的数值。此外,模态分析还可将频率响应图形化,帮助NVH(噪音、振动和声振平顺性)工程师轻松开展分析工作。
模态分析是一种通过实验,研究结构振动特性的分析方法。通过模态分析,可以确定车身、桥梁、飞机结构体的特性。开展模态分析需要使用至少一个激振器(如脉冲力锤或振动筛)、一个加速度计以及 一个数据采集器。
模态分析通常可以确定结构体的下列动力特性:
根据模态分析得到的加速度信号,采用傅里叶变换方法,即可计算得出上述参数的数值。此外,模态分析还可将频率响应图形化,帮助NVH(噪音、振动和声振平顺性)工程师轻松开展分析工作。
2018年6月,德国哥廷根航空航天中心(DLR)开展大范围地面振动试验(GVT),对空客“超级大白鲸”的机械结构进行了模态分析。
© Photo by LANCELOT Frederic - MasterFilms, AIRBUS 2018
德国哥廷根航空航天中心(DLR)对风洞内飞机机翼进行模态分析。