ComoDataCenter:中央存储生产数据并集成至更高级系统

ComoDataCenter 是集中来自 ComoNeo 和 CoMo Injection 的所有数据的中央系统,能够结合过程和质量相关生产数据,监测分析数据库中正在进行和已完成的订单。

为实现最佳过程控制,奇石乐为 ComoNeo 过程监测系统配套设计了 ComoDataCenter(CDC)。CDC的成熟特性不仅使数据联网更易实现,而且提高了零件质量的可追溯性。得益于这一创新,ComoNeo 和 CoMo Injection 两大系统现可通过一个共享数据库实现互连。此外,全套注模管理系统均可集成至 CDC 中:ComoNeo 和 CoMo Injection 系统中的各项生产设置可集中存储于 CDC,方便用户将这些设置移植到其他设备和工厂。

轻松自如的数据互连

生产数据是关键决策的基石。但仅在某几个层面上生成数据远远不够,用户还需要具备汇总和综合分析所有数据的能力。因此,数据互连至关重要。

此外,CDC 同样支持向高级别系统(例如 SAP)或其他 MES 系统的集成。CDC 可作为连接生产过程和更高级系统的单一接口。通过这种设计,用户可以轻松实现所有数据与整个公司其他系统的联网。另外,CDC 采用了日趋成熟的 ComoNeo 的界面,帮助用户快速了解所有联网的 ComoNeo 和 CoMo Injection 系统的生产效率。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

中央数据存储所有过程数据

过程波动迅速地被发现

细节分析选项和所有历史的评估统计,以及现场生产节拍

存储和管理所有模具设置

联系方式