发动机研发

奇石乐缸内燃烧分析——精确、以解决方案为导向且具有成本效益。

开发内燃机时,根据曲柄角度不断变化的缸压是一个至关重要的被测变量,其重要性超过一切其他被测变量。通过缸压,可以详细分析燃烧、配气和换气过程,以评估和优化发动机参数用于研发。开展光学研究旨在更加逼真地进一步分析和优化燃烧室内的各个过程。其目标是:提高效率和功率,改善舒适性,以及减少排放。奇石乐在缸内和换气传感器技术领域,提供高品质解决方案,是全球市场领导者。

试验台架缸压燃烧分析系统
试验台架缸压燃烧分析系统

气缸压力、曲轴转角及进气和排气压力的准确测量是内燃机研发的关键。

便携式燃烧分析
便携式燃烧分析

50 多年来,奇石乐一直引领发动机研发所需的以应用为导向的、测量系统的创新。

赛车运动
赛车运动

奇石乐的紧凑型压力传感器确保最高信号质量及最佳可靠性,而且所需安装空间极小。

optical-combustion-analysis-t
光学燃烧分析

优化燃烧过程成像的更多选择。

传动系统动力总成噪声、振动与声振粗糙度平顺性(NVH)测试
传动系统动力总成噪声、振动与声振粗糙度平顺性(NVH)测试

适用于传动系统动力总成开发和优化的所有阶段,应用灵活、功能完整的汽车噪声、振动与声振粗糙度平顺性(NVH)测试解决方案:KiNOVA。

News
30.09.2019
Thanks to the new, model-based knock intensity detection, the KiBox KID delivers added value data to the user.
27.09.2019
The Czech government has approved Weigh In Motion with KiTraffic for direct law enforcement of overloaded trucks.
活动与展会
Tokyo, Japan
SEA Japan 2020
Stuttgart, Germany
20TH Stuttgart International Symposium - FKFS
联系方式
(max 25 Mb)