Kistler View 2016

全力关注 明天的创新

我们的产品和系统可以测量人类器官感觉不到的微小物理变化。这意味着我们关注的焦点是非常小的细节 – 因为重大成就总是始于一个小的开端。我们的品牌承诺和我们2016的主题是“Absolute Attention”(全力关注):强调了我们要求领先技术前沿。同客户一起,追求技术极限 –与客户携手前行,保持领先地位。随着我们的发展,作为产品和系统供应商,我们不仅为客户提供支持;也是解决方案的合作伙伴,将成为用户创新和优化过程的助力者。

提供完整测试系统的全面支持

奇石乐在全球范围内与各个开发中心紧密合作,为客户提供完整的测试解决方案。整车厂、轮胎制造商和零部件生产厂可从奇石乐灵活的技术能力获益,奇石乐提供一站式试验技术以及完整测量链的全程合作支持。

压力脉动监测提升效率并实现稀薄燃烧

奇石乐的传感器测量施加在控制元件上的操作力,基于测量的力 – 位移曲线评估产品质量。结果:100%监测所有制造零件,并大幅降低生产和质量成本 – 因为有缺陷的零部件已被及时剔除,不会进入后续加工环节。

压力脉动监测提升效率并实现稀薄燃烧

新的热声学业务领域主要研究燃烧过程和压力脉动间的相互作用。复杂的热过程在气轮机的燃烧室或飞机发动机的噪声排放中起主要作用,有可能不稳定和难于控制。为使燃气轮机高效运行并同时满足排放法规,气轮机必须接近稳定极限工作。通过压力脉动监测,使燃烧动力学在可控范围内。

尽管瑞士汇率动荡依然实现增长

尽管瑞士经济环境复杂,奇石乐集团在2015年依然实现同比增长,销售额约为3.29亿瑞郎。瑞士国家银行从去年初取消最低欧元汇率在一定程度上抑制了增长,但是奇石乐增长了10%(去除汇率影响后)意味着集团仍然保持良好的发展。

Download the latest Kistler View.