奇石乐将在2017年汽车测试及质量监控博览会上展示新工艺

秉承“效率体验”的理念,奇石乐集团将在今年的汽车测试博览会 (ATE) 上展示用于车辆测试和开发的测量技术领域创新产品。本次博览会将于 2017 年 9 月 19 日至 21 日在上海举行,奇石乐集团位于Hall 3 展馆 9018 展台。观众可以体验全新的 KiBox® Cockpit V3.0 系统,该系统采用了用于移动发动机指示的 16 通道选项。带来测试效率提升的 DTI (数字化传感器接口) 技术,早已经使用在汽车安全测试应用中,如今也被用到了车辆动力学测试应用和耐久性测试应用方面。另外新一代 In-dummy 内置数采增加了“Start-Recording”功能,展会现场奇石乐的测试应用专家还将就 DTI 技术的优势做进一步讲解           

奇石乐是全球动态测量技术领域中的领军企业;其系统每天都被世界各地的测量、测试和研发实验室所使用。奇石乐中国销售经理汪克文 (Kevin) 解释说:“50 多年来,奇石乐致力于研发和生产用于汽车工业的测量设备。我们的产品在内燃机研发中常常发挥着至关重要作用,通过精准采集所测量数据来提升车辆安全性能,并帮助简化测试台上的测试设置。”

汽车测试博览会 (ATE) 在推广上起到了非常重要的作用。Kevin 继续说道“这个展会让我们有机会每年见到众多汽车和供应商产业人士。这有助于我们与合作伙伴及客户就行业发展趋势进行探讨,也会给我们带来很多启发”。

奇石乐 DTI 技术使测试更快捷更高效

奇石乐简化了车辆动力学和耐久性测试。奇石乐在市场上首次使用前瞻性 DTI 技术提供整体测量解决方案,从而保证高效、快捷的测试设置。仅需一根电缆,即可完成配置传感器、测量数据传输、时间同步,并提供电源。使用了 TEDS (传感器电子数据表) 的传感器配置自动识别芯片让配置过程更加简便。“例如,通过采用新型 KiRoad 无线 P1 单元进行无线局域网数据传输,并结合 DTI 技术,车载测试设置变得更加简单,用户界面更加直观,” Kevin解释说。

KiBox® Cockpit V3.0 - 更加灵活的新型移动发动机指示系统

奇石乐紧凑型 KiBox® 系统丰富了用于车载和测试台环境的发动机指示产品线。KiBox® 能够可靠地记录并处理燃烧相关的关键参数数据,有助于对发动机性能进行详细的热力学分析。该数据可以轻松集成到发动机控制单元的测量环境中。新型 KiBox® Cockpit V3.0 系统可通过级联两个单元扩展到 16 通道,因此非常适合对通道数要求更高的测试台条件。此外,该系统现在为用户提供了应用自己公式和计算的可能性,可以在测量过程中实时在线运行。

具有“Start - Recording”功能的碰撞记录仪

对于碰撞测试,当前的趋势倾向于将数据采集系统集成到碰撞假人体内,目的是为了更高效的将传感器技术应用在车载数据采集系统上。奇石乐新式紧凑型碰撞记录仪 DTI375.XX 系列,具有非易失性闪存数据存储器和与现有奇石乐车载系统兼容的“Start - Recording”功能。测量数据在传感器中就已被数字化,存储在碰撞数据采集仪中,然后可转移并用于随后的碰撞分析。DTI375.TH 型具有非常高的测量通道数量 - 总共288个,其设计专门针对 “THOR”假人的空间尺寸。

近距离体验奇石乐创新

欢迎立即报名预约参观我们在汽车测试及质量监控博览会(2017年9月19日至21日,上海)Hall 3号馆 9018 展台,来自奇石乐的专家将为您提供有关未来测试及测量技术的信息。