测量技术是开发新驱动技术的关键

2017106日,温特图尔——由于推出其他驱动技术面临较大的政治压力,汽车行业已计划进行内燃机改造。混合动力汽车、电动汽车、自动驾驶汽车等需求的增长决定了未来开发工作的走向。奇石乐集团提供了一系列相关测量技术来满足该方面的应用需求。

这家瑞士公司销售收入的70%来自用于汽车行业的测量技术。不论使用哪种驱动技术,碰撞测试耐久性测试均采用类似的测量技术。而发动机研发工作中的测量则与内燃机的改造状况直接相关。

内燃机需求未见下降

奇石乐发动机研发部主管Jürg Stadler阐述了内燃机在中期内仍然占据重要地位的原因:“为了实现二氧化碳减排目标,我们需要进一步改进和完善内燃机。混合驱动及能量回收型驱动将继续使用内燃机。”今年的彭博新能源财经报告中也指出,内燃机汽车的销量将保持稳定,但柴油机车因成本大幅增加销量会有所萎缩,因为排放限制越严,尾气处理成本就越高。在当前的政治氛围下,柴油发动机形象受到重创,并因此影响客户的购买意愿。

测量技术是关键

汽车行业将重点致力于开发创新型汽油发动机和可持续电动汽车。奇石乐的创新测量技术将有助于满足汽车市场(包括新兴经济体的新市场)不断增长的需求。“在驱动日益复杂,安全要求愈加严格,且自动驾驶渐成趋势的情况下,预计对智能测量解决方案的需求将增加。形势的不断变化不仅需要全面的测量,还要求对行业有深入的理解,尤其是在未来汽车实现全自动无人驾驶的情况下,”Stadler表示。

增长不受约束

今年,奇石乐集团通过三项收购交易进一步巩固了自己的市场地位,其工业4.0(Vester Elektronik GmbH和IOS GmbH)和交通安全(eso GmbH)解决方案也因此得到了丰富和完善。“依靠全面的产品结构和领先的技术,我们完全有把握应对未来汽车行业的任何挑战,包括工业4.0的挑战,”奇石乐集团首席执行官Rolf Sonderegger表示。

截止2017年9月底,奇石乐已获得约3.252亿美元的订单,相较去年同期增长19.2%,调整汇率后增长19.4%。目前,奇石乐在全球61个地区拥有1850名员工。

媒体宣传资料

奇石乐公司简介及标志:Kistler Press Kit.zip

12.10.2017
奇石乐集团将首次展示新一代最高至100 kNm的扭矩校准系统,以及其他具有里程碑意义的电气自动化创新成果
09.10.2017
奇石乐新研发的5074A型数据采集器是目前市面上唯——款实现了以工业以太网(IE)连续通信为亮点的压电传感器放大器。
06.10.2017
不论使用哪种驱动技术,奇石乐集团提供的相关测量技术均可满足您的应用需求。
27.09.2017
奇石乐将在欧洲太空科技博览会向观众展示奇石乐的测量技术实力,以及针对挑战性空间应用的解决方案。
05.09.2017
At Fakuma 2017, we will demonstrate how you can benefit from new ComoNeo functionalities
31.08.2017
Kistler Group showcases the entire spectrum of its integrated quality assurance solutions
28.08.2017
可用于要求严苛的车辆测试的测量装备
28.08.2017
2017 AHTE 上展示全新的NCFR 压装模块,以及新一代 maXYmos 监测系统
25.08.2017
奇石乐集团8月25日收购了位于德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)附近的Vester Elektronik GmbH
11.08.2017
Jaguar Land Rover uses Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers for accurate tyre modelling
11.07.2017
奇石乐集团并购位于亚琛的MES(制造执行系统)软件和硬件系统供应商IOS GmbH
06.07.2017
奇石乐集团于 7 月 5 日成功收购位于德国泰特南的 eso GmbH(德国)
20.06.2017
MES 系统集成助您实现生产数据完美同步
25.04.2017
第二届国际模塑博览会将于 2017年 5 月 30 日至 6 月 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。
12.04.2017
奇石乐将在世界著名的国际质量控制及仪器仪表展览会上展示
12.04.2017
Advanced features for LabAmp family maximize flexibility for cutting force users.
11.04.2017
满足复杂精细测试测量需求的奇石乐产品
01.02.2017
奇石乐集团持续增长,并在全球范围内招聘专业人才。
12.12.2016
奥运冠军安东尼.埃尔文和奇石乐仪器创造成功故事
02.12.2016
Kistler seeks more than 40 specialists in what is likely Switzerland's largest job advertisement.
29.11.2016
德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives大会上,奇石乐首次展示了分析螺栓装配的实验室系统、扭矩工具的校准设备和测试系统,以及随机抽样测试的测量系统。
23.11.2016
奇石乐集团收购Schatz GmbH,从而为我们的客户提供更广泛的应用.
21.10.2016
奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
19.10.2016
Kistler is presenting the new versions of its ComoNeo and ComoDataCenter.
14.10.2016
所有的行业参与者与企业都必须在持续开发现有技术和扩大专业知识方面发挥积极的作用。这是协调全球互联经济发展需要与保持环境不受破坏的唯一方法。
12.07.2016
Kistler's Correvit® SFII sensor measures world record in 1.513 seconds
12.05.2016
Screw technology complements the range of applications.
27.04.2016
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home...
02.02.2016
奇石乐集团尽管受到汇率的不利影响仍获得持续增长。
26.11.2015
Increased Flexibility for High-Speed Combustion Analysis
02.11.2015
New Piezoresistive Sensor with Temperature Probe and Integrated Signal Conditioning.
27.10.2015
Kistler Provides Maximum Flexibility for Product Testing and Development
16.10.2015
Kistler's NCFR Joining Module honored in the handling and assembly category
05.10.2015
Setting the Standard for 100% Control of Linear Joining Processes with Partial Rotation
18.09.2015
Kistler Group: safeguarding the firm's competitive edge.
15.09.2015
Quick evaluation of performance and force with Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major update for Kistler’s mobile engine indication system.
01.09.2015
Setting New Standards in Automated Process Monitoring for Injection Molding.
25.08.2015
Kistler Showcases Three Latest Product Innovations at Motek 2015
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH honored as one of Germany's most innovative companies
26.06.2015
Kistler honored with ASCO Award Gold for best corporate transformation in Switzerland.
26.06.2015
Kistler's software for force plates offers a host of new features for performance diagnostics in sports and...