奇石乐展示了用于注塑模具的实用传感器集成

2017 4 25 日,温特图尔 - 第二届国际模塑博览会将于 2017 5 30 日至 6 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。除了为展会参观者提供尝试该技术现实示例的机会,奇石乐在国际展会上会重点展示两个创新的产品种类:对安装位置不敏感的传感器和多通道连接器。 为优化注塑过程,传感器技术必须集成到模具中。越来越多的注塑机制造商将这看作是为“数字革命”做准备的基本要求 - 并将其产品和加工质量提高到新的水平。奇石乐在很早就认识到了这一需求,在本次模塑博览会上,奇石乐集团将展示专门设计的解决方案和工具,使模具制造商能够满足注塑过程中综合质量测试的要求。 亲自动手!六步安装传感器 5 号展台 E61 奇石乐集团的展位上,客户和展会参观者可以亲自尝试这项技术,体会将奇石乐传感器集成到注塑模具中是多么容易的一件事。在六个步骤中,我们将介绍传感器的定位、安装、电缆连接和功能测试。奇石乐一直致力于尽量简化模具制造商将测量技术整合到其工艺中的过程。除了专用工具和各种配件,奇石乐集团瑞士专家可通过全球服务和培训机构提供安装、调试和维护方面的实践支持。 多通道连接器 - 新增功能 使用新型 1722 多通道连接器,可以通过单线插头轻松连接多达八个传感器 - 因此无需螺纹连接,而且连接器更加坚固。全新设计的新型连接元素确保安装简单且有容错功能,更为重要的是,在连接和空间要求上,它们与前一版具有反向兼容性。选择使用四通道或八通道版本,只需更改连接元素这样一个简单的操作。该技术还可以进行压力/温度组合测量(借助额外的热电偶放大器)。 安装更简便 - 因为传感器对安装位置不敏感 空腔压力是注塑成型过程中的关键因素之一。奇石乐公司的压电传感器可让您不受温度影响,以高线性度捕获该变量的长期测量值:这对质量保证非常关键。根据安装条件、零件几何形状和塑料材料,奇石乐可针对很多变量提供直接腔内测量、间接和无接触测量或接触式温度测量组合。 在 2017 模塑博览会上,奇石乐将推出对安装位置不敏感的新 6185 型传感器。该产品已经系统地适应了对安装条件的限制 - 其正面直径仅为 2 毫米 - 其设计确保了测量结果不会被侧向力(如由艰难的安装条件引起)所改变。结果是:安装简便化、精度最大化。该传感器也可以使导电间隔套管代替电缆进行信号传输。 压电传感器技术:过程监控的基础 为确保机器能够符合未来市场的要求,越来越多的制造商将注意力转向注塑过程中的综合质量保证。奇石乐集团的 ComoNeo 监控系统为监测腔体压力和预测零件质量提供了可靠的解决方案。然而,追求零缺陷生产这一目标有一个关键要求:传感器技术必须在模具级别完成集成。5 月 30 日至 6 月 2 日,在斯图加特举行的展会上,奇石乐集团将展示可实现这一目标的众多技术选择,并强调安装过程中的一些注意事项。

媒体宣传资料

奇石乐公司简介及标志:Kistler Press Kit.zip

19.06.2018
Kistler introduces the world’s first high temperature accelerometer for the monitoring of gas turbines.
11.06.2018
Kistler is earmarking the highest investment budget for research and development in the company`s history.
09.05.2018
At Sensor + Test 2018 Kistler will be introducing a milestone in measurement technology: its new KiDAQ data...
08.05.2018
At NPE 2018, the Kistler Group is showcasing its latest custom monitoring package for ComoNeo, its...
03.05.2018
At Automatica 2018, the Kistler Group will turn the spotlight on diverse options for using sensors and process...
24.04.2018
The Kistler Group will showcase its expanded portfolio of industrial test and inspection systems for quality...
12.04.2018
The global leader in dynamic measurement technology supports the passion for innovation and technology with a...
06.03.2018
Kistler will be showcasing at Control 2018 its portfolio of industrial testing and inspection systems with the...
16.02.2018
在阿姆斯特丹国际交通展览会上,奇石乐集团展示全面的KiTraffic动态称重(WIM)解决方案,其在道路和交通监控、非现场执法以及计重收费等方面为道路业主和道路管理部门提供支持。新的扩展服务包为众多应用提供了更多便利,并...
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities...
24.01.2018
2017年,奇石乐集团实现了高达18%的强劲业绩增长。 2018年,数字化转型是奇石乐的首要任务。
23.01.2018
Overcoming the complexities of RTM – with Kistler
06.01.2018
新的奇石乐 KiSprint 系统为教练和运动员提供了有效的方法,在模拟大赛条件下利用生物力学优化起跑。该系统软件为这个强大的移动解决方案提供全面的评估选项,可以个性化调整和扩展。
12.10.2017
奇石乐集团将首次展示新一代最高至100 kNm的扭矩校准系统,以及其他具有里程碑意义的电气自动化创新成果
09.10.2017
奇石乐新研发的5074A型数据采集器是目前市面上唯——款实现了以工业以太网(IE)连续通信为亮点的压电传感器放大器。
06.10.2017
不论使用哪种驱动技术,奇石乐集团提供的相关测量技术均可满足您的应用需求。
27.09.2017
奇石乐将在欧洲太空科技博览会向观众展示奇石乐的测量技术实力,以及针对挑战性空间应用的解决方案。
05.09.2017
At Fakuma 2017, we will demonstrate how you can benefit from new ComoNeo functionalities
31.08.2017
Kistler Group showcases the entire spectrum of its integrated quality assurance solutions
28.08.2017
可用于要求严苛的车辆测试的测量装备
28.08.2017
2017 AHTE 上展示全新的NCFR 压装模块,以及新一代 maXYmos 监测系统
25.08.2017
奇石乐集团8月25日收购了位于德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)附近的Vester Elektronik GmbH
11.08.2017
Jaguar Land Rover uses Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers for accurate tyre modelling
11.07.2017
奇石乐集团并购位于亚琛的MES(制造执行系统)软件和硬件系统供应商IOS GmbH
06.07.2017
奇石乐集团于 7 月 5 日成功收购位于德国泰特南的 eso GmbH(德国)
20.06.2017
MES 系统集成助您实现生产数据完美同步
25.04.2017
第二届国际模塑博览会将于 2017年 5 月 30 日至 6 月 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。
12.04.2017
奇石乐将在世界著名的国际质量控制及仪器仪表展览会上展示
12.04.2017
Advanced features for LabAmp family maximize flexibility for cutting force users.
11.04.2017
满足复杂精细测试测量需求的奇石乐产品
01.02.2017
奇石乐集团持续增长,并在全球范围内招聘专业人才。
12.12.2016
奥运冠军安东尼.埃尔文和奇石乐仪器创造成功故事
02.12.2016
Kistler seeks more than 40 specialists in what is likely Switzerland's largest job advertisement.
29.11.2016
德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives大会上,奇石乐首次展示了分析螺栓装配的实验室系统、扭矩工具的校准设备和测试系统,以及随机抽样测试的测量系统。
23.11.2016
奇石乐集团收购Schatz GmbH,从而为我们的客户提供更广泛的应用.
21.10.2016
奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
19.10.2016
Kistler is presenting the new versions of its ComoNeo and ComoDataCenter.
14.10.2016
所有的行业参与者与企业都必须在持续开发现有技术和扩大专业知识方面发挥积极的作用。这是协调全球互联经济发展需要与保持环境不受破坏的唯一方法。
12.07.2016
Kistler's Correvit® SFII sensor measures world record in 1.513 seconds
12.05.2016
Screw technology complements the range of applications.
27.04.2016
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home...
02.02.2016
奇石乐集团尽管受到汇率的不利影响仍获得持续增长。
26.11.2015
Increased Flexibility for High-Speed Combustion Analysis
02.11.2015
New Piezoresistive Sensor with Temperature Probe and Integrated Signal Conditioning.
27.10.2015
Kistler Provides Maximum Flexibility for Product Testing and Development
16.10.2015
Kistler's NCFR Joining Module honored in the handling and assembly category
05.10.2015
Setting the Standard for 100% Control of Linear Joining Processes with Partial Rotation
18.09.2015
Kistler Group: safeguarding the firm's competitive edge.
15.09.2015
Quick evaluation of performance and force with Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major update for Kistler’s mobile engine indication system.
01.09.2015
Setting New Standards in Automated Process Monitoring for Injection Molding.
25.08.2015
Kistler Showcases Three Latest Product Innovations at Motek 2015
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH honored as one of Germany's most innovative companies
26.06.2015
Kistler honored with ASCO Award Gold for best corporate transformation in Switzerland.
26.06.2015
Kistler's software for force plates offers a host of new features for performance diagnostics in sports and...
联系方式