奇石乐在欧洲太空科技博览会上推出新产品

2017927日,温特图尔——作为欧洲航天业代表企业的盛会,欧洲太空科技博览会将于1024日至26日在德国不来梅省举办。该国际博览会是奇石乐展会计划中的一项固定活动。届时,我们的专家将在5号展厅A51展台向观众展示奇石乐的测量技术实力,以及针对挑战性空间应用的解决方案。

传感器通过提供有价值的测量结果辅助实现空间系统和子系统的质量、安全性和可靠性,因此在空间有效载荷、推进力、子系统测试中发挥着关键作用。由于应用环境存在温差大、压力波动大、冲击和振动强度高等极端情况,行业产品必须满足非常苛刻的要求。同时,测量设备往往还必须具备轻巧、结实、耐用等特点,而奇石乐制造的力传感器、振动传感器及压力传感器几乎适合所有应用。

在此次欧洲太空科技博览会上,我们将重点向观众展示针对多个选定空间应用的产品解决方案。观众可以在我们的展台上看到内置压力、力、加速度传感器的火箭发动机测试台、以及新式9306A型压电式六分量力/转矩连杆等展品。

奇石乐战略业务现场测试与测量部主管Manuel Blattner

直接、精确测量,适用于任意方向

在振动试验过程中,卫星及其子系统会因超载会遭到严重损坏,我们采用力限振动试验来防止这种情况发生。该试验在振动器至有效载荷接口处使用3分量力传感器对外来力进行监控。奇石乐将在博览会上展示该应用的理想解决方案——与尖端的信号调节和数据采集系统相连的预载3分量压电式力传感器。这种预载传感器安装在两个安装法兰之间,可测量各个方向的压力和张力。而高刚性能够实现较高的自然频率和较低的串扰,从而保证测量结果的精确度。

信号的测定和调节采用奇石乐首款多通道准静态及动态电荷放大器LabAmp 5167A。该产品具备模拟输出和综合数据采集功能,具备多项优点,包括:信号调节器和数据采集系统可扩展、可配置、性能高,支持通道同步,信号过滤,虚拟通道,方便评估单个力信号等。此外,综合数据采集使测量链进一步简化并提高了适应力。

在极端压力下获得最佳结果

火箭会承受很大的压力,尤其是在发射过程中。为了防止工作期间出现故障,测试阶段需对火箭组件,尤其是火箭发动机进行多次测试和检查。奇石乐还将在欧洲太空科技博览会上展示6021A型高温压力传感器。这种非冷却型压力传感器可应用于高可达700℃的温度,为判断燃烧过程和相关不稳定性提供高分辨率的压力测量结果。为此,该压力传感器采用了与地面绝缘的设计,并与一个低噪声、免电磁干扰的差动电荷放大器相连,以此实现测量的精确性。

 奇石乐还将在博览会上展出符合高温测试环境要求的5181A型差动电荷放大器,观众届时将有机会一睹其优势。

可靠地测量小扭矩和力

奇石乐还将在欧洲太空科技博览会上重点展出首款9306A型压电式6分量力/转矩连杆。该传感器无需计算即可提供3种力与3种转矩的精确、直接测量结果,是风洞内部测量的完美选择。通过奇石乐电荷放大器,用户可以自行调节各轴线的转矩和力测量范围。得益于压电测量原理和9306A型传感器的产品性能,即使是微小的转矩和力,用户也能轻松获取高分辨率的测量结果。

了解更多欧洲太空科技博览会展品情况

媒体宣传资料

奇石乐公司简介及标志:Kistler Press Kit.zip

12.10.2017
奇石乐集团将首次展示新一代最高至100 kNm的扭矩校准系统,以及其他具有里程碑意义的电气自动化创新成果
09.10.2017
奇石乐新研发的5074A型数据采集器是目前市面上唯——款实现了以工业以太网(IE)连续通信为亮点的压电传感器放大器。
06.10.2017
不论使用哪种驱动技术,奇石乐集团提供的相关测量技术均可满足您的应用需求。
27.09.2017
奇石乐将在欧洲太空科技博览会向观众展示奇石乐的测量技术实力,以及针对挑战性空间应用的解决方案。
05.09.2017
At Fakuma 2017, we will demonstrate how you can benefit from new ComoNeo functionalities
31.08.2017
Kistler Group showcases the entire spectrum of its integrated quality assurance solutions
28.08.2017
可用于要求严苛的车辆测试的测量装备
28.08.2017
2017 AHTE 上展示全新的NCFR 压装模块,以及新一代 maXYmos 监测系统
25.08.2017
奇石乐集团8月25日收购了位于德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)附近的Vester Elektronik GmbH
11.08.2017
Jaguar Land Rover uses Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers for accurate tyre modelling
11.07.2017
奇石乐集团并购位于亚琛的MES(制造执行系统)软件和硬件系统供应商IOS GmbH
06.07.2017
奇石乐集团于 7 月 5 日成功收购位于德国泰特南的 eso GmbH(德国)
20.06.2017
MES 系统集成助您实现生产数据完美同步
25.04.2017
第二届国际模塑博览会将于 2017年 5 月 30 日至 6 月 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。
12.04.2017
奇石乐将在世界著名的国际质量控制及仪器仪表展览会上展示
12.04.2017
Advanced features for LabAmp family maximize flexibility for cutting force users.
11.04.2017
满足复杂精细测试测量需求的奇石乐产品
01.02.2017
奇石乐集团持续增长,并在全球范围内招聘专业人才。
12.12.2016
奥运冠军安东尼.埃尔文和奇石乐仪器创造成功故事
02.12.2016
Kistler seeks more than 40 specialists in what is likely Switzerland's largest job advertisement.
29.11.2016
德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives大会上,奇石乐首次展示了分析螺栓装配的实验室系统、扭矩工具的校准设备和测试系统,以及随机抽样测试的测量系统。
23.11.2016
奇石乐集团收购Schatz GmbH,从而为我们的客户提供更广泛的应用.
21.10.2016
奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
19.10.2016
Kistler is presenting the new versions of its ComoNeo and ComoDataCenter.
14.10.2016
所有的行业参与者与企业都必须在持续开发现有技术和扩大专业知识方面发挥积极的作用。这是协调全球互联经济发展需要与保持环境不受破坏的唯一方法。
12.07.2016
Kistler's Correvit® SFII sensor measures world record in 1.513 seconds
12.05.2016
Screw technology complements the range of applications.
27.04.2016
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home...
02.02.2016
奇石乐集团尽管受到汇率的不利影响仍获得持续增长。
26.11.2015
Increased Flexibility for High-Speed Combustion Analysis
02.11.2015
New Piezoresistive Sensor with Temperature Probe and Integrated Signal Conditioning.
27.10.2015
Kistler Provides Maximum Flexibility for Product Testing and Development
16.10.2015
Kistler's NCFR Joining Module honored in the handling and assembly category
05.10.2015
Setting the Standard for 100% Control of Linear Joining Processes with Partial Rotation
18.09.2015
Kistler Group: safeguarding the firm's competitive edge.
15.09.2015
Quick evaluation of performance and force with Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major update for Kistler’s mobile engine indication system.
01.09.2015
Setting New Standards in Automated Process Monitoring for Injection Molding.
25.08.2015
Kistler Showcases Three Latest Product Innovations at Motek 2015
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH honored as one of Germany's most innovative companies
26.06.2015
Kistler honored with ASCO Award Gold for best corporate transformation in Switzerland.
26.06.2015
Kistler's software for force plates offers a host of new features for performance diagnostics in sports and...