奇石乐展示数字创新成果及扩展服务

20171012日温特图尔——在即将于20171128日至30日举办的德国纽伦堡工业自动化展会上,奇石乐集团将首次展示新一代最高至100 kNm的扭矩校准系统,以及其他具有里程碑意义的电气自动化创新成果,如KiTorq系列高性能(实时)扭矩传感器、全球首个数字电荷放大器等。

奇石乐的传感器和系统可以帮助客户最有效地使用现有机械和设备。例如,用它们协助检查传动装置和工具,监控并优化个别生产流程,分析并自动化整个生产工序。随着数字化时代的到来,工程师将面临若干重大挑战,其中之一便是开发有利于实现工业4.0目标的压电传感器等产品,以确保最大程度地连通自动化环境。奇石乐的最高目标是——为客户创造真正的附加值。

KiTorq实现对运动的实时控制

奇石乐再次增强了KiTorq系列高性能传感器的性能。传输速率现在达到了4 kHz,在采用Profinet或EtherCat接口连接情况下,该模块化系列的评估单元(定子)比以前快了3倍。采用Profinet时,使用IRT模式可以实现多个同步运动控制应用之间实时通信,使得在测试台上控制扭矩等成为可能。

在KiTorq系统(如2016年德国纽伦堡工业自动化展会上展示过的KiTorq 4550A等)中,我们可以为新一代的定子按需搭配各种转子,从而以最高8192的每转脉冲数提供超高分辨率的扭矩、速度、旋转角度测量值。

校准大挑战:高端测试系统成为一种服务

奇石乐集团下属洛尔希(Lorch)工厂面向传动技术领域客户推出了新一代具有卓越性能的校准系统。该系统支持1~100 kNm的扭矩量程,是该性能级别少数几种获得DAkkS(德国认证机构)认证的大型设备之一。有了该系统,重型机械、船用发动机和风力发电机组设计师以及特种机械制造商现在可以对自家解决方案进行密集测试与优化。该新设备(保证可追溯性)意味着奇石乐集团的校准服务范围再次显著扩大。

世界第一:新一代数字电荷放大器

奇石乐新一代5074A型数据采集器实现了工业传感器技术突破。5074A型电荷放大器是目前市场上唯一一款面向压电传感器且具备工业以太网通信能力的放大器。大型设备和机械制造商有史以来第一次可以直接将压电传感器集成到实时以太网系统内,从而轻松通过控制装置对测量放大器进行设置。

对于该新品,奇石乐生产监控部门产品经理Stefan Affeltranger热情表示:

5074A电荷放大器是世界上唯一一款面向准静态测量过程,且其压电传感器支持实时工业以太网通信的放大器。

奇石乐生产监控部门产品经理Stefan Affeltranger。

此外,该产品也非常安全,他补充道:“该设备没有适当的工业通信协议无法访问,要修改测量参数也必须通过主机。”

2017年德国纽伦堡工业自动化展会上发现新的可能

如果您想亲身体验一下奇石乐在测试台和校准方面的数字创新成果和扩展服务,我们热情邀请您参加今年11月28日至30日的德国纽伦堡工业自动化展会,我们的展台在4A大厅526号。

媒体宣传资料

奇石乐公司简介及标志:Kistler Press Kit.zip

12.10.2017
奇石乐集团将首次展示新一代最高至100 kNm的扭矩校准系统,以及其他具有里程碑意义的电气自动化创新成果
09.10.2017
奇石乐新研发的5074A型数据采集器是目前市面上唯——款实现了以工业以太网(IE)连续通信为亮点的压电传感器放大器。
06.10.2017
不论使用哪种驱动技术,奇石乐集团提供的相关测量技术均可满足您的应用需求。
27.09.2017
奇石乐将在欧洲太空科技博览会向观众展示奇石乐的测量技术实力,以及针对挑战性空间应用的解决方案。
05.09.2017
At Fakuma 2017, we will demonstrate how you can benefit from new ComoNeo functionalities
31.08.2017
Kistler Group showcases the entire spectrum of its integrated quality assurance solutions
28.08.2017
可用于要求严苛的车辆测试的测量装备
28.08.2017
2017 AHTE 上展示全新的NCFR 压装模块,以及新一代 maXYmos 监测系统
25.08.2017
奇石乐集团8月25日收购了位于德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)附近的Vester Elektronik GmbH
11.08.2017
Jaguar Land Rover uses Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers for accurate tyre modelling
11.07.2017
奇石乐集团并购位于亚琛的MES(制造执行系统)软件和硬件系统供应商IOS GmbH
06.07.2017
奇石乐集团于 7 月 5 日成功收购位于德国泰特南的 eso GmbH(德国)
20.06.2017
MES 系统集成助您实现生产数据完美同步
25.04.2017
第二届国际模塑博览会将于 2017年 5 月 30 日至 6 月 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。
12.04.2017
奇石乐将在世界著名的国际质量控制及仪器仪表展览会上展示
12.04.2017
Advanced features for LabAmp family maximize flexibility for cutting force users.
11.04.2017
满足复杂精细测试测量需求的奇石乐产品
01.02.2017
奇石乐集团持续增长,并在全球范围内招聘专业人才。
12.12.2016
奥运冠军安东尼.埃尔文和奇石乐仪器创造成功故事
02.12.2016
Kistler seeks more than 40 specialists in what is likely Switzerland's largest job advertisement.
29.11.2016
德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives大会上,奇石乐首次展示了分析螺栓装配的实验室系统、扭矩工具的校准设备和测试系统,以及随机抽样测试的测量系统。
23.11.2016
奇石乐集团收购Schatz GmbH,从而为我们的客户提供更广泛的应用.
21.10.2016
奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
19.10.2016
Kistler is presenting the new versions of its ComoNeo and ComoDataCenter.
14.10.2016
所有的行业参与者与企业都必须在持续开发现有技术和扩大专业知识方面发挥积极的作用。这是协调全球互联经济发展需要与保持环境不受破坏的唯一方法。
12.07.2016
Kistler's Correvit® SFII sensor measures world record in 1.513 seconds
12.05.2016
Screw technology complements the range of applications.
27.04.2016
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home...
02.02.2016
奇石乐集团尽管受到汇率的不利影响仍获得持续增长。
26.11.2015
Increased Flexibility for High-Speed Combustion Analysis
02.11.2015
New Piezoresistive Sensor with Temperature Probe and Integrated Signal Conditioning.
27.10.2015
Kistler Provides Maximum Flexibility for Product Testing and Development
16.10.2015
Kistler's NCFR Joining Module honored in the handling and assembly category
05.10.2015
Setting the Standard for 100% Control of Linear Joining Processes with Partial Rotation
18.09.2015
Kistler Group: safeguarding the firm's competitive edge.
15.09.2015
Quick evaluation of performance and force with Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major update for Kistler’s mobile engine indication system.
01.09.2015
Setting New Standards in Automated Process Monitoring for Injection Molding.
25.08.2015
Kistler Showcases Three Latest Product Innovations at Motek 2015
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH honored as one of Germany's most innovative companies
26.06.2015
Kistler honored with ASCO Award Gold for best corporate transformation in Switzerland.
26.06.2015
Kistler's software for force plates offers a host of new features for performance diagnostics in sports and...