螺纹连接、紧固件及接头的可靠测试

瑞士温特图尔,2019年2月 - 2019年紧固件展将于319日至21日在斯图加特举办,届时,奇石乐集团将在该展会上展示用于螺纹接头的测试与分析系统。参观者在1号展厅862号展台可以参观奇石乐用于研发、生产、制造等整个价值链各个环节的一系列测试和质保解决方案。此次参展奇石乐首次亮相紧固件与紧固行业的国际性展会。

紧固件总成必须满足苛刻的质量和生产效率要求,这需要持续监控和测试所部署的工具和紧固件。作为质量和效率提升解决方案的领先供应商,奇石乐提供一系列用于实现这一个目标的测试与分析系统。在斯图加特紧固件展上,奇石乐将展出三种用于在整个生产链上进行测试和检查的解决方案——振动测试系统(实验室测试台)、基础分析系统(易于使用的检测系统)和INSPECTpro(便携式测量工具)。此外,奇石乐展台还将重点展示灵活的NCFH NC连接系统。

用于实验室应用:振动测试系统

奇石乐的紧固件试验台可以按照国际标准对螺纹接头的紧固动作进行动态测试。研发和质保领域的用户可利用该系统测出实际负载工况。要做到这一点,需将测试对象插入专门的无间隙夹具之中,然后沿着紧固件轴横向对其施加高达50 kN的负载。振动测试系统运行时,可对冲程、测试频率和振幅进行调整。

该独立系统的所有功能可通过集成的testXpert软件进行监测和控制。若有需要,还可以将摩擦系数测试整合进来。摩擦系数测试是一个关键的质保要素,尤其是在汽车和铁路部门。奇石乐的实验室系统配备了若干驱动单元的低维护机械总成,以及若干用于预加载力和螺纹扭矩的传感器。

于简单测试:配备testXpert III的基础分析系统

奇石乐贸易展台重点展出的产品,即基础分析系统,将专门面向紧固件制造商、涂层供应商和按规定标准要求开展测试的最终用户。该系统可简化符合规范的测试,只需点击几下即可完成测试。该系统允许对扭矩高达500Nm的螺栓和螺母进行符合ISO标准的测试。集成的testXpert III软件有多种语言版本,并且刚刚发布了最新版本。改版后的用户界面更直观,测试装置更简单便于新用户进行测试,仅需一天的培训,操作人员便可使用基础分析系统经济、高效的质保工作。

用于移动测试:INSPECTpro

INSPECTpro可以处理物流部门的质保、紧固件快速检查等一系列高度灵活的应用。该便携式系统由充电电池供电,结合奇石乐传感器技术,可确定紧固件的整体摩擦系数。在测试对象实际拧紧力的同时,被测变量以图形和数字形式进行实时无线传输,然后屏幕上显示相关数据。该系统会自动确定整体摩擦系数,同时将其显示在屏幕上。在对测量结果进行高级评估和记录时,该系统可将数据导出,并将其连接至testXpert III软件。该系统另一个优点是,用户可以借助软件模块单独配置该系统,因此可以将其用于大量的其他测量任务。

用于非螺纹连接:NCFH测量系统

作为动态测量技术的全球市场领导者,奇石乐还提供适用于其他连接方法的测量系统。奇石乐集团的机电连接系统,即NCFH NC连接模块,也将亮相紧固件展。该系统包括一个空心轴驱动器,具有诸多突出的优点:设计紧凑,动态性能卓越,支持双量程,高过载保护,不需要过多的零件储备。

媒体宣传资料

下载新闻稿 PDF,Word及高清图片素材: 奇石乐媒体资料.zip

19.01.2022
The  latest M8 cylinder pressure sensor (6041C) from Kistler breaks new ground in measurement excellence.
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
Accurate and insensitive to its mounting position: the new Type 6044A M8 sensor features an anti-strain design to ensure reliable, high-quality results.
20.11.2018
Motorsport: the new 4080B/BT absolute pressure sensors from Kistler – for real-time monitoring with maximum measurement accuracy and signal quality!
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
The Kistler Group is introducing a compact mobile measurement solution for enhanced rolling stock maintenance in international railway operations in the shape of its railway brake force measuring system Type 2899A.
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
Digitization, Internet of Things and Industry 4.0 are presenting major challenges. Discover how Kistler responds to the great challenges of our times.
09.05.2018
At Sensor + Test 2018 Kistler will be introducing a milestone in measurement technology: its new KiDAQ data acquisition system.
08.05.2018
At NPE 2018, the Kistler Group is showcasing its latest custom monitoring package for ComoNeo, its high-quality process monitoring system that is designed to deliver efficiency and transparency for injection molding.
03.05.2018
At Automatica 2018, the Kistler Group will turn the spotlight on diverse options for using sensors and process monitoring systems to support industrial production and enhance digitalization in test and assembly technology.
24.04.2018
The Kistler Group will showcase its expanded portfolio of industrial test and inspection systems for quality assurance at the 2018 Control trade show.
12.04.2018
The global leader in dynamic measurement technology supports the passion for innovation and technology with a three-year partnership.
06.03.2018
Kistler will be showcasing at Control 2018 its portfolio of industrial testing and inspection systems with the spotlight on the very latest additions.
16.02.2018
在阿姆斯特丹国际交通展览会上,奇石乐集团展示全面的KiTraffic动态称重(WIM)解决方案,其在道路和交通监控、非现场执法以及计重收费等方面为道路业主和道路管理部门提供支持。新的扩展服务包为众多应用提供了更多便利,并确保动态称重设备在整个系统生命周期中保持出色性能。
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities for ComoNeo: the process monitoring system that takes injection molding to a higher level with integrated quality monitoring geared to meet customers’ needs and requirements.
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
With MARS software version 3.0, Kistler presents an extensive update of the proprietary measurement, analysis, and evaluation software for Kistler force plates.
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
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home for its German headquarters at the Böblingen/Sindelfingen airfield.
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
At Sensor + Test 2014 Kistler is presenting many new features from the field of measurement electronics in addition to its already proven sensor technology.
19.05.2014
Users obtain a full range of force–displacement measurement systems from one source
06.02.2014
The Kistler Group achieved sales of 285 million CHF in 2013, thus marking a slight growth in comparison with the figures for the prior year.