缸压测量 降低燃油消耗量

奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
每天90%的货物是通过集装箱船、油船和货轮来运输的。海洋货运是陆路和空运的绿色环保的替代选择,但即使是在公海,提高效率和持续优化资源利用率仍然是有待解决的关键问题。国际海事组织 (IMO)已经设定了到2020年实现新船舶提高10%的效率,整个行业每吨二氧化碳排放量减少20%的目标。当今的航运业不得不满足越来越高的业务期望和越来越严格的监管要求。为应对这种挑战,支持燃烧过程的主动控制 - 闭环燃烧控制 (CLCC) 这一尖端发动机技术得到了更加广泛的应用。无论何时需要检测与控制大型船机和发电机组的燃烧过程,奇石乐总是能够即时提供成熟可靠的解决方案,不仅可以根据客户的特定需要进行定制,还包括必要的证书。
CLCC 为发动机控制系统提供燃烧室中实际运行状况的在线反馈信息,而缸压测量则是大型发动机 CLCC 的关键因素。对目前使用的 CLCC 系统中的数据进行分析,可以为如何提高二冲程或四冲程发动机的效率提供明确的证据。多达 2% 的燃油消耗改善、在长工作周期内稳定排放量,以及能够延长保养周期,所有这些都为发动机的经营者节约了短期运营成本。在使用混合或品质变化的燃料进行操作时,这种优势体现得更加明显。CLCC 可应用于发动机工作问题的早期预警检测,从而避免高昂的维修成本;消除高负荷燃烧的可能,从而普遍减少发动机的部件磨损;该系统还可以为客户提供潜在的长期节约。

连续运行中可靠的在线监测与燃烧控制

奇石乐设计出坚固耐用的压电式缸压传感器来满足船机和发电机组在线燃烧监测的特殊要求。安装在中低速发动机气缸盖上的这些传感器的超长工作寿命是我们在这个市场中取得成功的关键。

经过认证的行业标准:离线诊断

作为一种离线诊断工具,缸压还提供了重要信息,用于定期维护发动机状况的依
据。所有生产大型发动机的公司都将缸压定期测量指定为一个标准,该数据为保持燃油消耗处于良好状态提供了基本依据。可以使用奇石乐的诊断设备将大型发动机的峰值压力定期记录下来,并使用产品附带的软件进行即时评估。这种坚固耐用的设备可以被简单、快速地安装在发动机的指示阀上,提供传感器采集到的准确可靠的测量数据,并且具有公认的长期稳定性。

一站式获得可靠的传感器和系统专业知识

当客户需要监测和控制大型发动机时,奇石乐就是他们要找的答案:我们提供缸压传感器以及所有相关服务和必要的系统专业知识 - 这些使我们能够按照客户的具体需求量身定制出具有成本效益的解决方案。奇石乐船机和发电机组战略业务领域主管 JurgStadler 自豪地解释道:“我们在缸压测量方面多年积累的专业技术为许多大型发动机制造商、造船厂、航运公司和发电厂提供燃烧控制的基本条件。例如,电力生产领域能源技术解决方案制造商通用电气 (GE),非常热衷于我们专业的、以客户为中心的服务,授予我们2015 年度 GE 创新能力和技术领先奖。”


欲了解“船机和发电机组”的更多信息,敬请访问:ww.kistler.com/enginemarine-
stationary/
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
Accurate and insensitive to its mounting position: the new Type 6044A M8 sensor features an anti-strain design to ensure reliable, high-quality results.
20.11.2018
Motorsport: the new 4080B/BT absolute pressure sensors from Kistler – for real-time monitoring with maximum measurement accuracy and signal quality!
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
The Kistler Group is introducing a compact mobile measurement solution for enhanced rolling stock maintenance in international railway operations in the shape of its railway brake force measuring system Type 2899A.
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
Digitization, Internet of Things and Industry 4.0 are presenting major challenges. Discover how Kistler responds to the great challenges of our times.
09.05.2018
At Sensor + Test 2018 Kistler will be introducing a milestone in measurement technology: its new KiDAQ data acquisition system.
08.05.2018
At NPE 2018, the Kistler Group is showcasing its latest custom monitoring package for ComoNeo, its high-quality process monitoring system that is designed to deliver efficiency and transparency for injection molding.
03.05.2018
At Automatica 2018, the Kistler Group will turn the spotlight on diverse options for using sensors and process monitoring systems to support industrial production and enhance digitalization in test and assembly technology.
24.04.2018
The Kistler Group will showcase its expanded portfolio of industrial test and inspection systems for quality assurance at the 2018 Control trade show.
12.04.2018
The global leader in dynamic measurement technology supports the passion for innovation and technology with a three-year partnership.
06.03.2018
Kistler will be showcasing at Control 2018 its portfolio of industrial testing and inspection systems with the spotlight on the very latest additions.
16.02.2018
在阿姆斯特丹国际交通展览会上,奇石乐集团展示全面的KiTraffic动态称重(WIM)解决方案,其在道路和交通监控、非现场执法以及计重收费等方面为道路业主和道路管理部门提供支持。新的扩展服务包为众多应用提供了更多便利,并确保动态称重设备在整个系统生命周期中保持出色性能。
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities for ComoNeo: the process monitoring system that takes injection molding to a higher level with integrated quality monitoring geared to meet customers’ needs and requirements.
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
With MARS software version 3.0, Kistler presents an extensive update of the proprietary measurement, analysis, and evaluation software for Kistler force plates.
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
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home for its German headquarters at the Böblingen/Sindelfingen airfield.
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
At Sensor + Test 2014 Kistler is presenting many new features from the field of measurement electronics in addition to its already proven sensor technology.
19.05.2014
Users obtain a full range of force–displacement measurement systems from one source
06.02.2014
The Kistler Group achieved sales of 285 million CHF in 2013, thus marking a slight growth in comparison with the figures for the prior year.