帮助冷却润滑液产品优化的高精度测量数据

冷却润滑液在工业生产中的重要性日益提高。位于瑞士Hasle-Rüegsau的巴索润滑液公司是一家领先的优质金属加工液制造商,在产品研发中采用了奇石乐测量系统。高度精确的测量数据确保了冷却润滑液完全符合应用要求,从而保证了润滑液在实际应用中的可靠性。

 

Blaser(巴索)公司总部研发与技术中心拥有80余名专家,始终致力于设计面向未来应用、性能更佳的新产品。虽然新材料和新工艺的开发拓宽了冷却润滑液的应用领域,但同时也带来了若干新的挑战。为满足不同需求,润滑液必须具备不同特性,且性能必须可靠。对巴索公司而言,要测试新品冷却润滑液的特性,并不断进行后续完善,就必须采集在工业生产条件下形成的可靠数据。只有采集到尽可能多的相关参数数据,才能对冷却和润滑性能下结论。

 

评估新的润滑液配方时,切削力分量的记录至关重要,因为切削力分量直接与切削区的摩损率有关。只有这样才可能详细了解到冷却液及其各个组成部分的润滑特性。此外,还能随着刀具磨损的加剧,对冷却液的影响进行分析。要记录有意义的、能用于冷却润滑液评估的切削力信号,测量系统必须满足高动态和高精度要求。非常重要的一点是,切削过程的稳定性不能因此受到负面影响,这样才能保持稳定的工业生产条件,并采集到有效的测量结果。要在这样一种极端条件下获得测量结果,就必须使用一种刚性、紧凑的测量系统。

 

测量时,巴索公司采用了奇石乐出品的9129AA型三分量测量系统。该测力仪不仅满足精度、动态性和高刚性要求,而且结构紧凑,可直接轻松地安装在机床上。该系统可在车床的所有切削测试中给出可靠的切削力、进给力和被动力数据。系统所采用的压电技术使得测量范围和分辨率可以在不改变系统稳定性的情况下轻松适应各种应用。

通过持续记录切削力数据,巴索公司能够对各种冷却润滑液及其组成部分进行对比分析。

 

冷却润滑液技术不同,力的分布也大不相同。结合其它现代测量工具,我们能精确记录冷却润滑液在切削过程中的作用机制。”

巴索公司工艺工程部经理Manfred Schneeberger

 

这类数据对产品研发部大有助益:最终有可能使未来的冷却润滑液新品更精准地满足各种应用需求。

媒体宣传资料

奇石乐公司简介及标志:Kistler Press Kit.zip

16.02.2018
At Intertraffic 2018 the Kistler Group is showcasing its comprehensive KiTraffic Weigh In Motion (WIM)...
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities...
24.01.2018
2017年,奇石乐集团实现了高达18%的强劲业绩增长。 2018年,数字化转型是奇石乐的首要任务。
12.10.2017
奇石乐集团将首次展示新一代最高至100 kNm的扭矩校准系统,以及其他具有里程碑意义的电气自动化创新成果
09.10.2017
奇石乐新研发的5074A型数据采集器是目前市面上唯——款实现了以工业以太网(IE)连续通信为亮点的压电传感器放大器。
06.10.2017
不论使用哪种驱动技术,奇石乐集团提供的相关测量技术均可满足您的应用需求。
27.09.2017
奇石乐将在欧洲太空科技博览会向观众展示奇石乐的测量技术实力,以及针对挑战性空间应用的解决方案。
05.09.2017
At Fakuma 2017, we will demonstrate how you can benefit from new ComoNeo functionalities
31.08.2017
Kistler Group showcases the entire spectrum of its integrated quality assurance solutions
28.08.2017
可用于要求严苛的车辆测试的测量装备
28.08.2017
2017 AHTE 上展示全新的NCFR 压装模块,以及新一代 maXYmos 监测系统
25.08.2017
奇石乐集团8月25日收购了位于德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)附近的Vester Elektronik GmbH
11.08.2017
Jaguar Land Rover uses Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers for accurate tyre modelling
11.07.2017
奇石乐集团并购位于亚琛的MES(制造执行系统)软件和硬件系统供应商IOS GmbH
06.07.2017
奇石乐集团于 7 月 5 日成功收购位于德国泰特南的 eso GmbH(德国)
20.06.2017
MES 系统集成助您实现生产数据完美同步
25.04.2017
第二届国际模塑博览会将于 2017年 5 月 30 日至 6 月 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。
12.04.2017
奇石乐将在世界著名的国际质量控制及仪器仪表展览会上展示
12.04.2017
Advanced features for LabAmp family maximize flexibility for cutting force users.
11.04.2017
满足复杂精细测试测量需求的奇石乐产品
01.02.2017
奇石乐集团持续增长,并在全球范围内招聘专业人才。
12.12.2016
奥运冠军安东尼.埃尔文和奇石乐仪器创造成功故事
02.12.2016
Kistler seeks more than 40 specialists in what is likely Switzerland's largest job advertisement.
29.11.2016
德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives大会上,奇石乐首次展示了分析螺栓装配的实验室系统、扭矩工具的校准设备和测试系统,以及随机抽样测试的测量系统。
23.11.2016
奇石乐集团收购Schatz GmbH,从而为我们的客户提供更广泛的应用.
21.10.2016
奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
19.10.2016
Kistler is presenting the new versions of its ComoNeo and ComoDataCenter.
14.10.2016
所有的行业参与者与企业都必须在持续开发现有技术和扩大专业知识方面发挥积极的作用。这是协调全球互联经济发展需要与保持环境不受破坏的唯一方法。
12.07.2016
Kistler's Correvit® SFII sensor measures world record in 1.513 seconds
12.05.2016
Screw technology complements the range of applications.
27.04.2016
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home...
02.02.2016
奇石乐集团尽管受到汇率的不利影响仍获得持续增长。
26.11.2015
Increased Flexibility for High-Speed Combustion Analysis
02.11.2015
New Piezoresistive Sensor with Temperature Probe and Integrated Signal Conditioning.
27.10.2015
Kistler Provides Maximum Flexibility for Product Testing and Development
16.10.2015
Kistler's NCFR Joining Module honored in the handling and assembly category
05.10.2015
Setting the Standard for 100% Control of Linear Joining Processes with Partial Rotation
18.09.2015
Kistler Group: safeguarding the firm's competitive edge.
15.09.2015
Quick evaluation of performance and force with Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major update for Kistler’s mobile engine indication system.
01.09.2015
Setting New Standards in Automated Process Monitoring for Injection Molding.
25.08.2015
Kistler Showcases Three Latest Product Innovations at Motek 2015
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH honored as one of Germany's most innovative companies
26.06.2015
Kistler honored with ASCO Award Gold for best corporate transformation in Switzerland.
26.06.2015
Kistler's software for force plates offers a host of new features for performance diagnostics in sports and...