奇石乐提供可靠的螺栓装配解决方案

20161026日,瑞士温特图尔 - 在今年1122 - 24日德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives大会上,奇石乐首次展示了分析螺栓装配的实验室系统、扭矩工具的校准设备和测试系统,以及随机抽样测试的测量系统。奇石乐此次参展产品中的亮点是测量扭矩和旋转角度的新款监测系统INSPECTpro,以及奇石乐装配和扭矩产品组合中的其他尖端产品。

 

在自动化生产中,一切都依赖于精确、可靠的过程监控。尤其是在汽车行业,监测和控制螺栓装配过程对于确保产品质量极为重要。因为它对生产过程的影响总是汇聚到即将结束时才出现。在开发或装配过程中,即使出现最小的错误也可能会导致数以百万计的成本付之东流。通过收购Schatz GmbH,奇石乐正在加强在螺栓装配领域的应用和技术投入,力求一站式满足全球客户对螺栓装配的专业知识需求。

 

使测试过程更加透明的INSPECTpro

扭矩和旋转角度的便携式测量设备INSPECTpro开启了测量软硬件的新纪元:现在,装配过程中加工能力检查和随机抽样检查变得更加轻松。装配过程的图形化分析确保了螺栓装配装配的最佳品质。客户总是希望测试可以更快和更有效地完成,因此我们的软件模块也一直在推陈出新,使用户操作更轻松,测试过程更透明。INSPECTpro的一个新功能是工具管理许可证,待测工具设置可以预先保存,以便后续可以在工具测试模式下方便地调用。对于工具测试/管理或螺栓装配管理,公差等级软件模块负责调用在参数设置中已经存储的工差等级。

 

NCFR - 动态驱动技术和高精度传感器

 

4503B扭矩传感器和4550A KiTorq最高精度的传感器技术

奇石乐在德国纽伦堡SPS IPC Drives大会上展示的尖端传感器技术向与会者证明,在高精度扭矩传感器的开发方面奇石乐公司也代表了技术的最前沿。4503B型扭矩传感器提供了许多扩展功能,满足市场的最新需求。例如,光栅速度和角度测量已被磁感应取代。这使得传感器在恶劣的工业环境下(例如,油雾环境)仍然可以稳定的运行,从而节省了宝贵的维护时间。扭矩传感器的电子设备也进行了优化,4503B现在进行高动态测量时的截止频率是10 kHz。

 

奇石乐的另一个技术里程碑是角度传感器4550A型 KiTorq,测定扭矩、速度或旋转角度的分辨率极高(8192个脉冲/转),脉冲的数量可以根据需要自由地进行适当调整。扭矩测量法兰系统由测量元件(KiTorq转子)和扭矩评估单元 (KiTorq定子) 组成。为特定试验台选择适当的组件后,该系统可以为电机、内燃机、变速箱、泵和压缩机制造商提供无与伦比的灵活性:由于采用了无环定子,无需重新安装设置便可使用不同的测量元件。

 

maXYmosTL 1.2maXYmosBL 2.3:最新一代监测系统

奇石乐还将重点展示最新一代maXYmos监测系统,提供持续的、集成于过程中的质量保证。测量曲线可用于监控特定生产步骤、组件装配或整个产品的生产过程。由于控制被集成到了生产过程之中,系统为增强装配和测试系统透明度打下了基础,为提高整套设备的投入产出比铺平了道路。

 

媒体宣传资料

奇石乐公司简介及标志:Kistler Press Kit.zip

19.06.2018
Kistler introduces the world’s first high temperature accelerometer for the monitoring of gas turbines.
11.06.2018
Kistler is earmarking the highest investment budget for research and development in the company`s history.
09.05.2018
At Sensor + Test 2018 Kistler will be introducing a milestone in measurement technology: its new KiDAQ data...
08.05.2018
At NPE 2018, the Kistler Group is showcasing its latest custom monitoring package for ComoNeo, its...
03.05.2018
At Automatica 2018, the Kistler Group will turn the spotlight on diverse options for using sensors and process...
24.04.2018
The Kistler Group will showcase its expanded portfolio of industrial test and inspection systems for quality...
12.04.2018
The global leader in dynamic measurement technology supports the passion for innovation and technology with a...
06.03.2018
Kistler will be showcasing at Control 2018 its portfolio of industrial testing and inspection systems with the...
16.02.2018
在阿姆斯特丹国际交通展览会上,奇石乐集团展示全面的KiTraffic动态称重(WIM)解决方案,其在道路和交通监控、非现场执法以及计重收费等方面为道路业主和道路管理部门提供支持。新的扩展服务包为众多应用提供了更多便利,并...
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities...
24.01.2018
2017年,奇石乐集团实现了高达18%的强劲业绩增长。 2018年,数字化转型是奇石乐的首要任务。
23.01.2018
Overcoming the complexities of RTM – with Kistler
06.01.2018
新的奇石乐 KiSprint 系统为教练和运动员提供了有效的方法,在模拟大赛条件下利用生物力学优化起跑。该系统软件为这个强大的移动解决方案提供全面的评估选项,可以个性化调整和扩展。
12.10.2017
奇石乐集团将首次展示新一代最高至100 kNm的扭矩校准系统,以及其他具有里程碑意义的电气自动化创新成果
09.10.2017
奇石乐新研发的5074A型数据采集器是目前市面上唯——款实现了以工业以太网(IE)连续通信为亮点的压电传感器放大器。
06.10.2017
不论使用哪种驱动技术,奇石乐集团提供的相关测量技术均可满足您的应用需求。
27.09.2017
奇石乐将在欧洲太空科技博览会向观众展示奇石乐的测量技术实力,以及针对挑战性空间应用的解决方案。
05.09.2017
At Fakuma 2017, we will demonstrate how you can benefit from new ComoNeo functionalities
31.08.2017
Kistler Group showcases the entire spectrum of its integrated quality assurance solutions
28.08.2017
可用于要求严苛的车辆测试的测量装备
28.08.2017
2017 AHTE 上展示全新的NCFR 压装模块,以及新一代 maXYmos 监测系统
25.08.2017
奇石乐集团8月25日收购了位于德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)附近的Vester Elektronik GmbH
11.08.2017
Jaguar Land Rover uses Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers for accurate tyre modelling
11.07.2017
奇石乐集团并购位于亚琛的MES(制造执行系统)软件和硬件系统供应商IOS GmbH
06.07.2017
奇石乐集团于 7 月 5 日成功收购位于德国泰特南的 eso GmbH(德国)
20.06.2017
MES 系统集成助您实现生产数据完美同步
25.04.2017
第二届国际模塑博览会将于 2017年 5 月 30 日至 6 月 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。
12.04.2017
奇石乐将在世界著名的国际质量控制及仪器仪表展览会上展示
12.04.2017
Advanced features for LabAmp family maximize flexibility for cutting force users.
11.04.2017
满足复杂精细测试测量需求的奇石乐产品
01.02.2017
奇石乐集团持续增长,并在全球范围内招聘专业人才。
12.12.2016
奥运冠军安东尼.埃尔文和奇石乐仪器创造成功故事
02.12.2016
Kistler seeks more than 40 specialists in what is likely Switzerland's largest job advertisement.
29.11.2016
德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives大会上,奇石乐首次展示了分析螺栓装配的实验室系统、扭矩工具的校准设备和测试系统,以及随机抽样测试的测量系统。
23.11.2016
奇石乐集团收购Schatz GmbH,从而为我们的客户提供更广泛的应用.
21.10.2016
奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
19.10.2016
Kistler is presenting the new versions of its ComoNeo and ComoDataCenter.
14.10.2016
所有的行业参与者与企业都必须在持续开发现有技术和扩大专业知识方面发挥积极的作用。这是协调全球互联经济发展需要与保持环境不受破坏的唯一方法。
12.07.2016
Kistler's Correvit® SFII sensor measures world record in 1.513 seconds
12.05.2016
Screw technology complements the range of applications.
27.04.2016
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home...
02.02.2016
奇石乐集团尽管受到汇率的不利影响仍获得持续增长。
26.11.2015
Increased Flexibility for High-Speed Combustion Analysis
02.11.2015
New Piezoresistive Sensor with Temperature Probe and Integrated Signal Conditioning.
27.10.2015
Kistler Provides Maximum Flexibility for Product Testing and Development
16.10.2015
Kistler's NCFR Joining Module honored in the handling and assembly category
05.10.2015
Setting the Standard for 100% Control of Linear Joining Processes with Partial Rotation
18.09.2015
Kistler Group: safeguarding the firm's competitive edge.
15.09.2015
Quick evaluation of performance and force with Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major update for Kistler’s mobile engine indication system.
01.09.2015
Setting New Standards in Automated Process Monitoring for Injection Molding.
25.08.2015
Kistler Showcases Three Latest Product Innovations at Motek 2015
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH honored as one of Germany's most innovative companies
26.06.2015
Kistler honored with ASCO Award Gold for best corporate transformation in Switzerland.
26.06.2015
Kistler's software for force plates offers a host of new features for performance diagnostics in sports and...
联系方式