奇石乐展示尖端测试技术

2017 年 4 月 11 日,瑞士温特图尔 - 奇石乐将亮相 2017 年 5 月 9 日至 12 日在德国斯图加特举办的世界顶级质量控制展销会 - 国际质量控制及仪器仪表展览会(Control)。届时,奇石乐集团将展示用于螺栓接头分析和工具测试的 Schatz 移动式工具测试系统。此外,奇石乐集团还将在其展台重点展示 4503B 型高动态扭矩传感器、最新一代 maXYmos 监测系统以及传感器技术领域的系列产品。 通过收购 Schatz GmbH,奇石乐进一步丰富了螺栓接头技术的应用诀窍,满足了全世界客户对螺栓接头测试的专业技能需求。在开发或装配过程中,即使是最小的错误也会导致数以百万计的成本付之东流。 校准和认证一体化 Schatz-combiTEST 移动式系统是由充电电池驱动的紧凑型设备,融合手动扭矩扳手校准和自动支护系统测试两大功能,可便捷即时地测试装配线的所有工具,通过确保工具的操作性能,省却了必须定期、精确地依照标准开展的工具样本测试,客户因而可节约大笔经费。展会游客还可以奇石乐展台试用最新版 CEUS 集成软件:该软件可用于认证目的,也可评估和记录所有测试过程。 INSPECTpro - 让测试过程透明化 来自Schatz的便携式测量和评估仪器 INSPECTpro, 可便捷地测试螺栓接头的扭矩和旋转角度。该系统为装配过程提供图形化分析,确保螺栓接头装配满足最高质量标准。由于测试过程总是要求更加快捷有效,因此,我们不断开发新的定制软件模块,确保操作更简易,并使测试过程更加透明化。INSPECTpro 的一个新特点是实现了工具管理许可功能:待测工具可预先保存,以便在后续工具测试模式中可以直接调用。奇石乐将向展会游客展示如何通过 INSPECTpro 轻松完成高效的测试过程。 maXYmos 1.4:最新一代监测系统 奇石乐 maXYmos 系列产品:对生产程序进行集成质量控制的过程监测系统。奇石乐首次为专门监测机电压装过程的maXYmos系统实现了maXYmos TL(顶级款)和maXYmos NC(数控款)两款系统之间的延续性,分屏显示(Split View)和多屏显示(Multi View)两大功能可将两个系统下的XY监控仪曲线进行并列比对评估,maXYmos 1.4 的另一项创新是:可根据用户需求记录安装设备时做出的改变。通过过程集成化质量测试,奇石乐的解决方案实现了过程透明化,为整条生产链提升成本效益奠定了基础。 4503B 型扭矩传感器:坚固耐用的设计,出色的动态特性 奇石乐先进的传感器方案不断地证明奇石乐集团在技术领域的领先地位,4503B 扭矩传感器便是又一力证:其扩展功能可满足当前市场需求。这款坚固耐用的传感器的光栅速度和角度测量已被磁感应技术取代,因此可在工业环境中安全使用而无需额外的维护成本。此外,奇石乐对扭矩传感器的电子设备也进行了优化,现在 4503B 进行高动态测量时的截止频率是 10 kHz。 小巧却强大:压电式低压力传感器 得益于坚固耐用的设计,即便在恶劣条件下,奇石乐的压电式传感器也能精准测试准静态和高动态下的力过程。相较于其他技术,奇石乐的压电式传感器具备多重优势:测量范围宽,测量误差小,使用寿命长。另一优点在于,其石英元件能够测量极为微小的力。为实现这类应用,奇石乐推出一系列微型力传感器的产品组合,微型化使这种传感器得以装载于极为有限的空间内。微型化趋势在电子行业尤为明显,制造商都在极力追求将技术设备和控制元件微缩化,这给奇石乐产品生产带来极大挑战,因为最重要的是确保所有生产部件在功能和敏感度方面均具备稳定质量。 行动起来,现场体验测试技术! 我们诚邀您参加奇石乐集团的现场展示,见证这些解决方案如何实现高效的质量控制,满足未来的挑战。

媒体宣传资料

下载新闻稿 PDF,Word及高清图片素材: 奇石乐媒体资料.zip

19.01.2022
The  latest M8 cylinder pressure sensor (6041C) from Kistler breaks new ground in measurement excellence.
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
Accurate and insensitive to its mounting position: the new Type 6044A M8 sensor features an anti-strain design to ensure reliable, high-quality results.
20.11.2018
Motorsport: the new 4080B/BT absolute pressure sensors from Kistler – for real-time monitoring with maximum measurement accuracy and signal quality!
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
The Kistler Group is introducing a compact mobile measurement solution for enhanced rolling stock maintenance in international railway operations in the shape of its railway brake force measuring system Type 2899A.
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
Digitization, Internet of Things and Industry 4.0 are presenting major challenges. Discover how Kistler responds to the great challenges of our times.
09.05.2018
At Sensor + Test 2018 Kistler will be introducing a milestone in measurement technology: its new KiDAQ data acquisition system.
08.05.2018
At NPE 2018, the Kistler Group is showcasing its latest custom monitoring package for ComoNeo, its high-quality process monitoring system that is designed to deliver efficiency and transparency for injection molding.
03.05.2018
At Automatica 2018, the Kistler Group will turn the spotlight on diverse options for using sensors and process monitoring systems to support industrial production and enhance digitalization in test and assembly technology.
24.04.2018
The Kistler Group will showcase its expanded portfolio of industrial test and inspection systems for quality assurance at the 2018 Control trade show.
12.04.2018
The global leader in dynamic measurement technology supports the passion for innovation and technology with a three-year partnership.
06.03.2018
Kistler will be showcasing at Control 2018 its portfolio of industrial testing and inspection systems with the spotlight on the very latest additions.
16.02.2018
在阿姆斯特丹国际交通展览会上,奇石乐集团展示全面的KiTraffic动态称重(WIM)解决方案,其在道路和交通监控、非现场执法以及计重收费等方面为道路业主和道路管理部门提供支持。新的扩展服务包为众多应用提供了更多便利,并确保动态称重设备在整个系统生命周期中保持出色性能。
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities for ComoNeo: the process monitoring system that takes injection molding to a higher level with integrated quality monitoring geared to meet customers’ needs and requirements.
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
With MARS software version 3.0, Kistler presents an extensive update of the proprietary measurement, analysis, and evaluation software for Kistler force plates.
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
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home for its German headquarters at the Böblingen/Sindelfingen airfield.
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
At Sensor + Test 2014 Kistler is presenting many new features from the field of measurement electronics in addition to its already proven sensor technology.
19.05.2014
Users obtain a full range of force–displacement measurement systems from one source
06.02.2014
The Kistler Group achieved sales of 285 million CHF in 2013, thus marking a slight growth in comparison with the figures for the prior year.