奇石乐展示完整的动态称重解决方案和服务

温特图尔, 2018 年2月16日 ——在今年的阿姆斯特丹国际交通展览会上(2018 年 3 月 20 日至23 日),奇石乐集团将展示全面的KiTraffic动态称重(WIM)解决方案,其在道路和交通监控、治超及计重收费等方面为道路业主和道路管理部门提供支持。新的扩展服务包为众多应用提供了更多便利,并确保动态称重设备在整个系统生命周期中保持出色性能。

日益增多的交通和重载车辆为全世界的道路和基础设施带来了重大压力。对行车路面造成的损坏随着轴荷的增加呈指数增长,这意味着道路业主和运营方需要仔细监控道路的使用情况。奇石乐先进且耐用的 动态称重(WIM) 解决方案 自动收集交通和载荷数据,但不会干扰交通流。这为针对超载车辆的非现场执法、计重收费以及确定道路维护周期提供了可靠依据。奇石乐瑞士测量专家目前还提供量身定制的动态称重(WIM)服务,比如道路分析和校准服务等。

来自同一供应商的综合WIM 解决方案

KiTraffic Plus 是用于自动道路监控的新型 WIM 解决方案,用于治超和计重收费等应用。利用Lineas 石英传感器,KiTraffic Plus 可适用于不同车速和几乎无限多的车道情况下测量车辆载荷。此开放和可扩展的系统可在每个车道安装二到八根传感器。KiTraffic Plus 是一款灵活、可扩展的解决方案,可结合相机系统用于车辆识别等应用。数据在受保护的路边机柜中进行处理。通过基于 Web 的 HMI 或 API 接口可实时传输并获取监测结果和分析数据。

世界首套基于安装在地面下的石英传感器的 WIM 系统

KiTraffic Statistics 是一款紧凑且经济高效的 WIM 解决方案,它结合了新开发的石英传感器和以便快速安装的预接线组件。其新型 Lineas 紧凑型石英传感器安装到路面下方25毫米的道路中,并覆盖有灌浆化合物,可确保延长传感器寿命,同时为交通数据采集提供准确的数据。KiTraffic Statistics在特定功能范围内提供与 KiTraffic Plus 相同的优势:鲁棒性和灵活性 。那些只需要对道路使用情况进行了解的客户,KiTraffic Plus是非常理想的选择。该系统以物超所值的价格提供可靠的动态称重功能。

新的扩展服务

奇石乐集团现在还为 WIM 系统 提供两项新的服务。在实施新 WIM 系统之前,奇石乐的道路分析服务有助于确定传感器安装的理想位置,这正是关键所在,因为测量的可靠性和传感器的使用寿命取决于道路质量。这个过程也有助于评估系统的测量精度。此外,经验丰富的奇石乐工程师可提供远程(通过网络或电话)和现场校准服务,确保在整个WIM 系统的生命周期内进行准确测量。

奇石乐集团期待您在 2018 年荷兰阿姆斯特丹国际交通展览会(10号馆,315号展位)期间现场演示增强型 KiTraffic WIM 解决方案和服务。除了展示动态称重WIM 解决方案之外,奇石乐集团还将展示固定式和移动式测速仪。

如需了解更多信息,请访问:www.kistler.com/wim
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
Accurate and insensitive to its mounting position: the new Type 6044A M8 sensor features an anti-strain design to ensure reliable, high-quality results.
20.11.2018
Motorsport: the new 4080B/BT absolute pressure sensors from Kistler – for real-time monitoring with maximum measurement accuracy and signal quality!
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
The Kistler Group is introducing a compact mobile measurement solution for enhanced rolling stock maintenance in international railway operations in the shape of its railway brake force measuring system Type 2899A.
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
Digitization, Internet of Things and Industry 4.0 are presenting major challenges. Discover how Kistler responds to the great challenges of our times.
09.05.2018
At Sensor + Test 2018 Kistler will be introducing a milestone in measurement technology: its new KiDAQ data acquisition system.
08.05.2018
At NPE 2018, the Kistler Group is showcasing its latest custom monitoring package for ComoNeo, its high-quality process monitoring system that is designed to deliver efficiency and transparency for injection molding.
03.05.2018
At Automatica 2018, the Kistler Group will turn the spotlight on diverse options for using sensors and process monitoring systems to support industrial production and enhance digitalization in test and assembly technology.
24.04.2018
The Kistler Group will showcase its expanded portfolio of industrial test and inspection systems for quality assurance at the 2018 Control trade show.
12.04.2018
The global leader in dynamic measurement technology supports the passion for innovation and technology with a three-year partnership.
06.03.2018
Kistler will be showcasing at Control 2018 its portfolio of industrial testing and inspection systems with the spotlight on the very latest additions.
16.02.2018
在阿姆斯特丹国际交通展览会上,奇石乐集团展示全面的KiTraffic动态称重(WIM)解决方案,其在道路和交通监控、非现场执法以及计重收费等方面为道路业主和道路管理部门提供支持。新的扩展服务包为众多应用提供了更多便利,并确保动态称重设备在整个系统生命周期中保持出色性能。
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities for ComoNeo: the process monitoring system that takes injection molding to a higher level with integrated quality monitoring geared to meet customers’ needs and requirements.
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
With MARS software version 3.0, Kistler presents an extensive update of the proprietary measurement, analysis, and evaluation software for Kistler force plates.
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
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home for its German headquarters at the Böblingen/Sindelfingen airfield.
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
At Sensor + Test 2014 Kistler is presenting many new features from the field of measurement electronics in addition to its already proven sensor technology.
19.05.2014
Users obtain a full range of force–displacement measurement systems from one source
06.02.2014
The Kistler Group achieved sales of 285 million CHF in 2013, thus marking a slight growth in comparison with the figures for the prior year.