奇石乐展示了用于注塑模具的实用传感器集成

2017 4 25 日,温特图尔 - 第二届国际模塑博览会将于 2017 5 30 日至 6 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。除了为展会参观者提供尝试该技术现实示例的机会,奇石乐在国际展会上会重点展示两个创新的产品种类:对安装位置不敏感的传感器和多通道连接器。 为优化注塑过程,传感器技术必须集成到模具中。越来越多的注塑机制造商将这看作是为“数字革命”做准备的基本要求 - 并将其产品和加工质量提高到新的水平。奇石乐在很早就认识到了这一需求,在本次模塑博览会上,奇石乐集团将展示专门设计的解决方案和工具,使模具制造商能够满足注塑过程中综合质量测试的要求。 亲自动手!六步安装传感器 5 号展台 E61 奇石乐集团的展位上,客户和展会参观者可以亲自尝试这项技术,体会将奇石乐传感器集成到注塑模具中是多么容易的一件事。在六个步骤中,我们将介绍传感器的定位、安装、电缆连接和功能测试。奇石乐一直致力于尽量简化模具制造商将测量技术整合到其工艺中的过程。除了专用工具和各种配件,奇石乐集团瑞士专家可通过全球服务和培训机构提供安装、调试和维护方面的实践支持。 多通道连接器 - 新增功能 使用新型 1722 多通道连接器,可以通过单线插头轻松连接多达八个传感器 - 因此无需螺纹连接,而且连接器更加坚固。全新设计的新型连接元素确保安装简单且有容错功能,更为重要的是,在连接和空间要求上,它们与前一版具有反向兼容性。选择使用四通道或八通道版本,只需更改连接元素这样一个简单的操作。该技术还可以进行压力/温度组合测量(借助额外的热电偶放大器)。 安装更简便 - 因为传感器对安装位置不敏感 空腔压力是注塑成型过程中的关键因素之一。奇石乐公司的压电传感器可让您不受温度影响,以高线性度捕获该变量的长期测量值:这对质量保证非常关键。根据安装条件、零件几何形状和塑料材料,奇石乐可针对很多变量提供直接腔内测量、间接和无接触测量或接触式温度测量组合。 在 2017 模塑博览会上,奇石乐将推出对安装位置不敏感的新 6185 型传感器。该产品已经系统地适应了对安装条件的限制 - 其正面直径仅为 2 毫米 - 其设计确保了测量结果不会被侧向力(如由艰难的安装条件引起)所改变。结果是:安装简便化、精度最大化。该传感器也可以使导电间隔套管代替电缆进行信号传输。 压电传感器技术:过程监控的基础 为确保机器能够符合未来市场的要求,越来越多的制造商将注意力转向注塑过程中的综合质量保证。奇石乐集团的 ComoNeo 监控系统为监测腔体压力和预测零件质量提供了可靠的解决方案。然而,追求零缺陷生产这一目标有一个关键要求:传感器技术必须在模具级别完成集成。5 月 30 日至 6 月 2 日,在斯图加特举行的展会上,奇石乐集团将展示可实现这一目标的众多技术选择,并强调安装过程中的一些注意事项。
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
Accurate and insensitive to its mounting position: the new Type 6044A M8 sensor features an anti-strain design to ensure reliable, high-quality results.
20.11.2018
Motorsport: the new 4080B/BT absolute pressure sensors from Kistler – for real-time monitoring with maximum measurement accuracy and signal quality!
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
The Kistler Group is introducing a compact mobile measurement solution for enhanced rolling stock maintenance in international railway operations in the shape of its railway brake force measuring system Type 2899A.
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
Digitization, Internet of Things and Industry 4.0 are presenting major challenges. Discover how Kistler responds to the great challenges of our times.
09.05.2018
At Sensor + Test 2018 Kistler will be introducing a milestone in measurement technology: its new KiDAQ data acquisition system.
08.05.2018
At NPE 2018, the Kistler Group is showcasing its latest custom monitoring package for ComoNeo, its high-quality process monitoring system that is designed to deliver efficiency and transparency for injection molding.
03.05.2018
At Automatica 2018, the Kistler Group will turn the spotlight on diverse options for using sensors and process monitoring systems to support industrial production and enhance digitalization in test and assembly technology.
24.04.2018
The Kistler Group will showcase its expanded portfolio of industrial test and inspection systems for quality assurance at the 2018 Control trade show.
12.04.2018
The global leader in dynamic measurement technology supports the passion for innovation and technology with a three-year partnership.
06.03.2018
Kistler will be showcasing at Control 2018 its portfolio of industrial testing and inspection systems with the spotlight on the very latest additions.
16.02.2018
在阿姆斯特丹国际交通展览会上,奇石乐集团展示全面的KiTraffic动态称重(WIM)解决方案,其在道路和交通监控、非现场执法以及计重收费等方面为道路业主和道路管理部门提供支持。新的扩展服务包为众多应用提供了更多便利,并确保动态称重设备在整个系统生命周期中保持出色性能。
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities for ComoNeo: the process monitoring system that takes injection molding to a higher level with integrated quality monitoring geared to meet customers’ needs and requirements.
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
With MARS software version 3.0, Kistler presents an extensive update of the proprietary measurement, analysis, and evaluation software for Kistler force plates.
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
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home for its German headquarters at the Böblingen/Sindelfingen airfield.
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
At Sensor + Test 2014 Kistler is presenting many new features from the field of measurement electronics in addition to its already proven sensor technology.
19.05.2014
Users obtain a full range of force–displacement measurement systems from one source
06.02.2014
The Kistler Group achieved sales of 285 million CHF in 2013, thus marking a slight growth in comparison with the figures for the prior year.