BIG KAISER采用奇石乐测量技术对切削刀具进行对比测试

为了对刀柄进行客观比对测试,BIG KAISER采用Kistler测量链开展切削力测量。该测量链由测力仪、实验室用电荷放大器和分析软件组成。切削力测量结果不仅能够为持续产品开发提供数据支持,也可为销售和客户咨询团队的客户开发提供驱动力。

全球知名高性能精密刀具生产商瑞士Big Kaiser Precision Tooling Ltd.(BIG KAISER)成立于1948年,目前已推出包括镗削、铣削、车削刀具以及刀柄在内的一系列丰富产品组合,其产品是金属加工行业高精密度和稳定性的代名词。目前,BIG KAISER共有170名员工,分别供职于瑞士、德国和美国公司,确保旗下产品和系统达到业内最高标准。

BIG KAISER旗下产品和系统主要应用于钟表制造、汽车制造、飞机制造以及医疗器械制造等高科技领域。其生产基地位于苏黎世附近的吕姆朗(Rümlang),共有120名员工在此地从事生产工作。同时,BIG KAISER也是BIG DAISHOWA跨国集团成员之一,该集团总部位于日本大阪,全球共有900名员工。

软件的性能比对评估

两年以来,Marco Siragna一直担任BIG KAISER产品管理部主管,他与两位同事共同负责一个由超过20,000个单品组成的产品组合。此前五年间,Marco Siragna主要在BIG KAISER从事特殊刀具研发工作,因此,他对该行业面临的挑战了如指掌:“为了尽可能向客户提供最佳建议和最优设备,对刀具进行客观的评估和比对具有至关重要的意义。作为制造商,为了使我们的产品与客户实际生产情况相匹配,我们多年来始终坚持在公司内部开展一系列测量工作。通过与奇石乐合作,我们有机会将我们的测量结果与其它测量数据进行对比。”

在对比测试流程的初始阶段,BIG KAISER工程师主要关注刀柄的性能——确切地说,是筒夹、铣削夹头和液压卡盘的性能。在该阶段,BIG KAISER部署的奇石乐测量技术包括9119AA多分量测力计、LabAmp实验室用电荷放大器和Dynoware分析软件。Siragna表示:“这是我们首次使用外部测量技术。奇石乐测量技术操作简便、启用快速;得益于此,我们才能够在一两天内启动对比测试。此外,这一切都离不开我司开发工程师Denis Ruoff的大力支持。”

这是我们首次使用外部测量技术。奇石乐测量技术操作简便、启用快速;得益于此,我们才能够能在一两天内启动对比测试。”

Marco Siragna,BIG KAISER产品管理部主管

精确、有效的测量和比对

在比对测试中,BIG KAISER工程师针对每一个刀柄的不平衡性和振动精度等关键参数,以及机械加工过程中可能产生的特性(如芯片质量和噪声排放性能等)进行测量和比对。Siragna 表示:“我们的产品在四个测量类别中的三个类别上表现突出——这无疑是对我们工作的高度肯定。我们不仅能够将之前采用的比较方法与新的测量值进行对比,还能够确定每件产品与特定要求之间的差距。”

BIG KAISER在所有测试中均使用硬质合金镗刀对调质钢(C45E)进行镗削;在镗削深度为12mm的情况下,侧吃刀量将从最开始的0.5mm逐渐增加到6mm。测试结果显示,BIG KAISER的刀柄——尤其是筒夹和液压卡盘类刀柄——能够完美经受侧吃刀量逐步增加的过程:尽管在此过程中产生的振动越来越大,但BIG KAISER刀柄的稳定性始终处于可接受范围内。部分示例请参见图2。

Siragna指出:“奇石乐软件的功能十分强大——甚至远远超出我们的需求。同时,我们不仅获取了远超预期的测量结果,测量过程也十分高效。目前。我们所面临的真正挑战在于如何对测量结果进行正确分类:即如何从大量彩色曲线中得出准确的测量报告?在这方面,来自奇石乐的Reinhard Bosshard为我们提供了有力支持。他凭借对Dynoware的丰富使用经验,为我们提供了很多指导和帮助。”

作为一种评估切削刀具性能的方式,切削力测量具有哪些优势?切削力代表着刀具与材料接触时产生的效果,该效果与刀具的预期寿命具有直接关系。通过开展刀具寿命测试,测试人员能够通过力曲线和趋势评估,分析刀具所承受的力,进而理解力作用在刀具上产生的磨损机制——这为制定适当的改进措施提供了依据。此外,切削力与刀具稳定性之间也存在直接关系。通过对相关数据进行分析,测试人员能够在实际影响发生之前,根据动力学特征推导出切削力对刀具稳定性的影响。不仅如此,切削力测量还能够带来更多启发:例如,帮助测试人员在切削力测量过程中直接观测切削点(即刀具穿透材料时的接触点)是否会引起力的高偏移问题。

使用测量数据助力销售、优化研发

BIG KAISER使用奇石乐测量技术进行比较性能测试后,还能够将测试结果用于研发工作。Siragna解释道:“有了这些数据,一方面,我们对我们在竞争中的优势和劣势有了更加透彻的了解,这有助于我们精准锁定后续研发重点;另一方面,我们销售团队也从中获得了论据,能够在销售工作中将我们的业务能力准确地告知客户。例如,我们可以建议客户选购更加昂贵的刀具,并说明尽管价格高昂,但从长远来看,该刀具能够发挥更优异的性能,同时也能够有效降低生产成本,是一项十分划算的投资。”

谈到业内的未来趋势,Siragna对行业前景作了一个总结:“总的来说,越来越多的生产商选择将传感器技术直接集成至刀具之中。除了达到生产状态监控的目的外,目前业内的一个明确的趋势是实现生产环境中所有系统和组件的联网。也就是说,今后越来越多的客户会想要获取刀具的数据,而我们也能够向他们提供各种格式的数据。此外,工业4.0计划是BIG KAISER的关注重点,也是我们的核心创新驱动力。但是,我们并不会毫不犹豫地跟随每一个数字化趋势的脚步。相反,我们会根据自身实力,部署最适合我们的数字化技术;并谨慎考量该等技术能够为我们的客户带来的附加价值——例如,在直接测量系统或无线控制和监控系统等目前正在发生很多变化的领域。”

11.04.2022
ISTAR研究飞机在地面和空中都使用了IEPE和MEMS加速度计,助力研究的成功之路。
18.11.2021
使用奇石乐ANALYSE系统开展先进的紧固件测试,为汽车和风机制造业的锌片涂层工艺提供保障
12.10.2021
玉柴如何在符合国六标准的发动机生产中实现更高的精度、透明度和资源使用效率。
14.09.2021
配备测力仪、实验室电荷放大器和软件的高精度测量链可以进行客观的对比测试。
09.09.2021
SRA: Find the best spot and the ideal sensor layout for direct enforcement of overloaded vehicles.
03.09.2021
Estudio de la Pisada足科诊所位于西班牙瓦伦西亚,其足科专家使用奇石乐3D测力台为患者和运动员制定治疗方案、制作矫形器。
02.07.2021
两个IEPE加速度计为推进器验证和优化飞行特性提供了关键数据,即使在平流层也是如此。
22.06.2021
使用测力台捕捉微振动,优化卫星技术。
02.06.2021
尽管产量大,仍实现零缺陷:使用Kistler测试自动化系统对锌压铸件进行质量保证。
26.04.2021
数字驱动的制动力测量系统使维修技术人员的列车维修更加轻松。
13.04.2021
荷兰海洋研究所MARIN的“大气”测试系统中安装了100个Kistler压力传感器,用于捕获不同环境条件下的波浪冲击力。
22.03.2021
MAN Energy Solutions使用奇石乐传感器,研发顺应未来趋势的燃气轮机
08.02.2021
针对撑杆跳运动训练和生物力学的测量技术助力更好表现。
05.10.2020
配备压电传感器的数字化测量链如何集成于复杂的车辆试验台中?
18.09.2020
令人信服的测试结果:俄亥俄州运输部将进一步增加奇石乐Kistler Lineas传感器的使用,进行交通监测。
20.08.2020
精度是高性能的关键:了解奇石乐测量技术如何助力埃莫克法兰肯(EMUGE FRANKEN)公司研发团队。
22.07.2020
奇石乐ComoNeo满足上海天泽精密模具精密生产要求。
09.06.2020
奇石乐助力森拉天时(Ceratizit)开发高动态车削(HDT)系统,用户仅需一把刀具,即可完成复杂几何结构的加工。
15.11.2019
奇石乐过程监控系统及模腔压力传感器帮助大幅降低注塑成型零件故障率。
23.10.2019
奇石乐测量技术如何助力提升顶级电动工具质量
15.08.2019
奇石乐分析系统如何提高紧固技术的安全性和透明度。
17.07.2019
土耳其选择搭载有奇石乐动态称重系统(WIM)的车辆超载执法管理
24.06.2019
载人飞船再次登月,奇石乐以可靠的测量结果保障月球之旅
20.06.2019
瞬间自动分离良品和次品,每个周期只有短短1.5秒:奇石乐过程监控系统保证年产量达500万件产品的高质量
14.05.2019
为确保零部件和医疗部件的卓越品质,Tessy公司选择了奇石乐传感器和解决方案。
18.04.2019
德国某知名小家电制造商对奇石乐集团旗下公司Vester的自动测试和分拣系统非常信赖。
02.04.2019
奇石乐MARS测力台系统,美国国家橄榄球联盟(NFL)职业橄榄球队——杰克逊维尔美洲虎队(Jacksonville Jaguars)训练智能化的秘密武器
25.03.2019
Schurter AG采用奇石乐过程监控系统maXYmos,以满足汽车制造业对质量控制和可追溯性的严格要求。
18.03.2019
如何高效判断运动员体能状态?奇石乐Quattro Jump运动表现分析系统报告为您提供有效支持。
17.12.2018
奇石乐精准的动态称重(WIM)技术,可持续的保护匈牙利国内道路免受超载车辆损坏。
27.11.2018
Bang&Clean relies on Kistler's precise measurement of ignition processes and pressure wave propagation
10.10.2018
Sartorius applies the process monitoring system ComoNeo from Kistler and thereby increases the process quality during injection molding
08.10.2018
多特蒙德工业大学(TU)机械加工技术研究所(ISF)测试奇石乐新型MicroDyn 9109AA型切削力测力仪,为该研究所在开发微加工工艺方面打开全新的局面,
31.08.2018
采埃孚公司启用带有集成化振动装置的奇石乐软件控制式紧固件测试台。
14.08.2018
大昭和精机株式会 (BIG Daishowa), 总部位于日本大阪,是机械 加工业刀柄的主要生产商之一。公司每年生产50多万个弹簧夹头。 其产品是采用奇石乐(Kistler)的切削力测量设备以及其他资源研发 而成。
16.07.2018
Enhanced quality and efficiency in mobile crane manufacture – thanks to the test stand for torque tools by Kistler
11.04.2018
The world’s largest provider of rail transport technology relies on Kistler’s measurement expertise. Thanks to the only crash wall of its kind in the world, the impact forces of the trains and their components can be precisely measured and analyzed.
14.11.2017
在冷却润滑液产品研发过程中,巴索润滑液公司依靠了奇石乐的专业测量系统。
29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状况。
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
04.11.2015
Piezoelectric Measurements with CompactRIO™
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH 公司的收购就是这种价值观的体现。通过这次收购, 奇石乐和被收购公司得到了共同发展,达到了双赢的目的。
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40 亿英里的太空航行中耗尽燃料,使用了奇石乐集团的压力传感器对燃料消耗量进行全程监测。
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
联系方式
文件大小不超过 25 MB