奇石乐测量设备在超现代燃气轮机的研发中发挥重要作用

MAN Energy Solutions旗下燃气轮机支持多燃料运行,具有高效、低排的开创性优势,是市政设施和工业应用的理想供能方案。该公司在研发和成品测试阶段部署奇石乐高温压力传感器,为优化燃气轮机燃烧过程提供宝贵的实时数据。

改变供能解决方案,既要实现最高效率,也必须做到保护环境——这是人类在21世纪面临的主要挑战之一。随着能源需求的不断增加,人类必须开发新资源、减少排放。面对这项挑战,燃气轮机将发挥重要作用:一方面,燃气轮机是理想的供能方案,尤其适合市政设施或工业应用等同时具有供电供热需求的情景。另一方面,燃气轮机有望逐步淘汰天然气,使用氢气作为燃料,从而减少环境足迹,并满足客户的多种能源组合需求。

MAN Energy Solutions(MAN ES)位于德国奥伯豪森市(Oberhausen),其自主研发和制造的燃气轮机具有可持续性更强、排放水平更低的特点。MAN ES的涡轮机械部(Turbomachinery Division)位于奥伯豪森市总部,其前身Gute Hoffnungshütte(GHH)曾是欧洲最大的机器和工厂建设企业,早在1758年就开始从事炼铁活动。如今,奥伯豪森市总公司共有1,800余名员工,广泛任职于燃气轮机研发生产认证中心及测试和服务部门。该公司通过现场设施开展产品测试,包括完整的燃气轮机-压缩机机组测试——使用燃气轮机驱动压缩机(例如燃气管道上的压缩机)是燃气轮机技术的一项重要应用。

集成传感器技术,监控燃烧过程

Bernhard Ćosić博士于2015年加入MAN ES,是燃气轮机燃烧部(Gas Turbine Combustion Group)的负责人,也是MGT6000系列和最新的MGT8000系列燃气轮机的核心研发人员。他在谈论市场趋势时表示,“我们的燃气轮机功率达6-12兆瓦,与使用柴油、煤炭或重质燃油的电厂相比,我们的供热供电解决方案具备更高的可持续性。燃气轮机非常高效,特别是在同时需求供电和高温的环境中,例如造纸页或食品业。不仅如此,燃气轮机的调试成本比大型发电机低很多倍,是分布式发电应用的理想选择,特别适用于交通不便的偏远地区。”

MAN ES选择奇石乐作为研发伙伴,协助其监控燃烧过程,同时部署燃料灵活性和实时监测等优势功能。奇石乐压电式高温压力传感器(6021A)可直接与燃气轮机的控制中心连接;在持续运行模式下,传感器不断反馈燃烧过程的相关数据。“这些传感器不但结构紧凑,还能耐受极高温度。这意味着我们能够将传感器放置在靠近火焰的位置,捕捉精准且有价值的数据;我们和客户都可通过MAN CEON Cloud云服务随时调用这些数据。正因如此,我们才能够对燃气轮机进行状态监控和预测性维修。”

奇石乐传感器在控制和监控燃烧的过程中发挥着至关重要的作用。除减排外,燃料灵活性是另一项关键因素。例如,MGT6000系列燃气轮机可以使用两种燃料,换言之,在无法使用天然气时,燃气轮机也可使用柴油等液体燃料运行。Bernhard Ćosić还指出,燃气轮机还可以使用页岩气和通常作为废气产出的其他可燃气体。该等气体虽然含有很高比例的惰性气体(例如炭氮氧化物),但也含有一定剩余能量。Bernhard Ćosić表示:“我们优化了燃烧过程,即使更换燃料时也不会出现燃烧不稳定的情况——奇石乐的实时数据反馈帮助我们实现这一点。”

氢气——未来的燃料

奇石乐与MAN ES合作研发了一款定制电子单元(信号调理单元),简化了整个测量链,并且大幅降低了成本。Bernhard Ćosić补充道:“在整个过程中,Marco Gnielka领导的奇石乐团队为我们提供了有力支持,帮助我们实现最优解决方案。我们很快就解决了最初的难题,奇石乐的对接人Christian Heer是该技术领域的杰出专家。虽然我们的工程背景不同,但彼此快速建立了相互信任的合作关系。”

燃气轮机的下一项研发目标是支持多种燃气组合,并将氢气占比提高到100%:这项进步将使燃烧过程更加清洁,并使二氧化碳排放量趋近于零。2020年秋季,MAN ES在奥伯豪森市下辖的斯特克拉德(Sterkrade)区完成了MGT8000系列燃气轮机的首次调试,这台燃气轮机将为当地市政设施(EVO)服务。Bernhard Ćosić解释:“在这款全新的超现代燃气轮机中,燃料中的氢气占比已达20%,短期内可提高至50%,并有望在中期内达到100%。氢气的反应性极强,燃烧特性也不尽相同,比如说,火焰燃烧速度会更快。因此,如需大幅提高氢气在混合气体中的比例,就必须对整个系统进行调整和优化。尽管如此,燃气轮机的发电功率和效率等基本参数不会改变,用户可以正常使用该产品。”

燃气轮机的使用寿命通常超过15年,因此对于MAN ES的客户而言,投资保护是一项重要的衡量标准。如果未来有更多氢气进入天然气燃料网络,或真正的新一代纯氢气系统问世,客户将需要对MAN ES的燃气轮机进行升级,届时,奇石乐的测量技术将在优化燃烧过程、设备维修与监控等方面发挥作用。Bernhard Ćosić总结道:“我们与奇石乐建立了牢固的伙伴关系,奇石乐为我们在全球各地的业务提供支持,例如为我们的中国员工提供培训。奇石乐还会根据具体情况灵活地提供支持和研发服务。随着煤炭和石油逐渐退出历史舞台,对燃气轮机的需求将在未来几年到几十年间不断增加;得益于与奇石乐的合作,我们处于应对变局的优势地位。”

04.05.2022
奇石乐MaDaM和jBEAM软件助力戴姆勒客车全电动城市公交车进一步研发
11.04.2022
ISTAR研究飞机在地面和空中都使用了IEPE和MEMS加速度计,助力研究的成功之路。
18.11.2021
使用奇石乐ANALYSE系统开展先进的紧固件测试,为汽车和风机制造业的锌片涂层工艺提供保障
12.10.2021
玉柴如何在符合国六标准的发动机生产中实现更高的精度、透明度和资源使用效率。
14.09.2021
配备测力仪、实验室电荷放大器和软件的高精度测量链可以进行客观的对比测试。
09.09.2021
SRA: Find the best spot and the ideal sensor layout for direct enforcement of overloaded vehicles.
03.09.2021
Estudio de la Pisada足科诊所位于西班牙瓦伦西亚,其足科专家使用奇石乐3D测力台为患者和运动员制定治疗方案、制作矫形器。
02.07.2021
两个IEPE加速度计为推进器验证和优化飞行特性提供了关键数据,即使在平流层也是如此。
22.06.2021
使用测力台捕捉微振动,优化卫星技术。
02.06.2021
尽管产量大,仍实现零缺陷:使用Kistler测试自动化系统对锌压铸件进行质量保证。
26.04.2021
数字驱动的制动力测量系统使维修技术人员的列车维修更加轻松。
13.04.2021
荷兰海洋研究所MARIN的“大气”测试系统中安装了100个Kistler压力传感器,用于捕获不同环境条件下的波浪冲击力。
22.03.2021
MAN Energy Solutions使用奇石乐传感器,研发顺应未来趋势的燃气轮机
08.02.2021
针对撑杆跳运动训练和生物力学的测量技术助力更好表现。
05.10.2020
配备压电传感器的数字化测量链如何集成于复杂的车辆试验台中?
18.09.2020
令人信服的测试结果:俄亥俄州运输部将进一步增加奇石乐Kistler Lineas传感器的使用,进行交通监测。
20.08.2020
精度是高性能的关键:了解奇石乐测量技术如何助力埃莫克法兰肯(EMUGE FRANKEN)公司研发团队。
22.07.2020
奇石乐ComoNeo满足上海天泽精密模具精密生产要求。
09.06.2020
奇石乐助力森拉天时(Ceratizit)开发高动态车削(HDT)系统,用户仅需一把刀具,即可完成复杂几何结构的加工。
15.11.2019
奇石乐过程监控系统及模腔压力传感器帮助大幅降低注塑成型零件故障率。
23.10.2019
奇石乐测量技术如何助力提升顶级电动工具质量
15.08.2019
奇石乐分析系统如何提高紧固技术的安全性和透明度。
17.07.2019
土耳其选择搭载有奇石乐动态称重系统(WIM)的车辆超载执法管理
24.06.2019
载人飞船再次登月,奇石乐以可靠的测量结果保障月球之旅
20.06.2019
瞬间自动分离良品和次品,每个周期只有短短1.5秒:奇石乐过程监控系统保证年产量达500万件产品的高质量
14.05.2019
为确保零部件和医疗部件的卓越品质,Tessy公司选择了奇石乐传感器和解决方案。
18.04.2019
德国某知名小家电制造商对奇石乐集团旗下公司Vester的自动测试和分拣系统非常信赖。
02.04.2019
奇石乐MARS测力台系统,美国国家橄榄球联盟(NFL)职业橄榄球队——杰克逊维尔美洲虎队(Jacksonville Jaguars)训练智能化的秘密武器
25.03.2019
Schurter AG采用奇石乐过程监控系统maXYmos,以满足汽车制造业对质量控制和可追溯性的严格要求。
18.03.2019
如何高效判断运动员体能状态?奇石乐Quattro Jump运动表现分析系统报告为您提供有效支持。
17.12.2018
奇石乐精准的动态称重(WIM)技术,可持续的保护匈牙利国内道路免受超载车辆损坏。
27.11.2018
Bang&Clean relies on Kistler's precise measurement of ignition processes and pressure wave propagation
10.10.2018
Sartorius applies the process monitoring system ComoNeo from Kistler and thereby increases the process quality during injection molding
08.10.2018
多特蒙德工业大学(TU)机械加工技术研究所(ISF)测试奇石乐新型MicroDyn 9109AA型切削力测力仪,为该研究所在开发微加工工艺方面打开全新的局面,
31.08.2018
采埃孚公司启用带有集成化振动装置的奇石乐软件控制式紧固件测试台。
14.08.2018
大昭和精机株式会 (BIG Daishowa), 总部位于日本大阪,是机械 加工业刀柄的主要生产商之一。公司每年生产50多万个弹簧夹头。 其产品是采用奇石乐(Kistler)的切削力测量设备以及其他资源研发 而成。
16.07.2018
Enhanced quality and efficiency in mobile crane manufacture – thanks to the test stand for torque tools by Kistler
11.04.2018
The world’s largest provider of rail transport technology relies on Kistler’s measurement expertise. Thanks to the only crash wall of its kind in the world, the impact forces of the trains and their components can be precisely measured and analyzed.
14.11.2017
在冷却润滑液产品研发过程中,巴索润滑液公司依靠了奇石乐的专业测量系统。
29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状况。
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
04.11.2015
Piezoelectric Measurements with CompactRIO™
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH 公司的收购就是这种价值观的体现。通过这次收购, 奇石乐和被收购公司得到了共同发展,达到了双赢的目的。
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40 亿英里的太空航行中耗尽燃料,使用了奇石乐集团的压力传感器对燃料消耗量进行全程监测。
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
联系方式
文件大小不超过 25 MB