Dörken选用奇石乐测试台测定摩擦系数

紧固件防腐蚀是汽车制造业不可或缺的要求;在风力发电机中,紧固件防腐蚀同样发挥着关键作用。为满足日趋严格的摩擦系数测定要求,Dörken公司部署了四套Kistler ANALYSE测试台,确保其产品——尤其是锌片涂覆产品——符合全球统一标准。

Ewald Dörken是一家化工公司,主营涂料、清漆和屋顶层压板销售业务(年销售总额近3亿欧元)。这样一家公司为什么需要在总部设立一间紧固件测试实验室呢?Ewald Dörken成立于1892年,其总部坐落于德国北莱茵-威斯特法伦州的黑尔德克(Herdecke)。除各类建筑涂料和涂层外,Dörken同时致力于生产防腐蚀产品,并专攻适用于紧固件的防腐蚀涂层技术。汽车中使用的所有紧固件均需经过涂层处理;目前,大多数制造商采用锌片涂覆为紧固件提供防腐蚀保护,处理流程如下:首先,用抛丸的方法清洗部件,将其完全浸入含有涂层的浸泡液中;随后,取出部件,去除多余涂料;最后,烘干部件。作为一种基本金属,锌具有强大的防腐蚀功能。在风机制造业中,制造商也使用同种工艺,为风机的超过M24规格的锚固螺栓提供保护。

目前,Dörken的涂层工艺由涂层服务提供商负责。Dörken向该等独立公司和被授权商提供材料,并负责核查;涂层服务提供商通常采用不同类型的紧固件测试台。Dörken在全球共有200多家“涂层服务商”,它们为紧固件、螺母和其他部件提供防腐蚀处理服务,确保该等产品在汽车制造、风电和机械工程行业以及其它诸多特殊应用场景中发挥出色性能。此外,coil涂层和镀锌涂层也是常见的防腐蚀技术;但相较于锌片涂覆而言,该技术的适用范围十分有限。

轻松测定摩擦系数

确保经过防腐蚀处理的紧固件仍具备可加工性,也非常重要:为此,Dörken在黑尔德克实验室及位于中国、韩国和美国的其他三所实验设施中连续开展摩擦系数测试。Dörken在这四所技术中心都部署了奇石乐ANALYSE系统,这些测试台可进行大量摩擦系数测试,并确保测试参数满足汽车制造业及其他诸多行业的要求。紧固件首席技术专家Michael Stähler已在Dörken供职15年,主要负责实验室设备维护、员工培训、销售和客户咨询工作。他解释道:

奇石乐测试台能够协助我们准确、可靠地测定摩擦系数。摩擦系数表示的是扭矩与预紧力之间的关系;值得一提的是,不同客户、国家针对摩擦系数的范围,作出的规定各不相同。同时,摩擦系数的范围受润滑程度影响,导致这一问题更加复杂。目前,汽车制造业的工艺效率不断提高,为测量技术带来了不小的挑战。采用奇石乐ANALYSE系统后,哪怕客户要求的预紧时候转速高达700rpm时,我们也能轻松开展测试。”

Dörken紧固件首席技术专家Michael Stähler

 

测试人员应根据紧固件的类型和规格要求——如紧固速度或被连接件的表面材质(如钢材表面、铝材表面或阴极浸涂表面)——选用恰当的摩擦系数测试方法。因此,测试系统需具备一定灵活性,且应搭载配套软件,以尽可能减少用户工作量、简化测试流程。针对ANALYSE系统的优势,奇石乐紧固技术EMEA渠道经理Oliver Jacob总结道:“奇石乐测试台适用于测定可拆卸紧固件的摩擦系数,并采用模块化设计,灵活性极强。此外,该测试台还可适配不同的驱动装置。奇石乐测试台搭载testXpert软件,该软件采用用户友好型设计,内置预设程序,同时支持用户自由配置测试程序。”

奇石乐的足迹遍布全球,声名远播;因此,Dörken于早期阶段便开始选用ANALYSE系统。Dörken于2015年着手扩建德国总部测试台规模,并于2019年在美国设立第四家摩擦系数测定中心。Stähler补充道:“这意味着我们能够在所有技术中心实施统一测试:借助奇石乐的软件,我们可在全球的技术中心同步执行总部制定的测试规程,全方位确保测试的可靠性。”此外,定期校准功能也是ANALYSE系统的一项优势,即便客户标准对被连接件做出更加细致的规定,该功能也能够确保这些标准得到遵守。德国紧固件协会(DSV)(Stähler担任该协会的“表面处理”工作组组长)等组织,也会通过循环对比测试,评估采用不同测量原理的测试台之间的可比性。

ANALYSE系统:统一、高效、模块化

 “奇石乐ANALYSE系统帮助我们在国际市场上占据了优势地位,也使我们的产品更受客户青睐。奇石乐测试台具有测量精度高、分辨率卓越、评估直观等优点,能够满足我们对测试台的所有要求。同时,该测试台可存储并追溯所有数据和测量数据,且支持旧版本数据存储和追溯。奇石乐测试台的强大功能不仅让我们放心,也让涂层服务商和最终用户安心。此外,奇石乐的服务网络遍布全球,我们能够随时随地享受优质售后服务。”

哪些趋势正在塑造紧固技术的未来?紧固技术市场将如何发展?Stähler认为,汽车制造业对快速旋紧、多部件紧固等测试技术的需求将不断增加;同时,特定材料的可用性等因素,也将影响紧固技术的发展方向。Stähler举例道:“在紧固工艺中,超声预紧力控制是一项极有前景的技术,虽然该技术与防腐蚀涂层保护行业的关联不大。这种技术运用超声方法,在紧固件进行紧固操作期间,持续测量预紧力。目前,该工艺的应用受制于特定的工况条件,仅适用于紧固件头部和底端等平面平行区域的测量。”最后,Oliver Jakob补充道:“现在,我们能够将超声信号输入到ANALYSE系统,并采用适当的计算函数,将力传感器测得的预紧力与超声测得的紧固件延伸率相进行比对。”

14.01.2022
KiTraffic Statistics delivers precise WIM data for a railway bridge in central Austria
18.11.2021
使用奇石乐ANALYSE系统开展先进的紧固件测试,为汽车和风机制造业的锌片涂层工艺提供保障
12.10.2021
玉柴如何在符合国六标准的发动机生产中实现更高的精度、透明度和资源使用效率。
14.09.2021
配备测力仪、实验室电荷放大器和软件的高精度测量链可以进行客观的对比测试。
09.09.2021
SRA: Find the best spot and the ideal sensor layout for direct enforcement of overloaded vehicles.
03.09.2021
Estudio de la Pisada足科诊所位于西班牙瓦伦西亚,其足科专家使用奇石乐3D测力台为患者和运动员制定治疗方案、制作矫形器。
02.07.2021
两个IEPE加速度计为推进器验证和优化飞行特性提供了关键数据,即使在平流层也是如此。
22.06.2021
使用测力台捕捉微振动,优化卫星技术。
02.06.2021
尽管产量大,仍实现零缺陷:使用Kistler测试自动化系统对锌压铸件进行质量保证。
26.04.2021
数字驱动的制动力测量系统使维修技术人员的列车维修更加轻松。
13.04.2021
荷兰海洋研究所MARIN的“大气”测试系统中安装了100个Kistler压力传感器,用于捕获不同环境条件下的波浪冲击力。
22.03.2021
MAN Energy Solutions使用奇石乐传感器,研发顺应未来趋势的燃气轮机
08.02.2021
针对撑杆跳运动训练和生物力学的测量技术助力更好表现。
05.10.2020
配备压电传感器的数字化测量链如何集成于复杂的车辆试验台中?
18.09.2020
令人信服的测试结果:俄亥俄州运输部将进一步增加奇石乐Kistler Lineas传感器的使用,进行交通监测。
20.08.2020
精度是高性能的关键:了解奇石乐测量技术如何助力埃莫克法兰肯(EMUGE FRANKEN)公司研发团队。
22.07.2020
奇石乐ComoNeo满足上海天泽精密模具精密生产要求。
09.06.2020
奇石乐助力森拉天时(Ceratizit)开发高动态车削(HDT)系统,用户仅需一把刀具,即可完成复杂几何结构的加工。
15.11.2019
奇石乐过程监控系统及模腔压力传感器帮助大幅降低注塑成型零件故障率。
23.10.2019
奇石乐测量技术如何助力提升顶级电动工具质量
15.08.2019
奇石乐分析系统如何提高紧固技术的安全性和透明度。
17.07.2019
土耳其选择搭载有奇石乐动态称重系统(WIM)的车辆超载执法管理
24.06.2019
载人飞船再次登月,奇石乐以可靠的测量结果保障月球之旅
20.06.2019
瞬间自动分离良品和次品,每个周期只有短短1.5秒:奇石乐过程监控系统保证年产量达500万件产品的高质量
14.05.2019
为确保零部件和医疗部件的卓越品质,Tessy公司选择了奇石乐传感器和解决方案。
18.04.2019
德国某知名小家电制造商对奇石乐集团旗下公司Vester的自动测试和分拣系统非常信赖。
02.04.2019
奇石乐MARS测力台系统,美国国家橄榄球联盟(NFL)职业橄榄球队——杰克逊维尔美洲虎队(Jacksonville Jaguars)训练智能化的秘密武器
25.03.2019
Schurter AG采用奇石乐过程监控系统maXYmos,以满足汽车制造业对质量控制和可追溯性的严格要求。
18.03.2019
如何高效判断运动员体能状态?奇石乐Quattro Jump运动表现分析系统报告为您提供有效支持。
17.12.2018
奇石乐精准的动态称重(WIM)技术,可持续的保护匈牙利国内道路免受超载车辆损坏。
27.11.2018
Bang&Clean relies on Kistler's precise measurement of ignition processes and pressure wave propagation
10.10.2018
Sartorius applies the process monitoring system ComoNeo from Kistler and thereby increases the process quality during injection molding
08.10.2018
多特蒙德工业大学(TU)机械加工技术研究所(ISF)测试奇石乐新型MicroDyn 9109AA型切削力测力仪,为该研究所在开发微加工工艺方面打开全新的局面,
31.08.2018
采埃孚公司启用带有集成化振动装置的奇石乐软件控制式紧固件测试台。
14.08.2018
大昭和精机株式会 (BIG Daishowa), 总部位于日本大阪,是机械 加工业刀柄的主要生产商之一。公司每年生产50多万个弹簧夹头。 其产品是采用奇石乐(Kistler)的切削力测量设备以及其他资源研发 而成。
16.07.2018
Enhanced quality and efficiency in mobile crane manufacture – thanks to the test stand for torque tools by Kistler
11.04.2018
The world’s largest provider of rail transport technology relies on Kistler’s measurement expertise. Thanks to the only crash wall of its kind in the world, the impact forces of the trains and their components can be precisely measured and analyzed.
14.11.2017
在冷却润滑液产品研发过程中,巴索润滑液公司依靠了奇石乐的专业测量系统。
29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状况。
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
04.11.2015
Piezoelectric Measurements with CompactRIO™
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH 公司的收购就是这种价值观的体现。通过这次收购, 奇石乐和被收购公司得到了共同发展,达到了双赢的目的。
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40 亿英里的太空航行中耗尽燃料,使用了奇石乐集团的压力传感器对燃料消耗量进行全程监测。
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
联系方式
文件大小不超过 25 MB