降能增效,定制服务——玉林玉柴使用Kistler设备加速“国六时代”产品智造

降低能耗,注重环保—这是中国政府近年来针对国内汽车行业提出的发展方向。结合全社会针对空气污染问题的不断关注,除了大力推动电动车市场以外,还通过出台《国六》排放标准加大限制燃油车辆的污染物排放,在源头上强势驱动汽车生产商做出改变。该项举措被视为会影响到整个汽车设计、制造、使用生命周期内的重大改革。位于广西省玉林市的玉柴集团,为快速响应最新排放标准,于2016年迅速扩建配有最新技术的自动化机加工工厂,用于全新国六标准柴油发动机的生产。奇石乐伺服压机系统凭借出色的能耗表现和基于过程监控的解决方案成为其中压装站点的成功选择。

玉柴集团,是享有“中国最大的内燃机制造基地”美誉的大型国有集团企业,始建于1951年,目前拥有员工超1.5万人,年销售规模逾400亿元,发动机销量连续多年居行业前列。集团坐拥世界顶尖的雄厚技术、生产能力,在国家认定的企业技术中心评选中位列发动机行业第一名,并与英国布鲁奈尔大学、德国亚琛工业大学、上海交大等国内外名校、研发机构合作建立了10余个产品技术研发中心。2018年1月8日,玉柴在玉林总部发布14款车用国六阶段发动机,成为国内首个发布系列国六产品的发动机企业,取得中国内燃机行业排放技术升级浪潮中的领先地位。

此次全新落成的两座自动化机加工新厂房,第一个于18年进入产品投产阶段,第二个于19年开始调试运营。与厂区内的其他旧型车间全然不同的是,配备着高度自动化设备的新产线环境整洁,安静有序。“老车间里基本会用气压机/油压机来做(装配),但这里新地方就不用了。” 刘工是生产车间的保全主管,负责厂区内几个车间线体上的设备调试、日常维护和问题处理。由于岗位工作需要,他经常会来回于新老厂房之间,跟各式各样的机器、系统打交道。单独来看,使用气/油压机装配零配件大体上还过得去,但存在难以规避的问题:比如环境影响和精确度。“会有几个方面吧,最主要的还是跟电缸相比的话,老设备运行的噪音大很多,能耗也高了不少。这里整个都是空调覆盖的封闭空间,针对设备噪声污染的要求还是比较高的。”此外,奇石乐伺服压机采用紧凑结构,不管是站点布局还是线束设计,相关的规划都因此较为灵活,可以做到一目了然的状态,这不仅让生产现场看上去更干净,同时也能为日常的设备维护带来便捷。

纵观两个新工厂中,奇石乐NCFN和NCFH伺服压机全方位地应用在多个精密装配工艺涉及的站点:

-钢球压装

-座圈导管压装

-衬套压装

-工艺孔的堵盖碗型塞压装

-进排气导管压装

 

奇石乐伺服压机能够在小型零部件机加工艺和大型模块的装配工艺中全面取代了先前的压装设备,是因为该类压入动作往往伴随着极高的精度要求。为确保最终产品的严丝合缝,单一的压装结果检测有时并不能反映问题的根本所在,更需要引入全面的“过程监控”。在奇石乐压机内置的两种传感器帮助下,通过力和位移两个彼此相关却又不同的数值了解压入物与目标物的内在运动机制,解决难以发现的公差、设备不稳定,工艺缺陷等隐性因素带来的后续问题,做到100%的压装质量保证。

另一方面,遭遇高难度工艺要求的项目上,奇石乐服务团队也体现出了高度的专业性和灵活度。在国六机加工厂的深处,有一台用于衬套压装的“隐藏”压机—2153型NCFN玉柴定制版。该设备做为全国唯一一款特殊尺寸的2153在役机型,由奇石乐德国Lorch的压机工厂为其定做了市面上罕见甚至是绝无仅有的整整1000mm的超长行程,解决了这一装配环节上的困难,受到玉柴方面的多次肯定。

11.04.2022
ISTAR研究飞机在地面和空中都使用了IEPE和MEMS加速度计,助力研究的成功之路。
18.11.2021
使用奇石乐ANALYSE系统开展先进的紧固件测试,为汽车和风机制造业的锌片涂层工艺提供保障
12.10.2021
玉柴如何在符合国六标准的发动机生产中实现更高的精度、透明度和资源使用效率。
14.09.2021
配备测力仪、实验室电荷放大器和软件的高精度测量链可以进行客观的对比测试。
09.09.2021
SRA: Find the best spot and the ideal sensor layout for direct enforcement of overloaded vehicles.
03.09.2021
Estudio de la Pisada足科诊所位于西班牙瓦伦西亚,其足科专家使用奇石乐3D测力台为患者和运动员制定治疗方案、制作矫形器。
02.07.2021
两个IEPE加速度计为推进器验证和优化飞行特性提供了关键数据,即使在平流层也是如此。
22.06.2021
使用测力台捕捉微振动,优化卫星技术。
02.06.2021
尽管产量大,仍实现零缺陷:使用Kistler测试自动化系统对锌压铸件进行质量保证。
26.04.2021
数字驱动的制动力测量系统使维修技术人员的列车维修更加轻松。
13.04.2021
荷兰海洋研究所MARIN的“大气”测试系统中安装了100个Kistler压力传感器,用于捕获不同环境条件下的波浪冲击力。
22.03.2021
MAN Energy Solutions使用奇石乐传感器,研发顺应未来趋势的燃气轮机
08.02.2021
针对撑杆跳运动训练和生物力学的测量技术助力更好表现。
05.10.2020
配备压电传感器的数字化测量链如何集成于复杂的车辆试验台中?
18.09.2020
令人信服的测试结果:俄亥俄州运输部将进一步增加奇石乐Kistler Lineas传感器的使用,进行交通监测。
20.08.2020
精度是高性能的关键:了解奇石乐测量技术如何助力埃莫克法兰肯(EMUGE FRANKEN)公司研发团队。
22.07.2020
奇石乐ComoNeo满足上海天泽精密模具精密生产要求。
09.06.2020
奇石乐助力森拉天时(Ceratizit)开发高动态车削(HDT)系统,用户仅需一把刀具,即可完成复杂几何结构的加工。
15.11.2019
奇石乐过程监控系统及模腔压力传感器帮助大幅降低注塑成型零件故障率。
23.10.2019
奇石乐测量技术如何助力提升顶级电动工具质量
15.08.2019
奇石乐分析系统如何提高紧固技术的安全性和透明度。
17.07.2019
土耳其选择搭载有奇石乐动态称重系统(WIM)的车辆超载执法管理
24.06.2019
载人飞船再次登月,奇石乐以可靠的测量结果保障月球之旅
20.06.2019
瞬间自动分离良品和次品,每个周期只有短短1.5秒:奇石乐过程监控系统保证年产量达500万件产品的高质量
14.05.2019
为确保零部件和医疗部件的卓越品质,Tessy公司选择了奇石乐传感器和解决方案。
18.04.2019
德国某知名小家电制造商对奇石乐集团旗下公司Vester的自动测试和分拣系统非常信赖。
02.04.2019
奇石乐MARS测力台系统,美国国家橄榄球联盟(NFL)职业橄榄球队——杰克逊维尔美洲虎队(Jacksonville Jaguars)训练智能化的秘密武器
25.03.2019
Schurter AG采用奇石乐过程监控系统maXYmos,以满足汽车制造业对质量控制和可追溯性的严格要求。
18.03.2019
如何高效判断运动员体能状态?奇石乐Quattro Jump运动表现分析系统报告为您提供有效支持。
17.12.2018
奇石乐精准的动态称重(WIM)技术,可持续的保护匈牙利国内道路免受超载车辆损坏。
27.11.2018
Bang&Clean relies on Kistler's precise measurement of ignition processes and pressure wave propagation
10.10.2018
Sartorius applies the process monitoring system ComoNeo from Kistler and thereby increases the process quality during injection molding
08.10.2018
多特蒙德工业大学(TU)机械加工技术研究所(ISF)测试奇石乐新型MicroDyn 9109AA型切削力测力仪,为该研究所在开发微加工工艺方面打开全新的局面,
31.08.2018
采埃孚公司启用带有集成化振动装置的奇石乐软件控制式紧固件测试台。
14.08.2018
大昭和精机株式会 (BIG Daishowa), 总部位于日本大阪,是机械 加工业刀柄的主要生产商之一。公司每年生产50多万个弹簧夹头。 其产品是采用奇石乐(Kistler)的切削力测量设备以及其他资源研发 而成。
16.07.2018
Enhanced quality and efficiency in mobile crane manufacture – thanks to the test stand for torque tools by Kistler
11.04.2018
The world’s largest provider of rail transport technology relies on Kistler’s measurement expertise. Thanks to the only crash wall of its kind in the world, the impact forces of the trains and their components can be precisely measured and analyzed.
14.11.2017
在冷却润滑液产品研发过程中,巴索润滑液公司依靠了奇石乐的专业测量系统。
29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状况。
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
04.11.2015
Piezoelectric Measurements with CompactRIO™
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH 公司的收购就是这种价值观的体现。通过这次收购, 奇石乐和被收购公司得到了共同发展,达到了双赢的目的。
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40 亿英里的太空航行中耗尽燃料,使用了奇石乐集团的压力传感器对燃料消耗量进行全程监测。
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
联系方式
文件大小不超过 25 MB