奇石乐动态称重技术深受俄亥俄州当局信赖

美国俄亥俄州正在加紧收集交通数据,并通过这些数据申请联邦预算资金用以保护基础设施。奇石乐 Kistler Lineas传感器在该州的动态称重系统测试中取得了非常令人信服的结果。

虽然俄亥俄州是美国面积较小的州之一,但它是一个重要的工业和商业中心。从北部伊利湖岸边的克利夫兰到西南部的哥伦布和辛辛那提,俄亥俄州的国内生产总值(GDP)在美国各州中排名第七,在汽车生产方面仅次于邻近的密歇根州。俄亥俄州被称为“七叶树州”,这得名于一种与七叶树相似的本地树种,它的种子中间有一个典型的褐色眼睛。在美国总统选举中,俄亥俄州通常会支持获胜的政党,因此俄亥俄州常被视为一个摇摆州或者风向标。

在某些方面,俄亥俄州与德国联邦州巴登-符腾堡州很相似:它们都拥有约1100万的人口和约5000亿欧元的GDP产值,并且这两地的企业结构都是由汽车工业及其配套产业机构组成的。不同的是,俄亥俄州的面积要比巴登-符腾堡州大的多,大约是它的三倍: 俄亥俄州位于美国的中心,60%的北美人口可以在一天之内开车到达。发展和保护公路基础设施的是俄亥俄州运输部(ODOT)的职责:这个州属机构拥有4500多名员工,管理着建设、规划、交通监控和运输安全的所有方面。

便于安装、操作和经久耐用——质量是重点

俄亥俄州运输部(ODOT)交通监控部门的经理Dave Gardner和他的同事Sandie Mapel共同负责整个俄亥俄州的交通监管。Gardner解释说,“检测出的轴负载和卡车总重量等数据会被记录并提交给联邦数据计划,而联邦预算资金的分配正是取决于这些统计数据,因此,获得精确的交通数据对我们来说非常重要。”

ODOT目前运营着22个动态称重站点,以监测卡车和重型商业车辆对俄亥俄州道路造成的压力。“我们将在未来几年逐步增加站点。”Mapel补充道。“我们认为在安装、操作和数据质量方面部署可靠的系统是非常重要的。”

一套可靠的、高性能的系统:奇石乐动态称重系统在现场测试中取得令人信服的成绩

为了验证设备的可靠性,ODOT在美国23号公路上安装了一个动态称重测试点,这条公路始于美国最北部,从北到南穿过俄亥俄州,一直延伸到佛罗里达,是境内一条重要的货运公路。ODOT的交通监控专家对奇石乐公司Lineas石英传感器的性能印象深刻。Mapel评论说,“Lineas传感器具备较长的服务寿命和较高的数据质量,其紧凑的设计使其易于安装。基于以上原因,我们将在未来部署更多的奇石乐传感器来获取交通数据。”她总结道,“我们也在研究能否在更多的场景中使用KiTraffic统计系统。不久将在俄亥俄州设立另一个测试部门来评估这一设想。”

随着奇石乐的技术逐步扩张

ODOT使用的第一套Kistler Lineas传感器安装于2007年,自2016年以来,该机构一直在增加Lineas传感器的数量。目前仍在运行的奇石乐装置设备安装于2011年。

当被问及是否可以将奇石乐传感器应用在更多的动态称重应用场景(比如非现场执法和桥梁保护)时,Gardner放慢了脚步:“我们还没有做到这一点!执法部门对卡车进行随机检查,我们也向他们发送交通监测数据以供分析。但这些数据并不是实时转发给执法部门的。”

另一方面,桥梁的情况可能会有所不同。在美国50个州中,俄亥俄州的桥梁数量位居第二,其中很多都是二战后修建的,因此需要对其进行适当的监控、保护和维护。奇石乐的动态称重系统可以防止超载车辆对桥梁结构造成的破坏。借助实时可用的准确的WIM数据,可以防止这些车辆行驶到桥上,从而使桥梁的寿命大大延长。不过,Gardner指出,“ODOT的另一个部门负责这项工作。”包括俄亥俄州在内,美国50个州中的48个州现在都在使用奇石乐的动态称重系统。奇石乐公司已经在50多个国家安装了超过50,000条Lineas传感器,奇石乐的动态称重系统是国际公认的在“保护道路基础设施、提高交通安全、计重收费”等应用方面的最佳解决方案。

Lineas动态称重石英传感器(WIM)

Lineas石英传感器(9195系列)可以在不影响交通流量的前提下,测量车辆的轮轴负载和车辆总重量。这些传感器安装在路面上,可以传递高精度的测量信号。

关键产品功能和使用者效益一览:

  • 采用石英技术可实现高精度测量和长期稳定
  • 符合OIML R134(精度等级2)标准
  • 独特的传感器设计延长了使用寿命
  • 测量范围宽
  • 从低速到高速不间断称重
  • 对温度不敏感
  • 安装快捷,易于集成
11.04.2022
ISTAR研究飞机在地面和空中都使用了IEPE和MEMS加速度计,助力研究的成功之路。
18.11.2021
使用奇石乐ANALYSE系统开展先进的紧固件测试,为汽车和风机制造业的锌片涂层工艺提供保障
12.10.2021
玉柴如何在符合国六标准的发动机生产中实现更高的精度、透明度和资源使用效率。
14.09.2021
配备测力仪、实验室电荷放大器和软件的高精度测量链可以进行客观的对比测试。
09.09.2021
SRA: Find the best spot and the ideal sensor layout for direct enforcement of overloaded vehicles.
03.09.2021
Estudio de la Pisada足科诊所位于西班牙瓦伦西亚,其足科专家使用奇石乐3D测力台为患者和运动员制定治疗方案、制作矫形器。
02.07.2021
两个IEPE加速度计为推进器验证和优化飞行特性提供了关键数据,即使在平流层也是如此。
22.06.2021
使用测力台捕捉微振动,优化卫星技术。
02.06.2021
尽管产量大,仍实现零缺陷:使用Kistler测试自动化系统对锌压铸件进行质量保证。
26.04.2021
数字驱动的制动力测量系统使维修技术人员的列车维修更加轻松。
13.04.2021
荷兰海洋研究所MARIN的“大气”测试系统中安装了100个Kistler压力传感器,用于捕获不同环境条件下的波浪冲击力。
22.03.2021
MAN Energy Solutions使用奇石乐传感器,研发顺应未来趋势的燃气轮机
08.02.2021
针对撑杆跳运动训练和生物力学的测量技术助力更好表现。
05.10.2020
配备压电传感器的数字化测量链如何集成于复杂的车辆试验台中?
18.09.2020
令人信服的测试结果:俄亥俄州运输部将进一步增加奇石乐Kistler Lineas传感器的使用,进行交通监测。
20.08.2020
精度是高性能的关键:了解奇石乐测量技术如何助力埃莫克法兰肯(EMUGE FRANKEN)公司研发团队。
22.07.2020
奇石乐ComoNeo满足上海天泽精密模具精密生产要求。
09.06.2020
奇石乐助力森拉天时(Ceratizit)开发高动态车削(HDT)系统,用户仅需一把刀具,即可完成复杂几何结构的加工。
15.11.2019
奇石乐过程监控系统及模腔压力传感器帮助大幅降低注塑成型零件故障率。
23.10.2019
奇石乐测量技术如何助力提升顶级电动工具质量
15.08.2019
奇石乐分析系统如何提高紧固技术的安全性和透明度。
17.07.2019
土耳其选择搭载有奇石乐动态称重系统(WIM)的车辆超载执法管理
24.06.2019
载人飞船再次登月,奇石乐以可靠的测量结果保障月球之旅
20.06.2019
瞬间自动分离良品和次品,每个周期只有短短1.5秒:奇石乐过程监控系统保证年产量达500万件产品的高质量
14.05.2019
为确保零部件和医疗部件的卓越品质,Tessy公司选择了奇石乐传感器和解决方案。
18.04.2019
德国某知名小家电制造商对奇石乐集团旗下公司Vester的自动测试和分拣系统非常信赖。
02.04.2019
奇石乐MARS测力台系统,美国国家橄榄球联盟(NFL)职业橄榄球队——杰克逊维尔美洲虎队(Jacksonville Jaguars)训练智能化的秘密武器
25.03.2019
Schurter AG采用奇石乐过程监控系统maXYmos,以满足汽车制造业对质量控制和可追溯性的严格要求。
18.03.2019
如何高效判断运动员体能状态?奇石乐Quattro Jump运动表现分析系统报告为您提供有效支持。
17.12.2018
奇石乐精准的动态称重(WIM)技术,可持续的保护匈牙利国内道路免受超载车辆损坏。
27.11.2018
Bang&Clean relies on Kistler's precise measurement of ignition processes and pressure wave propagation
10.10.2018
Sartorius applies the process monitoring system ComoNeo from Kistler and thereby increases the process quality during injection molding
08.10.2018
多特蒙德工业大学(TU)机械加工技术研究所(ISF)测试奇石乐新型MicroDyn 9109AA型切削力测力仪,为该研究所在开发微加工工艺方面打开全新的局面,
31.08.2018
采埃孚公司启用带有集成化振动装置的奇石乐软件控制式紧固件测试台。
14.08.2018
大昭和精机株式会 (BIG Daishowa), 总部位于日本大阪,是机械 加工业刀柄的主要生产商之一。公司每年生产50多万个弹簧夹头。 其产品是采用奇石乐(Kistler)的切削力测量设备以及其他资源研发 而成。
16.07.2018
Enhanced quality and efficiency in mobile crane manufacture – thanks to the test stand for torque tools by Kistler
11.04.2018
The world’s largest provider of rail transport technology relies on Kistler’s measurement expertise. Thanks to the only crash wall of its kind in the world, the impact forces of the trains and their components can be precisely measured and analyzed.
14.11.2017
在冷却润滑液产品研发过程中,巴索润滑液公司依靠了奇石乐的专业测量系统。
29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状况。
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
04.11.2015
Piezoelectric Measurements with CompactRIO™
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH 公司的收购就是这种价值观的体现。通过这次收购, 奇石乐和被收购公司得到了共同发展,达到了双赢的目的。
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40 亿英里的太空航行中耗尽燃料,使用了奇石乐集团的压力传感器对燃料消耗量进行全程监测。
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
联系方式
文件大小不超过 25 MB