牢固,牢固,保持牢固:奇石乐创造条件确保螺纹接头可靠之道

紧固是最常用的工业连接方法之一。在许多行业,尤其是汽车行业,紧固是一项至关重要的技术。奇石乐近年大力投资该技术,希望成为唯一的专业技术和质保供应商,为客户提供一条龙服务,包括单个螺纹接头分析、工具测试和过程监控等。

螺纹接头在世界各地的工业生产中发挥着越来越重要的作用,这一点也不奇怪,毕竟,螺纹接头是安全性、可靠性和功能性的关键保障因素。大家可能认为用紧固件将两个或多个零件永久性的连接在一起的过程,并不复杂,但其实这是一个大难题,尤其是在数量大、周期短的连续装配作业中,更是如此。汽车行业市场的概况即是有力的佐证:几乎每年都会有汽车制造商因为螺纹接头故障而被迫采取召回行动。

据咨询公司Archetype Joint LLC估算,在汽车行业,70%的保修费用和20%的召回行动直接或间接因螺纹接头故障而产生。但是,在风电、电子设备制造等其它工业部门,螺纹接头同样也大显身手。风力涡轮机的组装使用大量M48螺栓,而在复杂电子元件中,所有一切均须嵌入尽可能小的空间。虽然这两个行业截然不同,但其面临的挑战确十分相似:如何才能做到预紧力的精确再现?螺纹接头装配完毕后,如何才能测试其质量?如何才能调查振动等实际载荷的长期影响?

质保提高成本效益

螺纹接头的质量是决定任何制造企业经营成败与否的关键因素之一。接头故障造成的后果可以转眼之间使公司名誉扫地,更不必说给汽车制造等行业的最终客户造成的风险了。这正是质保标准预计会越来越高的原因所在。奇石乐IPC部门销售负责人Oliver Schnerr对奇石乐所采取的方法做出如下概要介绍:“我们公司的管理层以战略为导向,在早期阶段即认识到了螺纹接头的至关重要性,因此对必要的应用技术进行了投资。现在,这些努力已多次为奇石乐客户带来回报:就生产和装配质保而言,我们可以向客户提供一系列领先的解决方案,包括螺纹接头或扭矩工具测试解决方案,紧固过程监控解决方案等。”

向客户提供紧固件测试服务

奇石乐除在螺纹接头测量方面提供市场领先的技术解决方案外,还可以作为独立的服务供应商,向客户提供服务。我们的服务包括:

  • 对0.02~8,000 Nm扭矩范围内的扭矩进行测试
  • 对40~1,000 N力值范围内的力进行测试
  • 在立式和/或卧式系统上对特定应用进行测试
  • 在振动测试台上模拟实际载荷
  • 在客户场所,使用移动系统提供现场服务

市场领导者Schatz公司于2016年并入奇石乐集团之后,奇石乐的螺纹接头技术专长实现了一次巨大飞跃。Schnerr解释说:“我们现在拥有一系列紧固技术产品和系统,因此我们可以精确地按照各个客户的要求,提供针对特定应用的解决方案。”跟以往的奇石乐产品一样,这些系统集传感器技术、电子设备和软件于一身,使紧固技术的质保尽可能简单、高效。Schnerr继续表示:“以我们的分析系统为例,这些系统不仅可以精确确定螺纹接头的摩擦系数等功能特性,还可以验证是螺纹接头否符合适用标准。更重要的是,这些系统会对一切数据进行记录、处理,然后形成文件,以便客户能够详细了解紧固过程,从而奠定可追溯性和透明度基础。为了可靠地监控预紧力、旋转角度和扭矩而部署奇石乐产品的任何客户,均可确信质量将使其在竞争中立于不败之地。”

过程透明:工业4.0的基本要求

Oliver Schnerr指出奇石乐出色的螺纹接头技术专长的另一个主要优势:“我们的系统在提高过程质量方面,发挥重要作用。在实验室和生产过程中,持续监控不仅是提高所有紧固过程质量的关键因素,同时也是工业4.0时代智能工厂的基石。如果出现过程错误,用户可以更快做出反应。用户可以在早期阶段发现过程风险,以便能够采取预防措施。因此,紧固过程透明有助于过程的持续优化,为工业生产成本效益的提高奠定坚实基础。”

 

More on this topic

奇石乐的移动cerTEST系统保证动力工具的机械性能
了解更多
使用奇石乐的便携式通用测试系统,质保变得轻而易举
了解更多
Do you like the article? Share it on social media!
联系方式
文件大小不超过 25 MB