旋转、按压或拨动——随着车载电子系统的普及,车辆内部呈现出多功能控制中心的发展趋势,车辆驾驶的安全性和舒适度得到了进一步提高。但是,在车辆中控台上安装手刹、GPS、空调和其他各种系统的控制器之前,必须使用高精准传感器测试控制器的精确度,除功能测试外,还需测试这些控制器是否能够为驾驶员提供正确的感官反馈。
几十年前,首个电动车窗的问世拉开了车载系统电动化的帷幕:自此,车载电子系统成为行业标准,取代了最初的车载机械设备,为驾驶带来了更高的安全性和便利性。不久前,驾驶员必须用力拉扯笨重的操纵杆才能使用手刹;如今,仅需轻按按钮即可完成操作。通过车载多功能操作控制装置(如中控台中央的旋转按钮),驾驶员无需从道路上移开目光,即可轻松访问GPS、音乐或空调等各种系统。
只有开展大量测试,才能确保这些控制装置的可靠性能。在正式装入车辆之前,其功能须首先通过测试系统的检验。奇石乐Kistler压电式传感器是测试系统的核心,可测量多种车载系统参数,如施加在按钮上的力或旋转调节器上的制动转矩等。这些传感器具有极高的灵敏度,即使针对极小的物理参数,也能得出可靠的测量结果。一旦测量结果超出既定参数范围,就意味着被测部件可能存在制造缺陷或材料问题。通过测试,可以避免在设备安装完成后再次拆卸,节省成本;此外,更能够避免运行故障,保障生命安全。
功能与触感:车辆安全两大核心因素
除安全性能和功能特性外,车载控制系统的触感属性也必须满足相关标准的要求。驾驶员通常期望在操作时获得听觉和触觉反馈,例如,通过该等反馈确认车已停稳,不会出现溜车的情况。按压按钮能够向驾驶员传递更多信息:电动车窗的控制按钮比其他重要安全功能(如手刹)的控制按钮阻力更小。按钮阻力的大小与操控者的感官知觉相对应。但是,仅从技术角度而言,这种差别并非必不可少。
微型测量传感器能够在上述多个方面为车辆制造商带来裨益:它们确保功能测试的精确度,从而保障车辆安全;同时,也帮助车辆使用者获得良好的驾驶体验。简而言之,奇石乐压电式传感器对于车载电子系统的持续发展具有重要意义。