安东尼·埃尔文与奇石乐——强强联合的团队

20161212日,温特图尔——奥运冠军安东尼·埃尔文与奇石乐联手取得了一项伟大的成就:在2016年里约奥运会备战阶段,埃尔文在训练中采用奇石乐的游泳测试分析系统PAS-S提升出发起跳的表现最终获得了完美成功。

在这场史诗般的50米自由泳争夺战上,埃尔文入水便处于领先位置。2012年奥运冠军法国运动员弗洛朗·马纳多一路紧追,双方鏖战不舍,最终,35岁的埃尔文技高一筹,以21秒40,领先对手0.01秒的成绩力压对手夺冠。

作为埃尔文制胜的法宝,奇石乐对公司游泳测试分析系统所发挥的重要作用感到骄傲,并期待与世界上游得最快的人、公司品牌形象大使安东尼继续合作。

关键差异

当今泳坛冠军的竞争日益激烈,胜负成败往往在纤毫之争。在高水平竞技比赛中,细节是决定成败的关键,埃尔文的夺冠就是最好的例证。在这次比赛中,一个很小的差别扭转了乾坤,让埃尔文能保持0.01领先。如此微小的差别几乎不为肉眼所察觉,但却能被测量系统捕捉到。在训练中,安东尼·埃尔文充分利用奇石乐游泳测试分析系统。在测量数据和即时反馈的帮助下,他不断提升出发技术动作效率,最终再现辉煌,在首夺奥运冠军的16年后传奇般地再次问鼎桂冠。

 

The Kistler system PAS-S is the advanced tool I needed to turn the worst swimming start on the world stage, into one of the best, and thus reclaiming the title of Olympic Champion.

Anthony Ervin

 

 

“以前在世界赛场上,我以出发技术糟糕闻名,奇石乐的PAS-S系统正是我需要的高级工具,它将我的出发技术水平提升为世界最佳之一,助我重夺世界冠军。”

安东尼·埃尔文

为渐进式表现提升提供数据支持

奇石乐游泳测试分析系统包括:加装奇石乐力学传感器的标准出发台;安装在泳池边缘的带有力学传感器的定制转身触板;以及高性能的水上、水下摄像机。这套系统可以精确捕捉重要的动力学和运动学参数。测量数据被输入PAS-S系统软件中进行汇总分析,帮助教练和运动员改进起跳和转身。系统提供即时的反馈信息,让教练员能够在训练过程中当场进行改进。

安东尼与奇石乐的伙伴关系

安东尼具有独特的明星气质和个人魅力,是奇石乐品牌形象大使的理想人选。奇石乐SBF生物力学研究室主任艾瑟琳·比希勒认为:“我们能与安东尼·埃尔文合作,聘请他担任我们的品牌形象大使,与世界共同分享我们彼此的成功故事,这是我们的荣耀。”奇石乐集团首席执行官罗尔夫·松德雷格也同意比希勒的观点:我们的测量方案能在如此重大的比赛中帮助运动员取得成功,是我们的无上光荣。这清楚地表明伟大成于细节。我们正迫不及待地期待其他运动员、运动队和教练员也能够在我们产品的帮助下迈向辉煌。毕竟,游泳不是公司唯一涉足的运动项目;我们的奇石乐测量分析报告软件系统(MARS)同样适用于足球、冰球、橄榄球等众多运动项目。安东尼·埃尔文已经证明精确测量数据在竞技体育中大有可为。因此,此种类型的解决方案将成为高水平竞技体育中不可或缺的部分。