缸压测量 降低燃油消耗量

奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
每天90%的货物是通过集装箱船、油船和货轮来运输的。海洋货运是陆路和空运的绿色环保的替代选择,但即使是在公海,提高效率和持续优化资源利用率仍然是有待解决的关键问题。国际海事组织 (IMO)已经设定了到2020年实现新船舶提高10%的效率,整个行业每吨二氧化碳排放量减少20%的目标。当今的航运业不得不满足越来越高的业务期望和越来越严格的监管要求。为应对这种挑战,支持燃烧过程的主动控制 - 闭环燃烧控制 (CLCC) 这一尖端发动机技术得到了更加广泛的应用。无论何时需要检测与控制大型船机和发电机组的燃烧过程,奇石乐总是能够即时提供成熟可靠的解决方案,不仅可以根据客户的特定需要进行定制,还包括必要的证书。
CLCC 为发动机控制系统提供燃烧室中实际运行状况的在线反馈信息,而缸压测量则是大型发动机 CLCC 的关键因素。对目前使用的 CLCC 系统中的数据进行分析,可以为如何提高二冲程或四冲程发动机的效率提供明确的证据。多达 2% 的燃油消耗改善、在长工作周期内稳定排放量,以及能够延长保养周期,所有这些都为发动机的经营者节约了短期运营成本。在使用混合或品质变化的燃料进行操作时,这种优势体现得更加明显。CLCC 可应用于发动机工作问题的早期预警检测,从而避免高昂的维修成本;消除高负荷燃烧的可能,从而普遍减少发动机的部件磨损;该系统还可以为客户提供潜在的长期节约。

连续运行中可靠的在线监测与燃烧控制

奇石乐设计出坚固耐用的压电式缸压传感器来满足船机和发电机组在线燃烧监测的特殊要求。安装在中低速发动机气缸盖上的这些传感器的超长工作寿命是我们在这个市场中取得成功的关键。

经过认证的行业标准:离线诊断

作为一种离线诊断工具,缸压还提供了重要信息,用于定期维护发动机状况的依
据。所有生产大型发动机的公司都将缸压定期测量指定为一个标准,该数据为保持燃油消耗处于良好状态提供了基本依据。可以使用奇石乐的诊断设备将大型发动机的峰值压力定期记录下来,并使用产品附带的软件进行即时评估。这种坚固耐用的设备可以被简单、快速地安装在发动机的指示阀上,提供传感器采集到的准确可靠的测量数据,并且具有公认的长期稳定性。

一站式获得可靠的传感器和系统专业知识

当客户需要监测和控制大型发动机时,奇石乐就是他们要找的答案:我们提供缸压传感器以及所有相关服务和必要的系统专业知识 - 这些使我们能够按照客户的具体需求量身定制出具有成本效益的解决方案。奇石乐船机和发电机组战略业务领域主管 JurgStadler 自豪地解释道:“我们在缸压测量方面多年积累的专业技术为许多大型发动机制造商、造船厂、航运公司和发电厂提供燃烧控制的基本条件。例如,电力生产领域能源技术解决方案制造商通用电气 (GE),非常热衷于我们专业的、以客户为中心的服务,授予我们2015 年度 GE 创新能力和技术领先奖。”


欲了解“船机和发电机组”的更多信息,敬请访问:ww.kistler.com/enginemarine-
stationary/

媒体宣传资料

奇石乐公司简介及标志:Kistler Press Kit.zip

12.10.2017
At the SPS IPC Drives Kistler Group will unveil the world's first digital charge amplifier Type 5974A, a...
09.10.2017
Kistler's Type 5074A industrial charge amplifier breaks new ground in industrial charge amplifier technology
06.10.2017
Whether hybrid drives or electric vehicles: anyone who wants to make a change needs to measure and understand
27.09.2017
Our experts will present you Kistler measuring technologies for demanding space applications.
05.09.2017
At Fakuma 2017, we will demonstrate how you can benefit from new ComoNeo functionalities
31.08.2017
Kistler Group showcases the entire spectrum of its integrated quality assurance solutions
28.08.2017
可用于要求严苛的车辆测试的测量装备
28.08.2017
2017 AHTE 上展示全新的NCFR 压装模块,以及新一代 maXYmos 监测系统
11.08.2017
Jaguar Land Rover uses Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers for accurate tyre modelling
11.07.2017
奇石乐集团并购位于亚琛的MES(制造执行系统)软件和硬件系统供应商IOS GmbH
06.07.2017
奇石乐集团于 7 月 5 日成功收购位于德国泰特南的 eso GmbH(德国)
20.06.2017
MES 系统集成助您实现生产数据完美同步
25.04.2017
第二届国际模塑博览会将于 2017 年 5 月 30 日至 6 月 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。
12.04.2017
奇石乐将在世界著名的国际质量控制及仪器仪表展览会上展示
12.04.2017
Advanced features for LabAmp family maximize flexibility for cutting force users.
11.04.2017
满足复杂精细测试测量需求的奇石乐产品
01.02.2017
奇石乐集团持续增长,并在全球范围内招聘专业人才。
12.12.2016
奥运冠军安东尼.埃尔文和奇石乐仪器创造成功故事
02.12.2016
Kistler seeks more than 40 specialists in what is likely Switzerland's largest job advertisement.
29.11.2016
德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives大会上,奇石乐首次展示了分析螺栓装配的实验室系统、扭矩工具的校准设备和测试系统,以及随机抽样测试的测量系统。
23.11.2016
奇石乐集团收购Schatz GmbH,从而为我们的客户提供更广泛的应用.
21.10.2016
奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
19.10.2016
Kistler is presenting the new versions of its ComoNeo and ComoDataCenter.
14.10.2016
所有的行业参与者与企业都必须在持续开发现有技术和扩大专业知识方面发挥积极的作用。这是协调全球互联经济发展需要与保持环境不受破坏的唯一方法。
12.07.2016
Kistler's Correvit® SFII sensor measures world record in 1.513 seconds
12.05.2016
Screw technology complements the range of applications.
27.04.2016
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home...
02.02.2016
奇石乐集团尽管受到汇率的不利影响仍获得持续增长。
26.11.2015
Increased Flexibility for High-Speed Combustion Analysis
02.11.2015
New Piezoresistive Sensor with Temperature Probe and Integrated Signal Conditioning.
27.10.2015
Kistler Provides Maximum Flexibility for Product Testing and Development
16.10.2015
Kistler's NCFR Joining Module honored in the handling and assembly category
05.10.2015
Setting the Standard for 100% Control of Linear Joining Processes with Partial Rotation
18.09.2015
Kistler Group: safeguarding the firm's competitive edge.
15.09.2015
Quick evaluation of performance and force with Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major update for Kistler’s mobile engine indication system.
01.09.2015
Setting New Standards in Automated Process Monitoring for Injection Molding.
25.08.2015
Kistler Showcases Three Latest Product Innovations at Motek 2015
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH honored as one of Germany's most innovative companies
26.06.2015
Kistler honored with ASCO Award Gold for best corporate transformation in Switzerland.
26.06.2015
Kistler's software for force plates offers a host of new features for performance diagnostics in sports and...