奇石乐的NCFE压装模块: 为机械制造商和电源组运营商带来了全新的替代方案

奇石乐推出其全新的NCFE压装模块,该模块是专为当今构建其自己的连接装置的机械制造商和采用传统电源组的运营商而研发的。该全新模块为之前认为使用奇石乐的机电数控压装系统无利可图的客户带来了全新机遇。这一全新压装模块专门用于简单的连接过程,即对周期时间、设计和测量范围要求较低的连接过程。与液压或气动单元模块相比,NCFE模块(“E”代表经济)具有令人信服的优点,比如低能耗、简单操作和快速调试。全新的NCFE压装模块专为10 - 80 kN测量范围的应用而设计。 

机械制造商和电源组运营商迎来新纪元

每一天,全球客户都从奇石乐在机电数控压装系统领域的巨大技术储备而获益。奇石乐开始寻找可以使其灵活的、节能的连接装置发挥更做作用的新市场。瑞士传感器制造商精心挑选了两个特别重要的目标群体:常规气动驱动电源组运营商和机械制造商。数控压装系统的产品经理Alexander Muller解释说,奇石乐现有的压装模块组合并未完全覆盖这些用户的特定需求。这促使奇石乐的产品管理团队致力于为其目标群体研发一种新的压装模块。

Alexander Muller补充说,新模块为过去自主研发连接系统的所有机械制造商开辟了全新格局。NCFE模块为其提供了一种经济有效的替代方案,使其不必自己研发连接系统。所有的系统都进行了预测试,因此可保证快速调试。凭借集成传感器技术的优势,该模块为机械制造商和电源组运营商提供关于整个连接过程的完整的、端到端的监控和控制。其安装和操作也都简单得多,因此机械制造商可以向其客户提供节能、交货时间短和灵活性等有说服力的论点。

 

maXYmos NC监控系统的助力下实现了全面控制

maXYmos NC监控系统与系统内的数控压装模块和IndraDrive伺服放大器一起为连接和压装过程评估并记录XY曲线,从而实现对连接过程的监控。测量曲线的模式可用来监控单一的生产过程、一个组件或整个产品的品质,通过SERCOS III实现实时控制。优势:以最大的重复精度达到最佳周期,实现停机时间最小化,增加了机器的可用性 - 为整个制造过程提高了生产率。 

由于集成顺序控制 (音序器模式),不再需要依赖昂贵的外部PLC编程来计划过程。在触摸屏显示器的直观用户界面帮助下,可快速便捷地设置该程序。可保存多达128个程序,可以为每个程序界定一个独立的序列,其中包含255个对象。被评估为良好 (合格) 或次品 (不合格) 的两个相互关联的被测量的配置文件的帮助下,可评估过程。每个程序可使用10个评估对象(EO),因此可检测到过程偏差,可调整并控制复杂的工艺流程。 

针对每个应用的合适压装系统

Alexander Muller极其简括地为新用户总结了优势:相较于气动或液压过程,NCFE模块提供了更高的效率 - 和所有奇石乐的压装系统一样。与液压过程相比,电气过程潜在节省高达77%,而相关气动过程则达到约90%。这些系统的维护费用又是最低的 - 因此,用户可在较低的生产成本基础上实现更多节省。此外,可减少废料,因为在该模块的助力下可实现百分之百的质量控制。 

作为负责连接系统的产品经理,Muller特别自豪的是,目前发展颇具经济效益,奇石乐可为更广泛的市场提供其先进的数控压装技术:在产品新带宽的助力下 - 从紧凑型高端压装模块 (NCFH ) 到简单的连接装置 (NCFE) - 奇石乐现在提供了适合的系统,以满足每一个要求。另外: maXYmos NC标准中纳入的灵活界面可帮助实现无缝集成到一个总生产环境。这意味着作为连接系统的全球供应商在成功案例上奇石乐又树立了一个里程碑:借助NCFE模块,现在我们可为客户提供更多具体的支持,帮助他们削减成本,节省时间并提升市场竞争优势!

媒体宣传资料

奇石乐公司简介及标志:Kistler Press Kit.zip

12.10.2017
At the SPS IPC Drives Kistler Group will unveil the world's first digital charge amplifier Type 5974A, a...
09.10.2017
Kistler's Type 5074A industrial charge amplifier breaks new ground in industrial charge amplifier technology
06.10.2017
Whether hybrid drives or electric vehicles: anyone who wants to make a change needs to measure and understand
27.09.2017
Our experts will present you Kistler measuring technologies for demanding space applications.
05.09.2017
At Fakuma 2017, we will demonstrate how you can benefit from new ComoNeo functionalities
31.08.2017
Kistler Group showcases the entire spectrum of its integrated quality assurance solutions
28.08.2017
可用于要求严苛的车辆测试的测量装备
28.08.2017
2017 AHTE 上展示全新的NCFR 压装模块,以及新一代 maXYmos 监测系统
11.08.2017
Jaguar Land Rover uses Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers for accurate tyre modelling
11.07.2017
奇石乐集团并购位于亚琛的MES(制造执行系统)软件和硬件系统供应商IOS GmbH
06.07.2017
奇石乐集团于 7 月 5 日成功收购位于德国泰特南的 eso GmbH(德国)
20.06.2017
MES 系统集成助您实现生产数据完美同步
25.04.2017
第二届国际模塑博览会将于 2017 年 5 月 30 日至 6 月 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。
12.04.2017
奇石乐将在世界著名的国际质量控制及仪器仪表展览会上展示
12.04.2017
Advanced features for LabAmp family maximize flexibility for cutting force users.
11.04.2017
满足复杂精细测试测量需求的奇石乐产品
01.02.2017
奇石乐集团持续增长,并在全球范围内招聘专业人才。
12.12.2016
奥运冠军安东尼.埃尔文和奇石乐仪器创造成功故事
02.12.2016
Kistler seeks more than 40 specialists in what is likely Switzerland's largest job advertisement.
29.11.2016
德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives大会上,奇石乐首次展示了分析螺栓装配的实验室系统、扭矩工具的校准设备和测试系统,以及随机抽样测试的测量系统。
23.11.2016
奇石乐集团收购Schatz GmbH,从而为我们的客户提供更广泛的应用.
21.10.2016
奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
19.10.2016
Kistler is presenting the new versions of its ComoNeo and ComoDataCenter.
14.10.2016
所有的行业参与者与企业都必须在持续开发现有技术和扩大专业知识方面发挥积极的作用。这是协调全球互联经济发展需要与保持环境不受破坏的唯一方法。
12.07.2016
Kistler's Correvit® SFII sensor measures world record in 1.513 seconds
12.05.2016
Screw technology complements the range of applications.
27.04.2016
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home...
02.02.2016
奇石乐集团尽管受到汇率的不利影响仍获得持续增长。
26.11.2015
Increased Flexibility for High-Speed Combustion Analysis
02.11.2015
New Piezoresistive Sensor with Temperature Probe and Integrated Signal Conditioning.
27.10.2015
Kistler Provides Maximum Flexibility for Product Testing and Development
16.10.2015
Kistler's NCFR Joining Module honored in the handling and assembly category
05.10.2015
Setting the Standard for 100% Control of Linear Joining Processes with Partial Rotation
18.09.2015
Kistler Group: safeguarding the firm's competitive edge.
15.09.2015
Quick evaluation of performance and force with Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major update for Kistler’s mobile engine indication system.
01.09.2015
Setting New Standards in Automated Process Monitoring for Injection Molding.
25.08.2015
Kistler Showcases Three Latest Product Innovations at Motek 2015
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH honored as one of Germany's most innovative companies
26.06.2015
Kistler honored with ASCO Award Gold for best corporate transformation in Switzerland.
26.06.2015
Kistler's software for force plates offers a host of new features for performance diagnostics in sports and...