奇石乐展示尖端测试技术

2017 年 4 月 11 日,瑞士温特图尔 - 奇石乐将亮相 2017 年 5 月 9 日至 12 日在德国斯图加特举办的世界顶级质量控制展销会 - 国际质量控制及仪器仪表展览会(Control)。届时,奇石乐集团将展示用于螺栓接头分析和工具测试的 Schatz 移动式工具测试系统。此外,奇石乐集团还将在其展台重点展示 4503B 型高动态扭矩传感器、最新一代 maXYmos 监测系统以及传感器技术领域的系列产品。

通过收购 Schatz GmbH,奇石乐进一步丰富了螺栓接头技术的应用诀窍,满足了全世界客户对螺栓接头测试的专业技能需求。在开发或装配过程中,即使是最小的错误也会导致数以百万计的成本付之东流。

校准和认证一体化

Schatz-combiTEST 移动式系统是由充电电池驱动的紧凑型设备,融合手动扭矩扳手校准和自动支护系统测试两大功能,可便捷即时地测试装配线的所有工具,通过确保工具的操作性能,省却了必须定期、精确地依照标准开展的工具样本测试,客户因而可节约大笔经费。展会游客还可以奇石乐展台试用最新版 CEUS 集成软件:该软件可用于认证目的,也可评估和记录所有测试过程。

INSPECTpro - 让测试过程透明化

来自Schatz的便携式测量和评估仪器 INSPECTpro, 可便捷地测试螺栓接头的扭矩和旋转角度。该系统为装配过程提供图形化分析,确保螺栓接头装配满足最高质量标准。由于测试过程总是要求更加快捷有效,因此,我们不断开发新的定制软件模块,确保操作更简易,并使测试过程更加透明化。INSPECTpro 的一个新特点是实现了工具管理许可功能:待测工具可预先保存,以便在后续工具测试模式中可以直接调用。奇石乐将向展会游客展示如何通过 INSPECTpro 轻松完成高效的测试过程。

maXYmos 1.4:最新一代监测系统

奇石乐 maXYmos 系列产品:对生产程序进行集成质量控制的过程监测系统。奇石乐首次为专门监测机电压装过程的maXYmos系统实现了maXYmos TL(顶级款)和maXYmos NC(数控款)两款系统之间的延续性,分屏显示(Split View)和多屏显示(Multi View)两大功能可将两个系统下的XY监控仪曲线进行并列比对评估,maXYmos 1.4 的另一项创新是:可根据用户需求记录安装设备时做出的改变。通过过程集成化质量测试,奇石乐的解决方案实现了过程透明化,为整条生产链提升成本效益奠定了基础。

4503B 型扭矩传感器:坚固耐用的设计,出色的动态特性

奇石乐先进的传感器方案不断地证明奇石乐集团在技术领域的领先地位,4503B 扭矩传感器便是又一力证:其扩展功能可满足当前市场需求。这款坚固耐用的传感器的光栅速度和角度测量已被磁感应技术取代,因此可在工业环境中安全使用而无需额外的维护成本。此外,奇石乐对扭矩传感器的电子设备也进行了优化,现在 4503B 进行高动态测量时的截止频率是 10 kHz。

小巧却强大:压电式低压力传感器

得益于坚固耐用的设计,即便在恶劣条件下,奇石乐的压电式传感器也能精准测试准静态和高动态下的力过程。相较于其他技术,奇石乐的压电式传感器具备多重优势:测量范围宽,测量误差小,使用寿命长。另一优点在于,其石英元件能够测量极为微小的力。为实现这类应用,奇石乐推出一系列微型力传感器的产品组合,微型化使这种传感器得以装载于极为有限的空间内。微型化趋势在电子行业尤为明显,制造商都在极力追求将技术设备和控制元件微缩化,这给奇石乐产品生产带来极大挑战,因为最重要的是确保所有生产部件在功能和敏感度方面均具备稳定质量。

行动起来,现场体验测试技术!

我们诚邀您参加奇石乐集团的现场展示,见证这些解决方案如何实现高效的质量控制,满足未来的挑战。

 

 

媒体宣传资料

奇石乐公司简介及标志:Kistler Press Kit.zip

12.10.2017
At the SPS IPC Drives Kistler Group will unveil the world's first digital charge amplifier Type 5974A, a...
09.10.2017
Kistler's Type 5074A industrial charge amplifier breaks new ground in industrial charge amplifier technology
06.10.2017
Whether hybrid drives or electric vehicles: anyone who wants to make a change needs to measure and understand
27.09.2017
Our experts will present you Kistler measuring technologies for demanding space applications.
05.09.2017
At Fakuma 2017, we will demonstrate how you can benefit from new ComoNeo functionalities
31.08.2017
Kistler Group showcases the entire spectrum of its integrated quality assurance solutions
28.08.2017
可用于要求严苛的车辆测试的测量装备
28.08.2017
2017 AHTE 上展示全新的NCFR 压装模块,以及新一代 maXYmos 监测系统
11.08.2017
Jaguar Land Rover uses Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers for accurate tyre modelling
11.07.2017
奇石乐集团并购位于亚琛的MES(制造执行系统)软件和硬件系统供应商IOS GmbH
06.07.2017
奇石乐集团于 7 月 5 日成功收购位于德国泰特南的 eso GmbH(德国)
20.06.2017
MES 系统集成助您实现生产数据完美同步
25.04.2017
第二届国际模塑博览会将于 2017 年 5 月 30 日至 6 月 2 日在斯图加特举行。在本次展会上,奇石乐集团将展示确保注塑模具质量所需测量技术的安装的便捷性。
12.04.2017
奇石乐将在世界著名的国际质量控制及仪器仪表展览会上展示
12.04.2017
Advanced features for LabAmp family maximize flexibility for cutting force users.
11.04.2017
满足复杂精细测试测量需求的奇石乐产品
01.02.2017
奇石乐集团持续增长,并在全球范围内招聘专业人才。
12.12.2016
奥运冠军安东尼.埃尔文和奇石乐仪器创造成功故事
02.12.2016
Kistler seeks more than 40 specialists in what is likely Switzerland's largest job advertisement.
29.11.2016
德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives大会上,奇石乐首次展示了分析螺栓装配的实验室系统、扭矩工具的校准设备和测试系统,以及随机抽样测试的测量系统。
23.11.2016
奇石乐集团收购Schatz GmbH,从而为我们的客户提供更广泛的应用.
21.10.2016
奇石乐通过对燃烧过程的监测和控制提高了大型船机和发电机组的效率及可靠性。
19.10.2016
Kistler is presenting the new versions of its ComoNeo and ComoDataCenter.
14.10.2016
所有的行业参与者与企业都必须在持续开发现有技术和扩大专业知识方面发挥积极的作用。这是协调全球互联经济发展需要与保持环境不受破坏的唯一方法。
12.07.2016
Kistler's Correvit® SFII sensor measures world record in 1.513 seconds
12.05.2016
Screw technology complements the range of applications.
27.04.2016
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home...
02.02.2016
奇石乐集团尽管受到汇率的不利影响仍获得持续增长。
26.11.2015
Increased Flexibility for High-Speed Combustion Analysis
02.11.2015
New Piezoresistive Sensor with Temperature Probe and Integrated Signal Conditioning.
27.10.2015
Kistler Provides Maximum Flexibility for Product Testing and Development
16.10.2015
Kistler's NCFR Joining Module honored in the handling and assembly category
05.10.2015
Setting the Standard for 100% Control of Linear Joining Processes with Partial Rotation
18.09.2015
Kistler Group: safeguarding the firm's competitive edge.
15.09.2015
Quick evaluation of performance and force with Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major update for Kistler’s mobile engine indication system.
01.09.2015
Setting New Standards in Automated Process Monitoring for Injection Molding.
25.08.2015
Kistler Showcases Three Latest Product Innovations at Motek 2015
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH honored as one of Germany's most innovative companies
26.06.2015
Kistler honored with ASCO Award Gold for best corporate transformation in Switzerland.
26.06.2015
Kistler's software for force plates offers a host of new features for performance diagnostics in sports and...