모든 디테일 중시
고정밀 센서의 제조업체로서 50년 넘는 업력을 쌓아 오는 동안 Kistler는 아주 작은 세부사항에 주의를 기울여야 한다는 교훈을 얻었습니다. 물리적 특성 부문의 사업을 운영할 때에도 Kistler의 측정 기술은 정확한 결과를 제공합니다.
이러한 측정 결과를 고객이 정확한 결론을 도출할 수 있도록 처리하고 평가합니다. Kistler 엔지니어와 전문가는 당사 고객의 적용 분야에 정통하며 고객의 언어로 말합니다.
획득한 지식은 흔히 고객이 고객 자신의 혁신 기술을 개발하는 촉진제가 되어 고객의 경쟁력 강화의 바탕이 됩니다. 그러나 Kistler는 끊임없는 혁신도 약속하고 있습니다. 당사는 항상 시장에서 가장 먼저 신제품과 새로운 솔루션을 출시하는 기업이 되겠다는 의지에 기반하여 나날이 발전하고 있습니다.
최근 몇 년 간 Kistler Group은 센서 제조자에서 시스템 파트너로 진화하는 모습을 보여 주었습니다. Kistler는 계속 고객과 함께 성장하고자 합니다.
Our Values

The Kistler Group's success is underpinned by a business model that is consistently implemented, together with a shared understanding of values:

Passion for Technology

Leading through Innovation

Committed to People and the Environment

Success through Teamwork

연락처
Max 25 MB