切断工具のベンチマーキングにキスラーの測定技術を採用

ツールホルダで客観的な比較試験を行うために、BIG KAISERは、動力計、研究用チャージアンプ、解析ソフトウェアで構成したキスラーの測定チェーンを使用して切削抵抗測定を行っています。そこで得られた結果は、進行中の製品開発を支えるだけでなく、セールスおよびカスタマーサポートチームにさらなる刺激をもらたしています。

BIG KAISERは、高性能・高精度の工具を提供することで世界的に広く名の知られたスイスの会社です。1948年創業のBig Kaiser Precision Tooling Ltd.は現在、穴あけ用工具、フライス加工用工具、旋削加工用ツール、ツールホルダを含む製品ポートフォリオを提供しており、それらの製品は金属加工業界において高精度と高い安定性の代名詞となっています。スイス、ドイツおよび米国に約170人の従業員を擁し、最高水準を満たす製品およびシステムを製造しています。

それらは時計製造業、自動車製造、飛行機建造などのハイテク分野や医療技術分野で用いられています。約120人の熟練スタッフが従事する生産施設は、チューリッヒ近郊のリュームラングにあります。BIG KAISERはまた、大阪に本社を置き、世界的に事業展開するBIG DAISHOWAグループの一員となっています。なお、同グループは世界中に約900人の従業員を擁しています。

性能比較をソフトウェア支援で評価

マルコ・シラーグナ(Marco Siragna)氏は、この2年間にわたりBIG KAISERで製品マネジメントの責任者を務めており、2人の同僚と共に20,000を超える各種品目のポートフォリオについて責任を負っています。これに先立ち、彼はBIG KAISERにおいて、5年にわたって専用工具の開発に熱心に取り組んだ経験があり、この業界にはどんな課題があるのかをよく理解しています。「お客様に最善のアドバイス、そして最適な装備を提供するためには、工具を客観的に評価・比較できることが重要になります。私たちは、数年にわたって社内で一連の測定を実施しました。というのも、メーカーの情報は必ずしも真実そのものとは限らないからです。私たちはキスラーとの連携を通じて、結果と追加の測定値を比較する機会を得ることができました。」

<pベンチマーキング(競合比較)プロセスの最初の段階において、BIG KAISERのエンジニア陣はツールホルダに、より具体的に言うとコレットチャック、ミーリングチャックおよびハイドロチャックの製品カテゴリーに焦点を合わせました。そのために使用したキスラーの測定技術は、多成分動力計(型式9119AA)、LabAmp研究用チャージアンプとDynoware解析ソフトウェアでした。

「私たちが外部の測定技術を使って作業を行ったのは、これが初めてのことでした。扱いやすさと迅速な実装により、1~2日以内にベンチマーキングを開始することができました。また、開発エンジニアのデニス・ルオフ(Denis Ruoff)の精力的なサポートも大きな力となりました」"

BIG KAISERの製品マネジメント責任者のマルコ・シラーグナ(Marco Siragna)

 

正確かつ効率的な測定・比較

アンバランス、振れ精度などの主要なパラメータは、各ツールホルダについて測定・比較を行ったほか、チップの品質、騒音の排出などの機械加工時に直面する特性も併せてチェックしました。「4つのカテゴリーのうち3つで、私たちの製品がベストであるという結果が出ました。つまり、私たちの仕事が非常にポジティブに認められたことになります。従来の比較方法を新しい測定値と比較することができ、各製品が特定の要件をどれぐらい満たしているのか特定することもできました」とシラーグナ氏は述べています。

すべての試験でカーバイド製の穴あけ用工具は、焼入れ・焼戻し鋼(C45E)に対して使用されました。12mmの加工深さで、横方向のステップオーバは、開始時の0.5mmから6mmに徐々に増大しました。試験から、BIG KAISERのツールホルダ、特にコレットチャックとハイドロチャックのカテゴリーではステップオーバの段階的な増大に最も耐えることがわかりました。振動はより多く発生するものの、それらは一定で、許容範囲内を保っています。その例を図2に示します。

「キスラーのソフトウェアはかなり使いやすいです。私たちの目的のために必要となる以上のことをしてくれます」とシラーグナ氏は述べています。「結果は私たちの期待を大きく上回っただけでなく、それらを効率的に取得することができました。ここで真の課題となったのは、測定結果を正しく分類することでした。非常に多くの色分けされた曲線からどうやって正確な知見を引き出すかが問題となったのですが、キスラーのラインハルト・ボスハルト(Reinhard Bosshard)さんが私たちをしっかりサポートをしてくれました。彼はDynowareでの自分の経験を生かして私たちを導き、アシストしてくれました。」

切削工具の性能を評価する方法として切削抵抗測定を行うことに、どんなメリットがあるのでしょうか。切削抵抗は、工具の平均寿命に直接関係する、工具と材料の数多くの組合せを表します。そして、力の特性曲線と傾向を評価することで、工具の寿命試験により、工具への応力の原因となる摩耗メカニズムについての結論を引き出すことができ、これは適切な改善策を導き出すための基礎となります。安定性は、切削抵抗にも直接関係しています。 目に見える影響が生じる前に、力のダイナミクスが安定性に与える影響を推測することができるからです。また、プロセスに対する興味深い知見を得ることもできます。例えば切削抵抗測定では、切削点、つまり工具が材料を貫通するときのポイントが大きな力のたわみを生じさせるかどうかが一目でわかります。

測定データが販売を後押しし、開発の最適化にもつながる

BIG KAISERでは、キスラーの測定技術を用いた比較性能試験の結果が開発作業にも活かされることがあります。「競合メーカーと比較して私たちの長所をより正確に把握し、弱点に対する改善策を考えることができるからです。これによってより正確に的を絞って開発作業を行うことが可能になります」とシラグーナ氏は話します。「さらに、セールスチームが活用できるような論拠も得られます。私たちが可能または不可能と捉えていることをお客様に正確に伝えることができますし、例えば長期的により良い結果を達成し、コストを削減するために割高のツールに投資するようにお客様にアドバイスすることもできます。」

どのようなトレンドが業界を方向づけるのかという問いについて、シラグーナ氏は展望をこう述べています。「一般に、ますます多くのセンサ技術がツールに直接組み込まれていくでしょう。状態監視と同様に、生産環境においてすべてのシステムとコンポーネントをネットワーク化するという非常に明確なトレンドがあります。つまり、お客様はツールデータをいっそう求めるようになっていくでしょう。そして、私たちはツールデータを様々な形式で提供することができます。インダストリー4.0は特に重要な要素で、BIG KAISERの技術革新を強く促す要素でもあります。ただ、私たちは何も考えずにあらゆるデジタル化のトレンドに単純に飛びつくことはありません。逆に、直接測定システム、無線コントロールや監視システムなど、現在様々なことが起こっている分野で何をどのように実施できるのかをよく検討し、それがお客様にどのような付加価値をもたらすのかを追求しています。」

2022/01/14
KiTraffic Statistics delivers precise WIM data for a railway bridge in central Austria
2021/11/18
自動車業界や風力タービン業界において信頼性の高い亜鉛フレークコーティングを実現する、ANALYSEシステムによる高度な締結部品試験
2021/10/12
China VIに適合したエンジン生産のために、どのようにしてユチャイは精度、透明性、資源効率の改善をなし遂げたのか
2021/09/14
動力計、研究用チャージアンプおよびソフトウェアによる高精度な測定チェーンにより、客観的な比較試験が可能
2021/09/09
バレンシアのエストゥディオ・デ・ラ・ピサダの足病学エキスパートは、3Dフォースプレートを使って患者とアスリートのための治療法や装具を開発しています
2021/09/09
SRA: Find the best spot and the ideal sensor layout for direct enforcement of overloaded vehicles.
2021/07/02
Two IEPE accelerometers deliver key data for propulsion validation and optimization of flight characteristics even in the stratosphere
2021/06/25
動力計で擾乱を正確に捉えることにより、人工衛星の開発技術を向上
2021/06/02
Zero defect despite high volumes: this is the way quality assurance with Kistler test automation systems works for zinc die casting parts
2021/04/26
A digitally driven brake force measurement system makes the life of service technicians for train maintenance much easier
2021/04/13
Inside "The Atmosphere" at MARIN, 100 of our pressure sensors capture wave impacts under varying environmental conditions
2021/03/22
How MAN Energy Solutions is using sensors from Kistler to make its gas turbines fit for the future
2021/02/08
Measurement technology dedicated to the discipline and biomechanics of pole vault enables high performances
2020/10/05
How does a digital measuring chain for piezoelectric sensors work as part of a complex vehicle test stand?
2020/09/18
Convincing test results: The Ohio Department of Transportation goes on to apply Lineas from Kistler for traffic monitoring.
2020/08/20
Precision is the key to top performance: how measurement technology from Kistler supports the development team at EMUGE-FRANKEN
2020/07/22
Quality assurance solutions by Kistler like ComoNeo ensure highest accuracy at TSP Precision Tooling in Shanghai.
2020/06/09
Kistler supports Ceratizit in the development of HDT. This enables complex geometries to be produced with just one tool.
2019/11/15
Process monitoring systems and cavity pressure sensors from Kistler help to reduce the amount of scrap drastically
2019/10/23
How measurement technology from Kistler contributes toward boosting high-end powertools' quality
2019/08/15
How the ANALYSE system from Kistler is enhancing safety and transparency in the field of fastening technology
2019/07/17
Turkey opts for weight enforcement with WIM technology from Kistler
2019/06/24
For the next manned flight to the moon: safety that can be measured
2019/06/20
Segregation of good and bad parts every 1.5 seconds: process monitoring with Kistler enables high quality for over 5 million parts per year.
2019/05/14
In order to achieve excellent quality for its components and medical devices, Tessy Plastics chose sensors and solutions from Kistler.
2019/04/18
A renowned manufacturer of electrical appliances trusts testing and sorting systems by Vester to improve its quality.
2019/04/02
NFL's Jaguars boost their fitness levels with Kistler.
2019/03/25
By using process monitoring from Kistler, not only the assembly of electric fuses is validated, but even the function of the sensors itself.
2019/03/18
How to determine the fitness level of an athlete efficiently? A practical report on the Quattro Jump force plate system from Kistler.
2018/12/17
Thanks to precise Weigh in Motion technology from Kistler, Hungary's roads are sustainably protected against overloaded vehicles.
2018/11/27
Bang&Clean relies on Kistler's precise measurement of ignition processes and pressure wave propagation
2018/10/10
Sartorius applies the process monitoring system ComoNeo from Kistler and thereby increases the process quality during injection molding
2018/10/08
The Dortmund Technical University tests the new MicroDyn 9109AA cutting force dynamometer from Kistler and breaks new ground for developing its micromachining processes.
2018/08/31
The ZF company operates a software-controlled Kistler fastener test bench with an integrated vibration unit.
2018/08/14
BIG Daishowa, headquartered in Osaka, Japan, is one of the leading producers of tool holders for the machining industry. Each year the company produces over half a million collet chucks. Their products are developed using, among other resources, Kistler’s cutting force measuring device.
2018/07/16
Enhanced quality and efficiency in mobile crane manufacture – thanks to the test stand for torque tools by Kistler
2018/04/11
The world’s largest provider of rail transport technology relies on Kistler’s measurement expertise. Thanks to the only crash wall of its kind in the world, the impact forces of the trains and their components can be precisely measured and analyzed.
2017/11/14
In the development of cooling lubricants, Blaser Swisslube relies on Kistler's measurement expertise.
2017/08/11
Applus IDIADA relies on DTI in-dummy technology from Kistler for Test Device for Human Occupant Restraint (THOR).
2017/01/04
Road safety is a central topic in vehicle development. Through accurate measurements, Kistler helps increase the chance of survival in crashes.
2016/12/22
Kistler makes progress in vehicle development possible
2016/12/22
Kistler Sensor Correvit® SFII measures world record
2016/12/20
Kistler sensors deliver a maximum in data quality under any conditions.
2016/11/07
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
2016/10/05
Since the end of 2015 FC Basel is using Kistler force plates to reduce the dropout of young talents.
2016/08/17
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
2016/02/19
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
2015/11/04
Piezoelectric Measurements with CompactRIO™
2015/06/15
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
2015/05/08
Quality Assurance in the Automotive Industry
2015/03/02
How Brose improves the quality of its two-component production and automatically separates defective parts
2014/12/02
The Kistler Group pursues a growth policy that is both ambitious and sustainable – and strategic acquisitions are one of its core elements. ‘Strategic’ means that Kistler deliberately selects companies which can achieve more together with Kistler than they ever could by continuing alone. The takeover of Dr. Staiger Mohilo & Co. GmbH in 2006 enabled Kistler to grow jointly with the acquired company...
2014/12/02
After a ten-year voyage, the Rosetta space probe's Philae landing module finally touched down on the surface of comet ‘Chury’.
2011/08/23
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
2011/02/15
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
2011/02/07
Cavity pressure measurement eliminates short shots at Fischer GmbH & Co KG of Sinsheim/Germany
お問合せ
Max 25 MB