中国最大のエンジンメーカーがキスラーのサーボプレスシステムを採用

中国南部に拠点を置く機械加工グループ、ユチャイ(玉柴)は、キスラーの電動式サーボプレスシステムNCFNおよびNCFTを採用し、China VI基準に適合したエンジン構成部品を製造しています。特注の圧入ソリューションを駆使し、ユチャイは高い製品品質、エネルギー効率、工程の見える化を実現しています。

中国の最新の商用車向け排出ガス規制は、コロナ禍にもかかわらず、この国が環境保護のために真剣なアプローチを取っていることを示しています。「China VI」は多くの点でEuro VIをベースとしており、2段階で導入されます。すでに2020年7月1日にVI-a基準が発効しており、2023年7月1日からはさらに厳格なVI-b基準が適用される予定で、CO2、粒子状物質(PM)、窒素酸化物(NOx)を2桁台半ば削減するという抜本的な目標を掲げています。長期的には、これにより、とりわけこの国の大都市での排気ガスによる大気汚染が大幅に低減されるはずです。しかし、こうした要件は、自動車メーカーや自動車業界のサプライヤーに対して、どのような影響を及ぼすのでしょうか。自動車の設計、生産、運転に大きな変化をもたらすことは間違いなさそうです。

広西玉柴機器株式有限公司(別名「広西玉柴機器集団」、略してユチャイ(玉柴))は、広西チワン族自治区(中国南部)の玉林に本社があります。ユチャイは、早い段階で変革を予見していた自動車エンジンメーカーのひとつです。1951年創業のこの企業グループは、他に中国7箇所にプラントを擁し、トラック、バスその他の商用車向けエンジンを製造しています。従業員は1万5,000人を超え、年間売上高は400億人民元(50億ユーロ以上)に達しています。中国における内燃エンジンの市場と技術を牽引する企業のひとつであるユチャイは、最先端技術を駆使し、ロンドンのブルネル大学、ドイツのアーヘン工科大学、上海交通大学など、世界中の大学と協力関係を結んでいます。

製品品質と資源効率を重視

2016年、ユチャイの玉林拠点に、並外れて資源効率に優れた排出ガスの少ないディーゼルエンジンの製造に特化した、2つの新しい生産ホールの礎石が築かれました。1日目から、圧入工程の該当するステーションでは、キスラーの電動式サーボプレスシステムが稼働しました。精度、エネルギー効率、リアルタイムの工程監視の組み合わせにより、キスラーが選ばれたのです。2018年1月8日、ユチャイはChina VI基準に準拠した、低排出ガスレベルのエンジンを製造する中国初のメーカーとなりました。2019年には、2つめのホールでの製造ラインが操業を開始しました。

この新しい製造環境には、最先端の製造ラインが備わっています。プラントの技術設備、メンテナンス、トラブルシューティングの責任を担っているのは、操業安全責任者、Liu氏です。彼は、どのように物事が変化したのかを、次のように説明します。

「私たちは、これまで油圧式と空圧式の圧入システムを稼働してきました。うまく機能したのですが、エネルギーを大量消費し、とりわけ騒音はひどいものでした。キスラーのおかげで、もっとよい方法を選ぶことができました。すっきりとして工場も静かになり、工程全体が整理整頓されたのです」

ユチャイ操業安全責任者Liu氏

 

ここは多数の空調システムを備えた、密閉された製造環境だったので、騒音の抑制が重要な要素となりました。新しいアプローチは、個別のステーションの設定という点でも、メンテナンスの点でも、メリットをもたらします。Liu氏は、「キスラーのシステムはコンパクトでフレキシブルなので、容易に稼働させることができ、メンテナンス作業も簡単です」と語ります。

特注設計による力変位監視

ユチャイの2つの新しい生産ホールでは、多種多様なステーションの接合工程で、キスラーのNCFNおよびNCFHシリーズの多数のモジュールが採用されています。これは、鋼鉄製ボール、バルブシートとバルブガイド、シール、インテークマニホールド、エグゾーストマニホールドなどのコンポーネントを組み立てるためのものです。圧入部品を使用したエンジンコンポーネントの製造は、まったく新たな基盤のもとに、すなわち一体型センサベースの力変位監視による2つの独立したインジケータ(力および変位)を用いて、圧入工程とそれに関連するコンポーネントの機構を正確に評価することが可能になりました。

Liu氏は、こう指摘します。「1つの簡単なテストだけでは、潜在的な不具合を検知して工程品質を最適化するには不十分なこともあります。キスラーのシステムにより、プロセス信頼性に悪影響を及ぼす、部品の誤差、機械の不安定性、工程エラー、その他の隠れた要因など、多くの分野で生じる可能性のある課題に対応できるようになりました。こうして、非常に高品質な圧入工程を実現し、維持することができます」

すでに述べた利点に加え、ユチャイはキスラーが開発した特注ソリューションによるメリットも手にしました。これは、現在、中国の他のどのエンジンメーカーも利用できない独自のサーボプレスシステムで、標準的な400 mmの長さと比較して非常に長い1,000 mmのストロークを備えた、独自バージョンのサーボプレスシステムNCFNです。Liu氏は最後にこうコメントしています。「この特注ソリューションにより、持続可能な形で製造を最適化することができました。キスラーは、工程全体を通じて抜群のフレキシビリティと技術的理解を示してくれました。キスラーのシステムは操作しやすく、非常に信頼性に優れています。これ以上望むことはほとんどありません」

2022/04/11
On the road to success with IEPE and MEMS accelerometers for the ISTAR research aircraft – on the ground and in the air.
2022/01/14
KiTraffic Statistics delivers precise WIM data for a railway bridge in central Austria
2021/11/18
自動車業界や風力タービン業界において信頼性の高い亜鉛フレークコーティングを実現する、ANALYSEシステムによる高度な締結部品試験
2021/10/12
China VIに適合したエンジン生産のために、どのようにしてユチャイは精度、透明性、資源効率の改善をなし遂げたのか
2021/09/14
動力計、研究用チャージアンプおよびソフトウェアによる高精度な測定チェーンにより、客観的な比較試験が可能
2021/09/09
バレンシアのエストゥディオ・デ・ラ・ピサダの足病学エキスパートは、3Dフォースプレートを使って患者とアスリートのための治療法や装具を開発しています
2021/09/09
SRA: Find the best spot and the ideal sensor layout for direct enforcement of overloaded vehicles.
2021/07/02
Two IEPE accelerometers deliver key data for propulsion validation and optimization of flight characteristics even in the stratosphere
2021/06/25
動力計で擾乱を正確に捉えることにより、人工衛星の開発技術を向上
2021/06/02
Zero defect despite high volumes: this is the way quality assurance with Kistler test automation systems works for zinc die casting parts
2021/04/26
A digitally driven brake force measurement system makes the life of service technicians for train maintenance much easier
2021/04/13
Inside "The Atmosphere" at MARIN, 100 of our pressure sensors capture wave impacts under varying environmental conditions
2021/03/22
How MAN Energy Solutions is using sensors from Kistler to make its gas turbines fit for the future
2021/02/08
Measurement technology dedicated to the discipline and biomechanics of pole vault enables high performances
2020/10/05
How does a digital measuring chain for piezoelectric sensors work as part of a complex vehicle test stand?
2020/09/18
Convincing test results: The Ohio Department of Transportation goes on to apply Lineas from Kistler for traffic monitoring.
2020/08/20
Precision is the key to top performance: how measurement technology from Kistler supports the development team at EMUGE-FRANKEN
2020/07/22
Quality assurance solutions by Kistler like ComoNeo ensure highest accuracy at TSP Precision Tooling in Shanghai.
2020/06/09
Kistler supports Ceratizit in the development of HDT. This enables complex geometries to be produced with just one tool.
2019/11/15
Process monitoring systems and cavity pressure sensors from Kistler help to reduce the amount of scrap drastically
2019/10/23
How measurement technology from Kistler contributes toward boosting high-end powertools' quality
2019/08/15
How the ANALYSE system from Kistler is enhancing safety and transparency in the field of fastening technology
2019/07/17
Turkey opts for weight enforcement with WIM technology from Kistler
2019/06/24
For the next manned flight to the moon: safety that can be measured
2019/06/20
Segregation of good and bad parts every 1.5 seconds: process monitoring with Kistler enables high quality for over 5 million parts per year.
2019/05/14
In order to achieve excellent quality for its components and medical devices, Tessy Plastics chose sensors and solutions from Kistler.
2019/04/18
A renowned manufacturer of electrical appliances trusts testing and sorting systems by Vester to improve its quality.
2019/04/02
NFL's Jaguars boost their fitness levels with Kistler.
2019/03/25
By using process monitoring from Kistler, not only the assembly of electric fuses is validated, but even the function of the sensors itself.
2019/03/18
How to determine the fitness level of an athlete efficiently? A practical report on the Quattro Jump force plate system from Kistler.
2018/12/17
Thanks to precise Weigh in Motion technology from Kistler, Hungary's roads are sustainably protected against overloaded vehicles.
2018/11/27
Bang&Clean relies on Kistler's precise measurement of ignition processes and pressure wave propagation
2018/10/10
Sartorius applies the process monitoring system ComoNeo from Kistler and thereby increases the process quality during injection molding
2018/10/08
The Dortmund Technical University tests the new MicroDyn 9109AA cutting force dynamometer from Kistler and breaks new ground for developing its micromachining processes.
2018/08/31
The ZF company operates a software-controlled Kistler fastener test bench with an integrated vibration unit.
2018/08/14
BIG Daishowa, headquartered in Osaka, Japan, is one of the leading producers of tool holders for the machining industry. Each year the company produces over half a million collet chucks. Their products are developed using, among other resources, Kistler’s cutting force measuring device.
2018/07/16
Enhanced quality and efficiency in mobile crane manufacture – thanks to the test stand for torque tools by Kistler
2018/04/11
The world’s largest provider of rail transport technology relies on Kistler’s measurement expertise. Thanks to the only crash wall of its kind in the world, the impact forces of the trains and their components can be precisely measured and analyzed.
2017/11/14
In the development of cooling lubricants, Blaser Swisslube relies on Kistler's measurement expertise.
2017/08/11
Applus IDIADA relies on DTI in-dummy technology from Kistler for Test Device for Human Occupant Restraint (THOR).
2017/01/04
Road safety is a central topic in vehicle development. Through accurate measurements, Kistler helps increase the chance of survival in crashes.
2016/12/22
Kistler makes progress in vehicle development possible
2016/12/22
Kistler Sensor Correvit® SFII measures world record
2016/12/20
Kistler sensors deliver a maximum in data quality under any conditions.
2016/11/07
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
2016/10/05
Since the end of 2015 FC Basel is using Kistler force plates to reduce the dropout of young talents.
2016/08/17
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
2016/02/19
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
2015/11/04
Piezoelectric Measurements with CompactRIO™
2015/06/15
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
2015/05/08
Quality Assurance in the Automotive Industry
2015/03/02
How Brose improves the quality of its two-component production and automatically separates defective parts
2014/12/02
The Kistler Group pursues a growth policy that is both ambitious and sustainable – and strategic acquisitions are one of its core elements. ‘Strategic’ means that Kistler deliberately selects companies which can achieve more together with Kistler than they ever could by continuing alone. The takeover of Dr. Staiger Mohilo & Co. GmbH in 2006 enabled Kistler to grow jointly with the acquired company...
2014/12/02
After a ten-year voyage, the Rosetta space probe's Philae landing module finally touched down on the surface of comet ‘Chury’.
2011/08/23
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
2011/02/15
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
2011/02/07
Cavity pressure measurement eliminates short shots at Fischer GmbH & Co KG of Sinsheim/Germany
お問合せ
Max 25 MB