キスラーの専門技術および品質管理を活かしたトップクラスのシェーバー

有名なドイツの電気機器メーカーにとって、さらなる生産性の向上が目下の課題となっています。しかし、品質面での妥協は許されません。この両方を達成するために、開発者たちは、型内圧を監視し、不良品の発生を最小限に抑える、キスラーのセンサとシステムに大きな期待を寄せています。

「より良い人生は快適な日常から始まる」:ある有名なドイツの電気機器メーカーは、このことを使命として掲げています。消費者にとって、この企業は約100年前から最高品質とエルゴノミック設計の代名詞となっています。男性用シェーバーと女性用脱毛器は世界的にも広く知られており、そのレベルの高さは、数々の製品比較が証明しているように、消費者から高く評価されています。このドイツの有名なブランドは現在、世界をリードする消費財企業グループの素晴らしい商品ラインナップに属しています。企業方針である徹底した品質重視の姿勢は製品テストでも示されています。

100%の品質管理により、顧客満足度を実証

シェーバーと脱毛器に対する需要の高まりに対応するために、新しい工場が近ごろ建設されました。最新の製造技術は、大量生産にとって最善の前提条件となります。部品の欠陥は組立てラインを中断を引き起こし、多大な費用が発生します。そのため成形部門では最終製品の機能を決定する要因である、構成部品の高い品質維持に焦点を当てました。

問題となるのは、パーツの種類が非常に多いことです。装置は、型式に応じて200~300もの個別部品で構成され、そのうち30~45の部品はプラスチック製です。これらの部品は複雑で部分的に非常にデリケートな構造となっているため、完璧な品質監視が求められます。そこで、社内のプロセス管理戦略の過程で、キスラーのセンサとシステムを用いて型内圧の一貫した監視を強化することが決まりました。

キスラーがパートナーに加わわったため、自社でのプラスチック部品製造が不具合の原因になることはありません。キスラーのセンサとシステムは、プラスチック部品製造における最高品質と透明性を保証します。測定技術の専門家は、これを通じて射出成形プロセスにおける型内圧の監視を実現できるようになります。数年前に導入れたこの措置により、内部の苦情件数は著しく減少しました。型内圧に基づくプロセス監視技術が確立して以降、不良品率が半減したことが統計によって明らかとなっています。

適切な型内圧センサ

これまでに、約30のプロセス監視システムと90を超える金型に型内圧センサが採用されました。現在使用されているのは、プロセス監視システムの「CoMo Injection」(型式2869B)と「ComoNeo」(型式5887A). で、これらが2~32のキャビティで圧力プロファイルをチェックしています。センサについては、キスラーの型内圧センサ(先端部直径:1mm、2.5mm、4mm)を採用しています。これらのセンサは、堅牢性と剛性が非常に優れているためです。

いくつかの金型では、すべてのキャビティにセンサが設置されています。金型全体でセンサ1個だけが設置されている場合もあります。ただし、すべての金型は必要に応じて、それぞれのキャビティにセンサを後付けできるようになっています。そのため、プロセスチームは、デバッグフェーズの間に残りのキャビティにも同様にセンサを後付けするかどうかを決定することができます。

プロセス全体の貴重な情報を提供

キスラーのセンサとプロセス監視システムを使用することで、同社は射出成形部品の品質を監視および評価することができます。型内圧プロファイルは、金型の射出フェーズから切替え圧力、保圧フェーズに至るまで、成形機パラメータとの相関関係において成形プロセス全体に関連する貴重な情報を提供します。パラメータを適切に監視することにより、成形品の品質が基準を満たしていることを確認できるため、いわゆる「ショートショット」と呼ばれる成形不良を回避できます。

金型内の圧力は、最大ピーク値を超えずに、規定の圧力レベルを上回る必要があります。社内の専門家グループは実証段階において、こうしたいわゆる判定項目(EO)を定義しました。圧力曲線が指定された最小レベルに達しない場合、または最大値を超える場合には、プロセス監視システムがこの成形部品を品質不適合として評価し、その判断に応じて、この部品は不良部品として報告されます。

リアルタイムのプロセス監視

この時に重要になるのが、不良品の慎重な分類です。欠陥のある部品について基準を設定するだけでは、経済的な利益にはつながりません。不良部品に素早く反応し、当該部品を系統的に製造工程から取り除くことができなければ、機械停止によるコスト上昇を防ぐことなどできません。

設置されたプロセス監視システムには、簡単に操作できるという特徴があります。型内圧のプロファイルはリアルタイムで追跡され、マルチタッチディスプレイでは、例えばトレンド表示によって工程のばらつきを簡単に確認できるようになっています。また、あらかじめ警告限界を設定しておけば、プロセスへの早期の介入も可能になります。

早期警告システムとしての型内圧モニタ

品質監視の重要なメリットは、プロセスを再現できることです。射出成形機で実行される品目は1種類だけではなく、たいてい5~8種類あります。金型を交換する場合でも、キャビティ内の内圧プロファイルは常に、検証で決められた通りに変化しなくてはなりません。その際に、外部条件から影響を受けないようにする必要があります。検証された基準波形は、構成部品の指紋とも言えるものだからです。

型内圧モニタには、もう一つ重要な役割があります。オペレータは、波形として表示されるデータに基づいて金型の状態を判定し、摩耗を早期に検出することができます。つまり型内圧モニタは、ポンプの性能が低下したり、逆止弁が正常に機能していない場合に適切に警告を行う早期警告システムなのです。

信頼できるプロフェッショナルなサービス

キスラーのセンサとプロセス監視システムを活用することで、ショートショットの割合は著しく減少し、これによってメーカーはさまざまなメリットがもたらされました。2019年末までに、さらに47台の成形機に型内圧センサと監視システムが装備されることになっていますが、それほど驚くことではないでしょう。キスラーはパートナー兼サプライヤーとして、同社に協力しています。同社では、キスラーの優れた現地サービスと貴重なサポートを受けながら、監視システムの拡張を図ろうとしています。また、あらゆる段階でキスラーの専門技術とエキスパートによるサポートは、将来のプロジェクトの重要な要素と考えています。

More on this topic

スマートな射出成形:ComoNeoPREDICTが構成部品の品質を予測
続きを読む
Networking, intelligent software and digital services lead the way to the future.
続きを読む
Do you like the article? Share it on social media!
お問合せ
(max 25 Mb)