このたび、主に産業工程管理・システム向けに3つの注目製品のご紹介をするスペシャルページができましたのでご案内させていただきます。
ご興味のある内容がございましたら、ぜひご覧ください。
まずはサーボプレスシステムのエントリーモデル「NCFE」です。
様々なラインナップがあって、ホームページを見ただけではわかりにくい、というお客様のお声を頂戴していたのでまずは最初に導入を検討すべきエントリーモデル「NCFE」について1ページにまとめてみました。
https://info.kistler.com/servopress-ncfe-ja/
次がスポット溶接加圧力を測定するセンサたちです。
課題が多いといわれているスポット溶接で、簡単に加圧力を測定でき、不具合を最低限まで削減できるとしたら素晴らしいことではありませんか。キスラーではそんなご提案をしています。
https://info.kistler.com/spotwelding-ja/
最後に医療機器製造の現場でプロセス監視に使われるmaXYmos TL MLです。
メーカの皆さんは厳しい規制の元で日々トレーサビリティの実現に苦労されていることと思います。私たちのプロセス監視システムは、安心、安全、そして文書化の工数削減に貢献いたします。
https://info.kistler.com/medical-ja