Thanks to the system from Kistler, we can capture the movements of the body's center of gravity and also of individual parts of the body, as well as the resultant angles and the length, frequency, and speed of the run-up. What's more, the forces in all three spatial dimensions are measured – including, in particular, the force exerted by the athlete on the ground in his or her last three steps, and when the pole is planted in the box. This kind of information is not available to coaches who only observe athletes with the naked eye."
- Soluzioni
- Ricerca e Sviluppo nel Testing
- Test Automotive
- Cloud-based measurement data management solutions
- Innovation Lab – smart services based on measurement data
- Test in aviazione
- Space Testing
- Tecnologie di misurazione per il settore navale e marittimo
- Dinamometri per misurazione della forza di taglio
- Dynamometers for Test and Measurement
- Biomeccanica e pedana di forza
- Soluzioni complete per il monitoraggio strutturale
- High Speed Dynamics
- Controllo dei processi industriali
- Modular assembly and testing systems for automation
- Industrial signal conditioning for smart factory
- Sistemi di test industriali
- Misurazione della pressione in cavità stampo
- Servopresse | Sistemi di assemblaggio elettromeccanico
- Monitoraggio del sistema di piantaggio per controllo qualità
- Monitoraggio del processo di formatura per l’assicurazione della qualità
- Tecnologia di fissaggio
- Tecnologie di misurazione – soluzioni personalizzate
- Medtech – assicurazione di qualità nella produzione
- Fabbricazione di semiconduttori ottimizzata attraverso il monitoraggio del processo
- Macchine di test automatiche
- Soluzioni per il traffico
- Ricerca e Sviluppo nel Testing
- Prodotti
- Prodotti per campi di applicazione
- Catalogo CAD
- Software
- Componenti
- Sistemi
- Test data management and data analysis
- Acquisizione dati con KiDAQ
- Soluzioni MES
- Process Monitoring with ComoNeo
- Weigh In Motion with KiTraffic
- KiBox2 powertrain analysis system
- Ruote dinamometriche con KiRoad Performance
- Wireless wheel force transducer system
- Servopresse | Sistemi di piantaggio elettromeccanici
- Force plate system – Kistler Elevate
- Scopri di più...
- Servizi
- Career
- Chi siamo
- Azienda
- Competenze
- Added value through software: new solutions from sensor to cloud
- Quality assurance for medical technology: what is important?
- Electromechanical joining: making production more cost-effective and transparent
- Optimizing vehicle dynamics: sensors and systems for mobility and motorsport
- Focus on patient's well being: production optimization for medical technology
- Solutions and expertise for spaceflight programs across the globe
- Achieving more with the right measurement technology: practical examples, from aircraft engines to NVH
- The evolution of the piezoelectric measuring chain: added value for industrial manufacturers
- At the forefront of technological development: measurement technology for the 21st century
- Focusing on resource efficiency: monitoring and optimizing large engines with cylinder pressure sensors
- Boost efficiency and conserve resources – intelligent plastics processing with Kistler
- How solutions from Kistler deliver optimized, reliable cutting processes
- Measurement technology generates added value: how Kistler supports vehicle development
- Making sure that if it belongs together, it stays together: fastening technology expertise from Kistler
- Systematic Weigh In Motion: focusing on automated weighing technology
- DTI can do more – and advances towards autonomous driving
- Kistler measurement technology enhances patient safety
- Effective production monitoring and quality assurance with Kistler
- Data acquisition of the next generation
- With piezoelectric measurement to success
- Reliable, safe and efficient vehicle tests – with Kistler
- Plastics technology: advancing towards Industry 4.0
- Electromechanical joining systems: an investment in the future
- On the path to success with efficient vehicle development
- Just in Time Production as Competitive Advantage
- Media e notizie
- Eventi e mostre