Asistente de Reinicio: Reproducción idéntica del proceso de moldeo por inyección, incluso tras cambiar máquinas

ComoNeo V2.0 viene con una característica llamada Asistente de Reinicio. Permite a los usuarios transferir procesos preestablecidos de una máquina a otra sin ningún problema.

Esto facilita a los usuarios sin conocimientos previos sobre la presión de la cavidad optimizar los procesos y mejorar la calidad de las partes. Además, no hay ningún problema en cambiar las máquinas, lo que aumenta la flexibilidad del usuario.

Ventajas del Asistente de Reinicio

  • Se guía a los usuarios a través de pasos individuales
  • El conocimiento práctico (know-how) viene integrado en el sistema, por lo que los usuarios no tienenque ser especialistas
  • Enfoque sistemático
  • Procedimiento documentado, estandarizado
  • Transparente, sin depender de miembros del personal individuales
  • Se ahorra tiempo en el inicio del proceso
  • Las diferencias de la calidad de las partes se minimizan cuando se fabrica en diferentes máquinas
  • La compresión de los procesos por parte de los usuarios se desarrolla activamente

El módulo de Asistente de Reinicio se ha integrado en el sistema desde la versión 2.0 de ComoNeo. El objetivo de este módulo es reproducir la calidad de un proceso de moldeo por inyección establecido de forma idéntica en otra máquina. El Asistente de Reinicio por tanto se utiliza como una herramienta para optimizar los procesos de moldeado por inyección.

Conocimientos prácticos integrados en el Asistente de Reinicio

Con este módulo, los procesos pueden optimizarse rápida y sistemáticamente tras un cambio de máquina, y el procedimiento es guiado por el usuario. Como base para el procedimiento, el Asistente de Reinicio requiere una curva de referencia que represente un proceso de buena calidad.

Una vez que el ciclo de referencia esté almacenado y se inicie el Asistente de Reinicio, puede comenzar la medición y el análisis del proceso actual. Las desviaciones del ciclo de referencia se analizan en detalle. Sobre la base del grado y la posición de la desviación, el Asistente de Reinicio sugiere cambios automáticamente en los parámetros de la máquina.

Tras comprobar los resultados, se sugieren nuevos cambios sobre la base de las desviaciones y la experiencia acumulada del Asistente procedente de los cambios anteriores. La optimización del proceso se completa cuando las desviaciones del perfil de presión de la cavidad se reducen a un nivel tolerable.

Contacto