XY-Monitor maXYmos BL jetzt mit erweiterten Funktionen und PC-Software zur Analyse und Dokumentation von Prozessdaten

Als XY-Monitor zur Prozessüberwachung und Produktprüfung hat sich der maXYmos BL Typ 5867A… von Kistler in kürzester Zeit einen breiten Kunden- und Interessentenkreis sowohl in der industriellen Füge- und Montagetechnik als auch in der Produktprüfung erschlossen. Der sehr vielseitige und kompakte Monitor mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis erhält ab der Fachmesse Motek 2011, die vom 10. bis 13. Oktober 2011 in Stuttgart stattfindet, bereits in der Standardausstattung weitere praktische Features.

 

Automatische Trendnachführung für das Bewertungselement HÜLLKURVE

Der maXYmos BL erfasst alle Messgrössen in Relation zueinander, die von piezoelektrischen oder DMS-Sensoren über den Y-Kanal und potenziometrischen Sensoren über den X-Kanal geliefert werden. Anhand des Kurvenverlaufs und verschiedener Elemente kann er die Qualität eines Produktes oder Fertigungsschrittes überwachen und bewerten.

Mit dem Update ist das Bewertungselement HÜLLKURVE verfügbar: Das Hüllkurvenband legt sich beim Setup automatisch um die Aussenkontur eines zuvor eingemessenen und für gut befundenen GUT-Kurvenbündels. Eine aktivierbare automatische Trendnachführung für das Hüllkurvenband führt die Sollgrenzen z.B. mit einem schleichenden Werkzeugverschleiss mit und passt die Bewertungsfunktion der tatsächlichen Prozesssituation an. Je Messkurve stehen bis zu zwei separate Hüllkurven zusätzlich zu den übrigen Bewertungselementen UNI-BOX, LINE oder NO-PASS bereit.

Umfangreiche Analysen mit der PC-Software maXYmos PC

Die PC-Software maXYmos PC ermöglicht einen direkten Transfer des Messprotokolls vom maXYmos BL zum PC, die Speicherung als CSV-Datei und die Visualisierung von Messkurven und Prozesswerten. In den gespeicherten Messprotokollen kann nach Datum, Station, Teilenummer, Bewertungsergebnis und anderen Kriterien gesucht und gefiltert werden. In der Messkurvenanalyse lassen sich signifikante Kurvenpunkte mithilfe des Cursors gezielt vermessen. Die Analyse abgelegter Kurvenbündel ermöglicht die subjektive Beurteilung der Prozessfähigkeit: So zeigt ein scharf konturiertes Bündel einen stabilen Prozessverlauf, während ein streuendes Bündel auf Instabilitäten hindeutet.

Prozesswerte stehen im Excel-Format XLS für Trendanalysen bereit. So lassen sich Prozesswerte aus abgelegten Protokolldateien automatisch herausfiltern, spaltenweise in die Excel-Datei schreiben, grafisch darstellen oder gezielt analysieren. Die Setup-Funktion zur Online- oder Offline-Einstellung des maXYmos BL ist in Windowskonformen Masken dargestellt. Damit können auch Backup-Dateien geöffnet, interpretiert, editiert, gedruckt oder als PDF-Datei exportiert werden.

Eine Backup-Restore-Funktion unterstützt das Sichern bzw. Zurückladen kompletter Geräte-einstellungen. Der integrierte Firmware-Updater hält die Firmware aktuell. Aktualisierungen sind über den Kistler-Server jederzeit möglich.

Hintergrund: Der maXYmos BL

Der XY-Monitor maXYmos BL erfasst alle Messgrössen in Relation zueinander, die z.B. von Kraft- oder Drehmomentsensoren über den Y-Kanal und potenziometrischen Weg- oder Drehwinkelsensoren über den X-Kanal geliefert werden. Anhand des Kurvenverlaufs und verschiedener Elemente kann er die Qualität eines Produktes oder Fertigungsschrittes überwachen und bewerten.

Der maXYmos BL zeichnet sich durch praxisgerechte Funktionen, ein ausgefeiltes Menükonzept, ein lichtstarkes 3,5"-Farb-Touchscreen, zahlreiche Schnittstellen sowie ein besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Einsatzgebiete sind die Überwachung von Füge- und Montagevorgängen sowie die Produkt- und Materialprüfung. Bei Einpressprozessen beispielsweise überwacht er die Kraft über Weg oder Zeit, bei Schraubvorgängen das Drehmoment über Drehwinkel oder Zeit.

Qualitätsrelevante Abschnitte der über die Messfunktionen Y=f(X), Y=f(t), Y=f(X,t) oder X=f(t) erfassten Messkurven analysiert er mithilfe von Bewertungselementen. Dabei prüft maXYmos BL, ob die aus max. 8 000 XY-Wertepaaren bestehenden Kurven die Bewertungselemente wie vordefiniert durchlaufen. Wenn ja, generiert er ein "In Ordnung" (IO)-, anderenfalls ein "Nicht in Ordnung" (NIO)-Ergebnis. Pro Messprogramm bzw. Messkurve lassen sich maximal 4 Bewertungselemente der Typen UNI-BOX, HÜLLKURVE oder LINE vergeben.

Die Basisversion des maXYmos BL ist für den Einbau in eine Frontplatte optimiert. Ein optionales Zusatzgehäuse ermöglicht die Anbringung an einer Maschinenwand oder auf einem Tisch sowie die stufenlose Einstellung des Betrachtungswinkels.

Für den maXYmos BL bietet Kistler eine grosse Auswahl an Kraft-, Drehmoment-, Weg- und Winkelsensoren die entsprechend auf dem Piezo-, DMS- bzw. potenziometrischen Messprinzip basieren.