Kistler unterstützt CIRP High Performance Cutting Konferenz in Zürich

Die Organisation CIRP (Collège international pour la recherche productique) wurde 1951 gegründet, um die wissenschaftliche Forschung moderner Produktion und Technologie international zu fördern. In CIRP nimmt die Zerspanung eine zentrale Rolle ein, da die spanende, also spanabhebende Bearbeitung von Bauteilen zu den wichtigsten Produktionsprozessen gehört. Wissenschaftliche Arbeiten darüber sind für die produzierende Industrie von entsprechend grosser Wichtigkeit.

 

CIRP HPC Konferenz 2012 in Zürich

Jährlich finden verschiedene Konferenzen mit dem Schwerpunkt Zerspanung statt. 2004 zum ersten Mal durchgeführt, hat sich die CIRP HPC (High Performance Cutting) zur wichtigsten Konferenz über die Zerspanung entwickelt und geniesst in der wissenschaftlichen Welt einen ausgezeichneten Ruf. Vom 04. bis 07. Juni 2012 wird die Konferenz nun zum ersten Mal an der ETH in Zürich stattfinden (cirphpc2012.ch). Die Schwerpunkte der Konferenz sind:

• Bearbeitung von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen
• Mikro- und Präzisionsbearbeitung
• Mechanik und Dynamik von spanenden Prozessen
• Simulation von spanenden Prozessen
• Design von Maschinen, Maschinenstrukturen, Antrieben und Regelkreisen von Hochleistungswerkzeugmaschinen
• Prozessüberwachung, -strategien
• Metrologie und Messung von spanenden Prozessen

Erwartet werden an dieser Konferenz rund 300 Teilnehmer aus aller Welt. Präsentiert werden rund 180 wissenschaftliche Arbeiten rund um die Zerspanung. Seit über 40 Jahren bietet Kistler Instrumente AG Messsysteme für die Messung der Kräfte und Momente von spanenden Prozessen an und wird als Hersteller qualitativ hochwertiger Sensorik anerkannt. Dieser Anlass ist für Kistler eine einmalige Gelegenheit, sich diesem meist wissenschaftlichen Publikum zu zeigen.

Kistler @ CIRP HPC Konferenz 2012

Als Hauptsponsor möchte Kistler an dieser Konferenz zum Erfolg beitragen und dabei erstmals das neuentwickelte 4-Komponenten-RCD Typ 9170A vorstellen. Daneben werden weitere Kistler-Messsysteme auf den Werkzeugmaschinen der ETHZ in Aktion zu sehen sein. Am 07. Juni wird Kistler zudem eine Führung anbieten an der interessierte Konferenzteilnehmer unsere Produktion in Winterthur besichtigen und andere Applikationen aus der Kistler-Welt kennenlernen können. In Zusammenarbeit mit namhaften Universitäten sind drei wissenschaftliche Publikationen eingereicht worden, die im Rahmen dieser Konferenz dem Fachpublikum vorgestellt werden. In diesen Beiträgen wird auf die Messung der Kräfte bei der Mikrobearbeitung sowie bei der Bearbeitung schwerzerspanbarer Werkstoffe für die Luft- und Raumfahrt eingegangen.