Kistler präsentiert Innovationen zur Prozesssicherheit dank integrierter Qualitätskontrolle auf der SPS IPC Drives

Nürnberg, 12. November 2013 – Kistler präsentiert auf der SPS IPC Drives vom 26. bis 28. November 2013 in Nürnberg Neuheiten im Bereich Komponenten, System- und Komplettlösungen. Im Fokus stehen dabei erhöhte Flexibilität, Qualitätssicherung und Effizienz.

 

Neue Flexibilität in der Drehmomentmessung

Kistler zeigt erstmals auf der SPS IPC Drives 2013 den neuen Drehmoment-Messflansch KiTorq System, welcher Prüfstandsbetreibern für Elektro- und Verbrennungsmotoren, Getriebe, Pumpen und Verdichter in der Automobil- und Energietechnik, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Medizin- und Verfahrenstechnik eine bisher nicht gekannte Flexibiliät in der Drehmomentmessung verschafft. Die Grundlage dieser anspruchsvollen Innovation ist die Trennung von Messkörper und Auswerteeinheit, sowie deren modulare Kombinierbarkeit.

Das KiTorq System besteht aus einem Messkörper, dem Rotor Typ 4551A mit neuem Flanschbild, sowie einer Auswerteeinheit, dem Stator Typ 4542A, welcher um die Schnittstellen Ethercat und Ethernet/IP erweitert wurde. Kistler bietet neben dem Rotor Typ 4551A den Typ 4550A mit dem Flanschbild nach DIN ISO 7646. Beide Rotoren lassen sich mit demselben ringlosen Stator kombinieren. Dies ist montagefreundlich und ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Prüfkörper ohne den kompletten Umbau der Prüfeinrichtung. Anwender profitieren von einer sehr hohen Flexibilität bezüglich der Auswahl der passenden Komponenten für den jeweiligen Prüfstand. Montage- und Wartungszeiten werden reduziert: Das ringfreie Statordesign ermöglicht einen einfachen Einbau, da der Sensor nicht durch einen Antennenring geschoben werden muss.

Der Stator bezieht die Messwerte kontaktlos über eine telemetrische Verbindung und verarbeitet diese digital ohne Störungen oder Fehler durch die Wandlung des digitalen in ein analoges Signal. Die Parametrierung des Sensors erfolgt über Ethercat beziehungsweise Ethernet/IP. Es ist keine zweite Steuerleitung notwendig. Da die Schnittstelle direkt in den Stator integriert ist, sind keine teuren Zusatzgeräte notwendig. Der Stator ist mit jedem Rotor kombinierbar und identifiziert automatisch den jeweiligen Rotortyp und Messbereich. Sollte sich die Schnittstelle am Prüfstand ändern, muss lediglich der Stator ausgetauscht werden. Auch im Falle eines defekten Stators braucht nur dieser ausgewechselt zu werden. Damit erreicht man ein signifikantes Einsparungspotential in der Ersatzteilbevorratung.

Mit einer voll digitalen Übertragung bietet das KiTorq System höchste Dynamik und Präzision mit einer Genauigkeit von 0,05 % sowie eine Grenzfrequenz bis 10 kHz. Es ist ein zweiter Messbereich bis zu einer Spreizung von 1:10 frei wählbar.

Systeme zur Überwachung von manuellen und automatisierten Prozessen

Kistler wird auf der SPS IPC Drives 2013 die XY-Monitore maXYmos Baureihe vorstellen, welche bei manuellen Prozessen wie Handpressen, sowie im automatisierten Umfeld Einsatz finden. Die maXYmos Baureihe ermöglicht die Visualisierung und Bewertung von Prozessen und dient so der konsequenten, prozessintegrierten Qualitätssicherung. Qualitätsabweichungen können frühzeitig erkannt und fehlerhafte Produkte aus dem Prozess entfernt werden. Dies erhöht die Effizienz der Produktionsprozesse und spart Kosten.

Die XY-Monitore ermöglichen neben der Qualitätskontrolle eine wesentlich höhere Transparenz im Produktionsprozess: Die Abnutzung eines verwendeten Werkzeuges wird frühzeitig erkannt und sofortige Massnahmen sind möglich. Dies trägt zur Reduzierung von ungeplanten Stillstandzeiten bei, steigert die Maschinenverfügbarkeit und erhöht gesamthaft die Produktivität des Fertigungsprozesses. Auch erlaubt maXYmos die Rückverfolgbarkeit von Prozessergebnissen, da die Monitore alle Daten dokumentieren und damit Fehlerteile auch über Jahre hinweg genau identifiziert werden können.

Kistler bietet Herstellern zwei unterschiedliche Typen an: maXYmos BL (Basic Level) und maXYmos TL (Top Level). Der maXYmos TL bietet im Vergleich zur einfachen Variante BL eine grosse Vielfalt an Bewertungselementen, inklusive Kaskadierbarkeit der XY-Kanalpaare. Beide Geräte verfügen über eine benutzerfreundliche und intuitive Bedienung.

Mit Prüfstandssystemen aus einer Hand zu optimierter Effizienz

Ein weiteres Fokusthema auf dem Messestand behandelt Prüfstände, welche das Unternehmen aus einer Hand und kundenorientiert entwickelt. Der Leistungsumfang reicht von mechanischen Komponenten, wie Antriebs-Messaufbauten mit Drehmoment-sensoren, über Kleinprüfstände mit Drehmoment-Drehzahlmessung und manueller oder externer Steuerung bis hin zu rechnergesteuerten Komplettlösungen für die Analyse und Dokumentation von elektrischen Maschinen.

Kistler kann durch einen integrierten Poweranalyzer automatisierte Prüfstände mit bis zu 12-kanaliger Strom-/Spannungsmessung realisieren. Ziel ist es, die Effizienz der Testgeräte zu optimieren. Der Einsatzbereich variiert dabei von Elektromotoren über Staubsauger- und Scheibenwischermotoren, bis hin zu Kraftfahrzeuggeneratoren, Bohrhämmern, Winkelschleifern und vielen mehr.

Kistler präsentiert diese Neuheiten auf der SPS IPC Drives in Nürnberg, Deutschland vom 26. bis 28. November 2013 am Stand 530 in Halle 4A.

 

Medienmitteilung (PDF)

 

Legende

Mit getrenntem Messkörper (Rotor, oben) und Auswerteeinheit (Stator, unten) bietet der neue Drehmoment-Messflansch KiTorq System Typ 4551A … von Kistler, mit neuem Flanschbild und digitalem Stator, Prüfstandsbetreibern maximale Flexibilität