Kistler mit Weltneuheit auf der Fakuma 2011: Automatische Online-Prognose der Qualität von Spritzgussteilen

Kistler stellt auf der Fakuma eine Online-Prognose für die Formteilqualität beim Spritzgiessen vor: Das neue Modul für das Prozessüberwachungssystem CoMo Injection Typ 2869B… gibt für jedes gefertigte Bauteil eine Qualitätsprognose ab. Auf Basis eines Prozessmodells und der gemessenen Prozessparameter prognostiziert es bereits im Spritzgiessprozess online z.B. die späteren Abmessungen eines Bauteils. Bereits unmittelbar nach Abschluss der Ausformung trifft es Aussagen über die Einhaltung von Dimensionstoleranzen im Gebrauchszustand.

 

Damit ist erstmals eine direkte Überwachung von Qualitätsmerkmalen möglich, ohne dass der Spritzgiesser Toleranzbereiche für Prozessgrössen festlegen muss. Hersteller von Spritzgussteilen können Toleranzgrenzen jetzt direkt aus der Spezifikation der Teile entnehmen und dem Prozessüberwachungssystem CoMo Injection als Überwachungskriterium vorgeben. Davon profitieren vor allem Hersteller hochwertiger, montagekritischer oder sensibler medizinisch-technischer und anderer Präzisionsteile.

Vom Versuch über die Modellbildung zu 100 % Qualität

Wesentliche Bestandteile der Online-Qualitätsberechnung sind Modelle, die eine Berechnung der Formteileigenschaften mit ausreichender Genauigkeit ermöglichen. Diese Modelle werden im Vorfeld der Produktion, z.B. in der Abmusterungsphase, ermittelt.

Ausgehend vom Prozesswissen, das sich aus bekanntem Wissen über die Beeinflussung von Qualitätsmerkmalen durch Maschineneinstellparameter und aus dem Wissen der Maschinenbediener über den aktuellen Produktionsprozess zusammensetzt, werden Experimente mithilfe der statistischen Versuchsplanung (DOE) entworfen. Im anschliessenden Versuch werden Werkzeuginnendruck und Kontaktemperatur gemessenen. Parallel dazu wird die Qualität der produzierten Teile unter Beachtung der entsprechenden Randbedingungen z.B. Nachschwindung und Nachkristallisation beurteilt. Eine automatische Analyse bildet die Prozessmodelle durch Berechnung der Zusammenhänge zwischen Messgrössen und Formteileigenschaften aus.

Die Modelle dieser Analyse dienen zur Online-Qualitätsprognose: Sie ermöglichen die Berechnung der relevanten Qualitätsmerkmale im Produktionsprozess, eine 100-%-Dokumentation der gefertigten Qualität, eine Separierung von Ausschuss sowie eine zeitnahe Qualitätslenkung.

Die "Online-Qualitätsprognose" ist als Option voll integriert in das weit verbreitete Prozessüberwachungssystem CoMo Injection Typ 2869B… und die Datenbank CoMo DataCenter Typ 2829B…. Damit ist sie nicht nur in die automatische Prozessüberwachung integriert sondern auch einfach und schnell zu bedienen.

Hintergrund: Qualitätssicherung mit dem Werkzeuginnendruck

Der Werkzeuginnendruckverlauf beim Spritzgiessen gilt als Fingerabdruck der Formteilbildung. Er ist die aussagekräftigste Grösse zur Beurteilung der Formteilqualität. Abweichungen vom optimalen Verlauf sind klare Zeichen für Prozessschwankungen, die zu Formteilfehlern führen – seien es unvollständige Formfüllung, Überspritzen oder massliche Abweichungen.

Als Anbieter mit der grössten und breitesten Sensorpalette für sämtliche Spritzgiessverfahren, einfacher Anschlusstechnik und intuitiv leicht zu bedienenden, netzwerkfähigen Systemen bietet Kistler als einziger Hersteller die Werkzeuge zur ganzheitlichen Überwachung des Spritzgiessens aus einer Hand. Kistler ist der weltweit führende Hersteller von Druck- und Temperatursensoren für den Einsatz in der Kunststoff verarbeitenden Industrie.