Fakuma News: Neuer Werkzeuginnendrucksensor für RTM-Verfahren bringt Prozesstransparenz in die Composite-Herstellung

Kistler präsentiert auf der Fachmesse Fakuma in Friedrichshafen (16. bis 20. Oktober 2012) am Stand 3104 in Halle A3 einen neuen Werkzeuginnendrucksensor für die Herstellung moderner Leichtbau-Komponenten. Die Produktion dieser Composite-Bauteile stellt besondere Anforderungen an Prozessüberwachung und Qualitätssicherung. Mit dem neuen Sensor für das Resin Transfer Molding (RTM) bietet Kistler jetzt den Schlüssel zur Prozessoptimierung und -überwachung bei der Verarbeitung vernetzender Formmassen für den Kunststoff-Leichtbau in der Automobil- und Luftfahrttechnik.

 

Der Sensor Typ 6161AA… misst Werkzeuginnendrücke bis 200 bar. Damit eignet er sich im industriellen Einsatz vor allem zum Überwachen, Steuern und Regeln von RTM-Prozessen, Hochdruck-RTM (HD-RTM) und SMC-Verfahren (Sheet Molding Compound), bei denen Drücke bis 150 bar auftreten. Beispiele sind die Erkennung von Füllfehlern oder die Steuerung kaskadierter Füllvorgänge über mehrere Anschnitte. Neben der Messung des Drucks ermöglicht der Sensor auch die Messung des Vakuums im evakuierten Werkzeug. So erfasst er den gesamten relevanten Prozess.

Kistler auf der Fakuma 2012: Halle A3, Stand 3104