Fakuma News: Neuer Dehnungstransmitter für wirksamen Werkzeugschutz an Schnelllauf-Spritzgiessmaschinen

Kistler präsentiert auf der Fachmesse Fakuma in Friedrichshafen (16. bis 20. Oktober 2012) am Stand 3104 in Halle A3 einen neuen Dehnungstransmitter zur Messung von Verfahrkräften und Schliesskraft an schnell laufenden Spritzgiessmaschinen. Er hilft, wertvolle Spritzgiesswerkzeuge und empfindliche Automatisierungstechnik vor Beschädigungen zu schützen.

 

Der neue hochauflösende, hoch empfindliche 2-Kanal-Dehnungstransmitter Typ 4350A… misst dynamische und statische Kräfte an feststehenden oder bewegten Maschinenteilen wie Pleueln und Endplatten und wird mit vier Schrauben auf einer bearbeiteten Oberfläche montiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen piezoelektrischen Transmittern benötigt er kein Reset/Operate-Signal mehr und eignet sich so auch für sehr schnelle Werkzeugbewegungen ohne Verweilzeit in der Endlage. Mit seinen zwei frei programmierbaren und unabhängigen Messbereichen erfasst er sowohl die geringen Kräfte während der Verfahrbewegung als auch die hohen Schliesskräfte nach dem Verriegeln.

Hintergrund: Formschutz an Spritzgiessmaschinen

Moderne Spritzgiessmaschinen sind sowohl mit einer Schliesskraftmessung als auch mit einer Formschutzfunktion ausgestattet. Die Formschutzfunktion während der Verfahrbewegung schützt das Werkzeug vor Beschädigung. Dabei soll die Maschine auf einen in der Trennebene befindlichen Fremdkörper, beispielsweise ein nicht entformtes Bauteil, schnell reagieren. Die Schliesskraftmessung erfolgt nach der Berührung der Werkzeughälften und dient zur Regelung der Zuhaltekraft. Die Verfahrkräfte sind typischerweise 20 … 40 Mal kleiner als die Zuhaltekräfte.

Beide Anforderungen lassen sich am einfachsten durch Messung der Oberflächendehnung etwa an einem Pleuel des Kniehebels oder auf der Endplatte der Schliesseinheit erfüllen. Dehnungen an Maschinenstrukturen sind proportional zu den auftretenden Kräften, aber abhängig von der Steifigkeit der Struktur, weshalb sie z. B. auf dem Kniehebel im Normalfall grösser sind als an der Endplatte. Kistler auf der Fakuma 2012: Halle A3, Stand 3104