Erstes WIM-System mit OIML-Zertifizierung

Kistler Lineas® Streifensensoren sind neu OIML-zertifiziert für das Wiegen von Fahrzeugen bei niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit.

Winterthur, 15. April 2015 – Kistler gibt bekannt, für das Weigh-In-Motion-System (WIM) mit Lineas® Quarz-WIM-Sensoren und Kistler WIM-Datenlogger die OIML-Zertifizierung R-134 erhalten zu haben. Damit ist das Unternehmen der erste WIM-Hersteller mit OIML-Zertifikat für das Wiegen von Fahrzeugen mit Streifensensoren bei 3 bis 65 km/h. Als internationale Norm für das gesetzliche Messwesen ist OIML R-134 ein Wegbereiter für die Nutzung von Kistler WIM-Systemen in Anwendungen wie gewichtsbasierte Mauterhebung und automatische Durchsetzung der Gewichtsvorschriften (Weight Enforcement). Strassenkonzessionäre und Mautbetreiber haben damit die Möglichkeit, ihre manuellen Mautlösungen auf automatische Mauterhebung bei freiem Verkehrsfluss umzurüsten, sodass Fahrzeuge die Mautstellen passieren können, ohne anzuhalten. Zahlreiche Länder fordern und fördern die Einführung einer automatischen Gewichtskontrolle. Für solche Anwendungen bietet OIML eine solide Grundlage und schafft den erforderlichen rechtlichen Rahmen. Die OIML-zertifizierten, wartungsfreien WIM-Systeme von Kistler basieren auf robusten Quarz-Sensoren und lassen sich einfach in bestehende manuelle oder automatisierte Wiegesysteme integrieren.

Bedarf an Anwendungen für juristisch bindende Messanwendungen
Seit vielen Jahren liefern WIM-Systeme nützliche Verkehrsdaten und werden bei der Gewichtskontrolle als Hilfsmittel zur Vorauswahl eingesetzt. Für juristisch bindende Messanwendungen wie gewichtsbasierte Mauterhebung und automatische Gewichtskontrolle, sind herkömmliche WIM-Systeme jedoch nicht zugelassen. Die Nachfrage, nach gemäss internationalen Standards zertifizierten WIM-Systemen, nimmt jedoch zu. Strassenkonzessionäre und Mautbetreiber möchten zunehmend Finanztransaktionen (Mauterhebungen) durchführen, während  Regierungen die automatische Durchsetzung von Gewichtsvorschriften auf der Grundlage des Fahrzeuggewichts fordern. Kistler erfüllt als erster WIM-Hersteller die Norm OIML R-134 für das Wiegen von Fahrzeugen mit Streifensensoren bei 3 bis 65 km/h. Dieses Zertifikat unterstützt die Nutzung von Kistler WIM-Systemen, bestehend aus  wartungsfreien Lineas® Quarz-WIM-Sensoren und Kistler WIM-Datenlogger, in juristisch bindenden Messanwendungen.

Gewichtsbasierte Mauterhebung
Die meisten Strassenkonzessionäre und Mautbetreiber, die eine Strassennutzungsgebühr nach Gewicht erheben, verwenden manuelle Mautsysteme. Normalerweise kommen Fahrzeugwaagen und Achslastwaagen zum Einsatz, die nicht nur aufwendig zu installieren sind und häufig gewartet werden müssen, sondern auch ausschliesslich bei geringer Geschwindigkeit funktionieren (meist bis 10 km/h). Das WIM-System von Kistler kann Achslast und Gewicht bei niedriger bis hoher Geschwindigkeit exakt messen und ist nun auch für juristisch bindende Messanwendungen bei niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit (3 bis 65 km/h) mit den Genauigkeitsklassen 5 und 10 zugelassen. So können gewichtsbasierte Mautgebühren während der Fahrt erhoben werden. Strassenkonzessionäre und Mautbetreiber können ihr manuelles Mautsystem einfach auf die elektronische Mauterhebung (Electronic Toll Collection, ETC) umrüsten, damit Mautstellen ohne Wartezeit passiert werden können.

Automatische Gewichtskontrolle und andere Anwendungen
Das Ziel der automatischen Gewichtskontrolle besteht darin, überladene Fahrzeuge mithilfe eines WIM-Systems und eines Kennzeichenerkennungssystems automatisch zu erfassen und nachzuverfolgen. Dies erfordert einen rechtlichen Rahmen sowie ein zertifiziertes WIM-System. Der Weg bis zum Erhalt einer offiziellen Zertifizierung für das gesetzliche Messwesen kann langwierig und kostspielig sein. Mit dem OIML-zertifizierten WIM-System von Kistler kann der Zulassungsprozess beschleunigt werden. Neben Mauterhebung und Gewichtskontrolle sind auch andere Anwendungen, wie das Wiegen in Häfen, Logistikzentren und Industrie- oder Bergbauanlagen möglich. Dank der Verwendung äusserst robuster Quarzkristall-Sensoren sind die WIM-Systeme von Kistler wartungsfrei und witterungsbeständig und können in jede Gesamtlösung für beliebige Geschwindigkeiten integriert werden.

Kistler wird sich weiterhin stark machen für technologische Weiterentwicklungen rund um WIM und seine Weigh-In-Motion-Systeme und diese über ein starkes, zuverlässiges Netzwerk aus Systemintegratoren vertreiben. Weitere Informationen zu Kistler WIM-Systemen finden Sie unter https://www.kistler.com/de/anwendungen/sensor-technology/weigh-in-motion/.

Download Pressemitteilung als PDF

Download hochauflösende Bilder

Hier geht es zu unserer Zertifikats-Übersicht.

Anwenderkontakt
David Cornu
Head of Road & Traffic
Phone +41 52 224 14 29
E-Mail: david.cornu(at)kistler.com

Medienkontakt
Tabea Zuberbühler
Media Coordination
Phone +41 52 224 12 74
E-Mail: tabea.zuberbuehler(at)kistler.com

Bildlegende: Der Kistler WIM-Datenlogger mit Lineas® Quarz-WIM-Sensoren ist OIML-zertifiziert für das Wiegen von Fahrzeugen bei niedriger und mittlerer Fahrgeschwindigkeit.