Bestzeit laufen dank explosiver Kraftentfaltung

Winterthur, 31. Januar 2018 – „On your marks – ready – go!“ Gerade auf kurzen Laufdistanzen ist ein guter Start entscheidend, um schnelle Zeiten erzielen und Rennen gewinnen zu können. Die Performance beim Sprintstart hängt jedoch von vielen verschiedenen Faktoren wie Startposition, Reaktionszeit und Kraftvektor ab. Um dieses komplexe Geflecht von Einflussgrößen effizient und zielorientiert analysieren zu können, hat die Kistler Gruppe ein neues Messsystem entwickelt, das eine umfassende biomechanische Optimierung des Startvorgangs eines Athleten ermöglicht.

Leistungsdiagnostik leicht gemacht

Der Sprintstartblock  entspricht dem olympischen Standard und lässt sich entsprechend (Fussabstand, Anstellwinkel) variabel einstellen, wie der Athlet das aus Training und Wettkampf gewohnt ist. Die piezoelektrischen 3-Komponenten-Kraftsensoren sind in den Aufbau ebenso integriert wie der Ladungsverstärker. Somit lassen sich die Kraftkomponenten für beide Beine getrennt ausgeben und daraus resultierend Kraftvektor und Geschwindigkeit ermitteln.

Besonderes Augenmerk galt der einfachen Nutzung und komfortablen Bedienung. Das KiSprint System ist schnell aufgebaut, lässt sich mittels Schnellverschlüssen einfach anpassen und liefert synchrone Messdaten, ohne dass zusätzliche Aufbauten oder Nachführarbeiten nötig sind. Mit der integrierten elektronischen Startpistole werden gleichzeitig mit dem Startsignal für den Läufer sämtliche Messvorgänge synchronisiert.

Direkt nach Abschluss eines Durchgangs liefert die zugehörige Software Kistler Sprint genaue Analysen auf Basis der gewonnenen Daten. Vergleiche zwischen unterschiedlichen Athleten zu verschiedenen Zeitpunkten sind ebenso möglich wie die Visualisierung des Startvorgangs per Hochgeschwindigkeitskamera. Dabei wird die Geschwindigkeit des Athleten in der Beschleunigungsphase kontinuierlich erfasst und kann entsprechend optimiert werden – das System unterstützt somit bestmöglich effektives Training und zielgerichtete Leistungsdiagnostik.

Robust, mobil und erweiterbar

Das robuste, spritzwassergeschützte Sprint System von Kistler kann sowohl in der Halle als auch im Freien verwendet werden und wird über Spikes an der Unterseite auf der Kunststoffbahn befestigt; alternativ kann es auch dauerhaft verschraubt werden. Mit den beiden mitgelieferten Rollkoffern lässt sich das System problemlos durch eine Person transportieren.

Für den Einsatz in der Forschung erlaubt die 5-Komponenten-Ausführung eine Kombination des Sprintstartblocks mit COP(Center of Pressure)-Messungen, um den idealen Schwerpunkt zu bestimmen. Des Weiteren kann das System individuell erweitert werden (z.B. zur Messung der Handkraft). Die in Zusammenarbeit mit Trainern und Leistungszentren weltweit entwickelte Lösung wird Anfang 2018 auf den Markt kommen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.kistler.com/sprint oder kontaktieren Sie unser Experten-Team vor Ort. 

Kistler ist nicht nur in der Leichathletik präsent, sondern mit dem PAS-S system auch im Schwimmsport und durch das Kistler MARS system selbst in der Welt des Fußballs, Eishockeys, American Footballs und vielen weiteren Sportarten Zuhause. 

Medien Kontakt:
David Stucki
Divisional Marketing Manager ST
Telefon: +41 52 2241 258
Email: david.stucki@kistler.com

Leserkontakt:
Katharina Büchli
Head of SBF Biomechanics
Phone +41 52 224 15 99
EMail: katharina.buechli@kistler.com