Auszeichnung für bestes Handling!

Das neue Kistler Fügemodul NCFR wurde am 6. Oktober anlässlich der Motek mit dem begehrten Handling Award 2015 ausgezeichnet. Das neuartige Modul für eine Hundert-Prozent-Kontrolle bei linearen Fügeprozessen mit rotierendem Anteil erfüllt gemäss Jury „höchste Anwender-Ansprüche“ und belegt damit in der Kategorie Handhabung und Montage den ausgezeichneten ersten Rang.

Das jüngste Kistler System mit integrierter Kraftsensorik und leistungsfähiger Kraft-Weg-Auswertung wurde an der Motek 2015 mit dem Handling Award in der Kategorie Handhabung und Montage ausgezeichnet. Die begehrte Branchenauszeichnung des Fachmagazin „handling“, die dieses Jahr bereits zum zweiten Mal verliehen wurde, würdigt herausragende Produkte und Systemlösungen im Bereich der Fertigungs- und Montageautomatisierung sowie Neuerungen in den Fachgebieten Handhabungstechnik, Robotik, Materialfluss- und Fördertechnik.

Schnelle und effiziente Abbildung komplexer Fügeprozesse

Das jüngste Kistler System mit integrierter Kraftsensorik und leistungsfähiger Kraft-Weg-Auswertung ermöglicht eine lückenlose Prozessüberwachung in der Montage und die Dokumentation aller Mess- und Prozesswerte. Das Modul ist so konzipiert, dass es neben dem klassischen, linearen Fügeprozess neu auch sequenziell oder sogar gleichzeitig eine Drehbewegung des Stössels durchführen kann. Dank höchster Flexibilität und Dynamik sowie einfacher Bedienung können komplexe Fügeprozesse so schnell und effizient umgesetzt werden. Damit wird eine Steigerung der Anlagenauslastung erreicht und die Inbetriebnahme- bzw. Einrichtphase wird verkürzt.

Auszeichnung in Kategorie Handhabung und Montage

Das NCFR Fügemodul mit dynamischer Antriebstechnik und hochpräziser Sensorik überzeugte die Jury mit einer professionellen Prozessüberwachung basierend auf Kraft-Weg- sowie Drehwinkel- und Drehmomentmessungen. Dank der integrierten Hohlwellen-Servomotoren bietet es kompakte Abmessungen und ein sehr geringes Gewicht. Diese Konstruktion ermöglicht eine maximale Dynamik und damit eine markante Reduktion der Taktzeiten.

Optimale Benutzerfreundlichkeit, weiter Anwendungsbereich

„Der Handling Award 2015 ist für uns eine Bestätigung unserer Forschung und Produktentwicklung rund um die Überwachung und Steuerung komplexer Fügeprozesse“, freut sich Alexander Müller, Produktmanager Fügesysteme. „Die Auszeichnung in der Kategorie Handhabung und Montage freut uns enorm und ist eine wertvolle Bestätigung unsere Anstrengungen im Bereich Benutzerfreundlichkeit. Der Handling Award belegt, dass unsere NC-Fügesysteme in diversen Anwendungen einfach eingesetzt werden können und eine breite Palette an Nutzungsmöglichkeiten abdecken.“

Feierliche Übergabe des Handling Awards anlässlich der Motek 2015 (v.l.n.r.): Norbert Baeuml (Geschäftsfeldleiter Fügesysteme, Kistler), Alexander Müller (Produktmanager Fügesysteme, Kistler) und René Khestel (Geschäftsführer Weka Business Medien GmbH).

Feierliche Übergabe des Handling Awards anlässlich der Motek 2015 (v.l.n.r.): Norbert Baeuml (Geschäftsfeldleiter Fügesysteme, Kistler), Alexander Müller (Produktmanager Fügesysteme, Kistler) und René Khestel (Geschäftsführer Weka Business Medien GmbH).

Mehr zu den Kistler NC-Fügesystemen.
Mehr zum Handling Award.
Übersicht Kistler Awards.