Weigh In Motion (WIM)-Systeme von Kistler helfen, ein Brückenbauwerk in Mexiko zu schützen
Brücken sind sensible Bestandteile der Verkehrsinfrastruktur mit begrenzter Lebensdauer. Spätestens seit dem Unglück von Genua ist klar, dass sie verstärkter Aufmerksamkeit bedürfen. Mit Weigh In Motion-Systemen von Kistler lässt sich die Nutzung von Brücken effizient überwachen und bei Bedarf einschränken, wie sich an einem aktuellen Anwendungsbeispiel im Westen Mexikos zeigt.
Im Januar 2018 kam es auf der Autobahnbrücke „El Carrizo“ zu einem schweren Unfall: Ein mit Dieselkraftstoff befüllter Tanklaster stürzte um und geriet in Brand. Zwar wurde glücklicherweise niemand verletzt, die Straße musste jedoch über Wochen gesperrt werden, um mögliche Beschädigungen an der Brücke zu untersuchen. Mit einer Pfeilerhöhe von 226 Meter ist „El Carrizo“ die aktuell zweithöchste Brücke Nordamerikas. Sie ist Teil der spektakulären, im Herbst 2013 eröffneten Route durch die Sierra Madre Occidental, einem Teilstück der nordamerikanischen Kordilleren.
Dank der neuen Straße verkürzt sich die Reisezeit auf der sowohl touristisch als auch kommerziell bedeutenden Strecke von der Küstenstadt Mazatlán ins Landesinnere nach Durango von mehr als sechs auf drei Stunden; nach Sperrung der Brücke mussten Trucks einen langen Umweg durch das Gebirge fahren, der die Fahrzeit auf acht Stunden verlängerte. Seit Ende August 2018 ist die Strecke wieder vollständig für den Verkehr geöffnet. Um schwere Unfälle künftig zu vermeiden, wurden zwei Kontrollpunkte mit Weigh In Motion (WIM)-Technologie eingerichtet. SEMIC, das für die Einrichtung zuständige Unternehmen, entwickelte hierfür eine maßgeschneiderte Lösung aus Hardware und Software. Damit ist es möglich, Fahrzeuge, die das zulässige Gesamtgewicht überschreiten, automatisch vorselektieren und an den bestehenden Mautstationen zurückweisen zu können. Kistler stellte für die zuständigen Akteure vor Ort das Weigh In Motion-System Typ 9835A mit vier WIM-Sensoren des Typs Lineas 9195GC41 und dem WIM-Datenlogger 5204AC04 bereit.
Präzision vereint mit einfacher Integration
Carlos Lopez, CEO von SEMIC (Servicios Mexicanos de Ingenieria Civil), kommentiert: „Sowohl die große Genauigkeit der Lineas Sensoren als auch die einfache Integration in unsere Systeme gaben den Ausschlag für Kistler. Wir sind mit der Lösung sehr zufrieden, denn sie erfüllt die Erwartungen unseres Auftraggebers perfekt.“ SEMIC bekam von CAPUFE (Caminos y Puentes Federales), der Agentur im Besitz des mexikanischen Staates, die den Highway betreibt, die Aufgabe, ein automatisiertes, dynamisches System zur Ermittlung überladener Fahrzeuge einzurichten. Die technischen Vorgaben wurden von Francisco J. Moreno und Andres Aranjo aus der Abteilung Engineering bei CAPUFE erarbeitet. Lopez weiter: „Besonders der Datenlogger von Kistler überzeugte uns, was Flexiblität und Benutzerfreundlichkeit betrifft. Damit war es vergleichsweise einfach für uns, die Anforderungen von CAPUFE zu erfüllen.“
Beide Messeinrichtungen wurden in der Nähe von bestehenden Mautstationen errichtet. Während sich jedoch „Coscomate“ in West-Ost-Richtung direkt vor der Mautstelle befindet, liegt „Mesillas“ in Ost-West-Richtung acht Kilometer vor der entsprechenden Mautstelle. „Bei der Ermittlung der optimalen Position für die Sensoren spielt neben logistischen Erwägungen vor allem die Straßenbeschaffenheit eine Rolle. Kistler hat SEMIC bei der Positionierung unterstützt, um eine möglichst hohe Genauigkeit der Messungen zu gewährleisten“, erklärt Jeffrey Rice, Sales Manager Road & Traffic Americas bei Kistler. „Seit 2018 bieten wir diesen Service weltweit an, um die Leistungsfähigkeit unserer Systeme für die Kunden zu maximieren.“ SEMIC, die 20 ihrer insgesamt 100 Mitarbeiter in das Projekt einbrachte, führte zusätzlich umfangreiche Voruntersuchungen durch, um die Performance des Weigh In Motion-Equipments abzusichern – darunter Messungen der geometrischen Beschaffenheit sowie der Veränderung der Verkehrsgeschwindigkeit, des Bodens und des Straßenbelags.
Überladene Fahrzeuge sicher ermitteln
Der Verkehr auf der meist einspurigen Strecke von der Küste ins Landesinnere besteht zu großen Teilen aus schweren Nutzfahrzeugen wie Tanklastern und LKWs mit und ohne Anhänger, die mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 km/h fahren. An den Messstationen sorgen je zwei Lineas Sensoren von Kistler für eine präzise Bestimmung der jeweiligen Achslast und des Gesamtgewichts der Fahrzeuge. Dank des neuen Weigh In Motion-Systems kann eine genaue Analyse der Streckennutzung nach Fahrzeugtyp durchgeführt sowie die Achslast und das Gesamtgewicht aller Fahrzeuge erfasst werden (siehe Grafik). Allein im Zeitraum von August bis September 2018 wurden auf diese Weise 135 Fahrzeuge ermittelt, die das Maximalgewicht von 59,4 Tonnen überschritten.
Die Installation fand im Sommer 2018 statt. „Nach der Schulung unserer Ingenieure durch Kistler beim Einbau der ersten Sensoren konnte SEMIC die Einrichtung der zweiten Station vollkommen selbstständig durchführen. Das Setup des Datenloggers und der softwaregestützten Auswertung ging reibungslos vonstatten“, freut sich Lopez. Ende August erfolgte die Kalibrierung mit Hilfe eines dreiachsigen 30-Tonners. Die offizielle Zertifizierung durch ein mexikanisches Labor in Zusammenarbeit mit Ingenieuren von Kistler folgte Ende des Jahres.
Lopez sagt abschließend: „Dank der Systeme von Kistler ist es uns gelungen, eine schnelle und praktische WIM-Lösung zu installieren und die Anforderungen des Betreibers bestmöglich zu erfüllen. Die Ergebnisse waren so überzeugend, dass bereits eine zweite Station in Cadereyta im Nordosten des Landes von uns in Betrieb genommen wurde. Für 2019 sind weitere Projekte zu erwarten, für die wir wieder auf Produkte von Kistler zurückgreifen werden.“
Schäden durch überladene Fahrzeuge vermeiden – mit Weigh In Motion von Kistler.
Mit Weigh In Motion erhalten Straßenbetreiber einen genauen Überblick über Fahrzeugtypen und Nutzlasten.
Ertappt: Im Zeitraum von August bis September 2018 überschritten bereits 135 Fahrzeuge das zulässige Gesamtgewicht.
Die Installation und Inbetriebnahme der beiden WIM-Stationen nahm insgesamt nur drei Tage im Sommer 2018 in Anspruch.
Lineas Sensoren von Kistler ermöglichen eine effiziente Überwachung von Straßen und Brücken und sind weltweit bereits über 50 000 Mal im Einsatz.