Weitere Anwendungen
Accredited calibrations and service calibrations of measurement equipment provide the basis for precise measurements.

Warum mit Kistler kalibrieren?

Kistler ist Weltmarktführer in dynamischer Messtechnik. Qualität und höchste Präzision sind unsere wichtigsten Ziele – nicht nur bei den von uns hergestellten Hightech-Produkten, sondern auch bei unseren kundenorientierten Dienstleistungen. Rückführbare Kalibrierungen und Servicekalibrierungen von Messgeräten bilden die Grundlage für präzise Messungen . Kistler bietet ein umfassendes Spektrum an Kalibrierdienstleistungen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Kistler ist Ihr zertifizierter Partner für nach DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbare Kalibrierungen

Rückführbare Kalibrierungen werden von nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Laboratorien durchgeführt. Nur eine rückführbare Kalibrierung in einem akkreditierten Laboratorium garantiert einen vollständigen messtechnischen Nachweis gemäß dem Nationalen Normal. Dies ist die Voraussetzung für die Einhaltung von Normen wie beispielsweise die IATF 16949.

Kalibrierungen erschaffen Mehrwert

Durch eine Kalibrierung erhalten Sie eine Rückmeldung über die metrologische Eigenschaften eines Messgeräts. Ist das Messgerät präzis? Wie ist die Wiederhohlbarkeit? Hat das messgerät eine lineare Charakteristik? Diese Fragen können erst beantwortet werden, nachdem eine Kalibrierung durchgeführt wurde. Nach einer zweiten oder dritten Kalibrierung, die idealerweise vom gleichen Kalibrierdienstleister durchgeführt wird, kann das Vertrauen in das Gerät auch durch Daten belegt werden. Dies schafft die Grundlage für weitere Entscheidungen zu Themen wie beispielsweise Rekalibrierintervallen. Alle Messgeräte sind während der gesamten Lebensdauer Umwelteinflüssen ausgesetzt. Verschleiß, Überlastung oder Stoßbelastungen können die Geräte beschädigen oder ihre Eigenschaften verändern. Diese Ereignisse können die Messwerte verfälschen. Die dadurch entstehenden Probleme sind den Benutzern des Messgeräts oft nicht bewusst.

Aus diesen Gründen sind regelmäßige Kalibrierungen unerlässlich, um sicherzustellen, dass Ihre Messgeräte präzise und zuverlässig arbeiten.

Vertrauen in die Messdaten

Die Kalibrierung und regelmäßige Rekalibrierung Ihrer Geräte stellt sicher, dass Sie korrekte Messdaten erhalten.

Wenn eine Kalibrierung ergibt, dass sich die Eigenschaften eines Messgeräts nicht geändert haben (grünes Häkchen), wird überprüft, ob sich das Gerät in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet um damit korrekte Messdaten zu erhalten. Die Kalibrierergebnisse können aber auch auf veränderte Eigenschaften des Messgeräts hinweisen (rotes Kreuz). Der genaue Zeitpunkt, zu dem sich die Eigenschaften geändert haben, ist jedoch meist nicht bekannt. Ab diesem Zeitpunkt sind durchgeführte Messungen nicht korrekt, da die Einstellungen des Messgeräts angepasst werden hätten müssen. Das Vertrauen in Ihre Messdaten geht verloren. Die Ergebnisse aller Messungen seit der letzten Kalibrierung müssen in Frage gestellt werden. Eine regelmäßige Kalibrierung in angemessenen Abständen erhöht das Vertrauen in Ihre Messdaten und Ihre Messgeräte. Die Genauigkeit von Messgeräten ist sicherheitsrelevant.

Kontakt
Max 25 MB