Vester Elektronik GmbH:质量检测和过程监控领域的专家


瑞士温特图尔,2018年8月 —— 位于德国施特劳本哈尔特(Straubenhardt)的Vester Elektronik GmbH于2017年8月加入奇石乐集团。Vester带来了诸多优势,使奇石乐客户广为受益:创新的测量技术,辅以图像处理软件的全套测试和分拣系统,以及广泛的技术专长。

可靠且无故障的生产过程主要取决于工艺结构、设备和工厂的功能的安全性和可靠性,以及对这些要素的监控。自50年前Vester成立起,这家家族企业一直在追求同一个目标,即在高效控制系统协助下防止生产过程出错。为了完成这一使命,Vester先后成立了两个业务部门。传感器技术和过程监控部门负责处理公司的传统业务活动,外加为Vision系统提供照明组件;Vester的另一个部门则专门研究测试自动化。

传感器技术和过程监控部门的目标是,通过部署传感器(主要是红外和激光屏障以及控制系统),确保冲裁和成型过程安全可靠、不出问题,从而防止工艺过程出现中断。这种做法的优点是,可以防止冲裁过程中出现故障,从而避免了断裂等代价较高的后续损害。Vester的测试自动化部门重点致力于以零缺陷交付为目标的100%质量控制,以及旨在确保整个生产过程可追溯性的零部件标记。

Test technology based on image processing
Test technology based on image processing

客户高度欣赏Vester的测试技术

Pro-sort GmbH同许多公司一样,选用了Vester的测试技术,并取得了若干佳绩。该公司代表其工业客户执行各种测试任务。pro-sort GmbH在处理海量不同零部件的同时,必须遵守高度复杂的质量控制要求。为了应对这些挑战,该公司选用了Vester的测试技术。该技术由11个测试系统组成,保证了准备接受测试和分拣的零部件的高吞吐率。必要时,这套系统会在周末执行三班制。在这套经过优化的完整解决方案中,每个测试单元可以快速适应用户的特定需求。Vester始终如一地追求一个目标:完善垂直一体化生产整合和由此实现的高质量。2013年新增一个生产车间后,Vester的测试系统每年可检测的零部件已高达3.5亿个。

奇石乐的客户受益于新的测量技术

Vester加入奇石乐集团,为我们的客户带来了全面的测试技术专长。除了传感器技术和设备运转技术相关技术知识外,Vester在光电子技术方面也拥有丰富的专业知识。所以这次收购的另一个目标,是在德国建立一个光学测量技术能力中心。“这项新技术是奇石乐传统测量技术的完美补充,”奇石乐集团首席执行官Rolf Sonderegger评论道,“借助它,我们将有能力开发新的应用,从而更好地满足新老客户的需要。”同时,这次合并也代表着Vester Elektronik GmbH向前迈进了一步。通过利用全球企业架构及其提供的资源,Vester将能够开拓新的市场。和过去一样,工作重点将在于维护与客户和商业伙伴的长期可靠的工作关系,以及服务至上的做法。