Daten, die Kistler als Messtechnik-Experte erfassen kann?
Christoph Klauser: Ja, unsere Produkte können sowohl bei der Zustandsüberwachung als auch bei der aktiven Regelung des Verkehrsaufkommens einen wichtigen Beitrag leisten. Um beim Thema Verkehrsaufkommen zu bleiben: Mit unseren Weigh In Motion Systemen können wir die Verkehrsdaten präzise erfassen. Das heisst, es werden alle Fahrzeuge geprüft, die sich der Brücke nähern, oder diese überqueren. So kann nicht nur das Gewicht der Fahrzeuge aufgezeichnet werden, sondern es können auch Informationen zu der Durchfahrtszeit, dem Fahrzeugtyp, der Länge oder der Geschwindigkeit erfasst werden. Die Erfassung der tatsächlichen Verkehrslast hilft dann im weiteren Schritt auch dabei, die Restlebensdauer einer Brücke zuverlässiger zu berechnen als nur mit Lastannahmen aus einer Norm.