塑料加工




CoMo MIS

2829A型CoMo MIS是奇石乐用于保存和管理CoMo Injection采集的过程数据的核心数据库系统. 数据存储在CoMo MIS中并为具体生产订单和批次提供参考.

Complete system consisting of CoMo Injection Type 2869B…

CoMo MIS主画面显示很多信息, 包括生产订单编号, 批次或CoMoInjection的名字等. 同时CoMo MIS主画面有很多链接, 例如链接到当前CoMo Injection的数据显示窗口, 或者链接到数据统计软件和每个批次的Curve Viewer软件. 高次品率的生产批次可直接从指示效率(正确周期数/总周期数)中识别.

同CoMo Injection相似,  CoMo MIS也是基于网络并无需安装其他软件查看数据. 数据库系统可以安装在Windows XP, Vista或Server 2003.

Curve Viewer

用曲线浏览器分析成型过程
曲线浏览器模块是基于网络的工具, 可以显示和分析存储过程曲线. 显示的周期数量可以用指定周期数或生产周期来选择. 也可单独显示好的周期或坏的周期的曲线.

Curve Viewer
在指定时间内、或具体编号循环过程中生产一批所需的时间过程中, 利用叠加功能分析过程变化的细节.
Process Statistics

曲线数据能以不同格式(如.xls或.csv)导出, 便于进一步处理和应用.


过程统计
用于存档或生产分析的趋势显示、cp、cpk值和大量统计分析可在奇石乐统计程序中生成, 这是CoMo MIS系统重要功能之一.

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930