塑料加工




CoMo Injection

Monitoring of production
生产监测和次品分离
CoMo Injection为过程监测和次品分离提供各种功能(如最大值、积分值和箱体等). 如为了监测短射或飞边, 可以监测模腔压力最大值或使用箱体功能. 制品尺寸同模腔压力的积分值关系密切.
48个评估对象可用于最大24输入通道的CoMo Injection设备. 设备的数字信号输出给次品分离设备或机械手臂, 并分离整批或批次内的单个注塑制品.
Process Analysis

过程分析
通过分析页面上的最后100个周期的趋势图来分析成型过程波动. 该页面同时显示刚测量的压力曲线, 以及设置的监测函数.

Process Control
过程控制
每个通道能设置两个监测阈值, 用于实时控制, 例如进行保压切换, 分级控制, 更多的是用来关闭喷嘴. 此外, CoMo Injection还具有其他控制功能, 都是基于模腔压力.
Switching over from the injection phase to the holding pressure phase

切换
CoMo Injection设定的阈值用于触发保压切换. 当某个模腔中的压力值达到压力阈值时, 立即进行保压切换. 或在监测多个模腔的压力, 当第一个模腔压力实际值达到设定的阈值时, 立即进行保压切换.

Cascade control

分级控制
基于模腔压力, CoMo Injection具有分级控制注塑过程功能. 利用压力阈值或者时间值, 控制热流道喷嘴阀针的打开或关闭, 从而在最佳的时间或者最佳的熔体位置打开或关闭浇口, 避免了生产过程波动的影响.

CoMo Injection Accessories

显示和操作
CoMo Injection具有网络连接功能. 可视化, 操作可通过5629A3型显示器或配有Java功能的电脑网页浏览器进行. 这两种工具都是可以用于各种不同操作系统的标准组件. 无需安装特殊软件.

Complete system consisting of CoMo Injection Type 2869B…

网络操作
利用CoMo的IP地址或者CoMo MIS数据库, 实现从公司局域网内的计算机上远程登录CoMo Injection. 基于合适的基础设施, 跨网站访问也是可以的. 2829A型CoMo MIS数据库上的数据存储依赖于网络.

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930